FRAGE:
Die Installation von STEP 7 - Micro/WIN SP4 bleibt bei der S7 DOS
Installation stehen, welche Abhilfe gibt es?
ANTWORT:
Auf Grund falscher DCOM-Einstellungen reagiert der Windows
Installer nicht mehr oder nicht richtig.
Überprüfen Sie bei Ihrem Windows Betriebssystem, ob ein Service
Pack installiert ist. Bei Nutzung von MS Windows 2000 ist
mindestens SP2 und bei Nutzung von MS Windows NT 4.0 das SP6
erforderlich.
Im Logfile S7SDDLOG.TXT steht im Fehlerfall:
Bild 1: Eintrag im Fehlerfall
Abhilfe:
- Klicken Sie auf "Start" und dann auf "Ausführen".
Geben Sie anschließend "regedit"ein und bestätigen Sie mit
"OK".
- Sichern Sie bitte Ihre aktuellen Registry-Einstellungen über
"Registrierung > Registrierungsdatei exportieren".
- Öffnen Sie das Verzeichnis HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\
Microsoft\ Ole
- Kontrollieren Sie, ob folgende Einträge vorhanden sind:
"LegacyImpersonationLevel" und
"LegacyAuthenticationLevel".
- Sind diese beiden Werte (Typ REG_DWORD) vorhanden, dürfen diese
nicht beide gleichzeitig den Wert "1" besitzen.
- Ändern Sie beide in den Wert "2" dann ist der
Standard eingestellt. Gleiches gilt auch, wenn diese beiden
Einträge nicht vorhanden sind.
Folgender Eintrag ist bei ordnungsgemäßer Installation im
Logfile zu finden:
Bild 2: Eintrag bei ordnungsgemäßer Installation
Hinweis:
Nach Abbruch der Installation muss STEP 7 - Micro / WIN
vollständig vom PC entfernt werden, um nach der Änderung in der
Registry STEP 7 - Micro / WIN wieder neu installieren zu können!
Das Vorgehen hierzu finden Sie unter Beitrags ID 14618173.
Wichtig: Grundsätzlich kann für direkte Änderungen in
der Registrierdatenbank keine Gewähr übernommen werden, da
dies in der Hand des Anwenders liegt. Es ist auf jeden Fall
empfehlenswert, vor den beschriebenen Zugriffen eine Sicherung der
Registry anzulegen. Diese Einstellungen sind zudem
rechnerspezifisch. Das bedeutet, Sie müssen beim Kopieren
des Projekts auf einen anderen Rechner dort erneut gemacht
werden.
|