afficher la liste des articles
S7-F-Systems -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Que pouvez vous faire, pour éviter le message "position invalide de fichier" (1739:10) lors d'une sauvegarde avec réorganisation lente d'un projet ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Que pouvez-vous faire lorsque le mode sécuritaire n'est plus activable après un chargement de modifications?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
A quoi devez vous faire attention lors de l'insertion ou du déplacement de groupes d'exécution F et lors de l'utilisation de la bibliothèque de F "Failsafe Blocks (V1_2)" ou "Failsafe Blocks (V1_1)" ?
A quoi faut-il prendre garde dans le cas de modules d'entrées analogiques de sécurité redondantes avec MTA en liaison avec le chargement des modifications ?
A quels comportements faut-il faire attention avec des modules analogiques de sécurité redondants en liaison avec le chargement des modifications ?
A quoi faut-il faire attention lors de l'effacement de pilotes de canal F F_CH_DO avec l'utilisation des bibliothèques F "Failsafe Blocks (V1_1)"et "Failsafe Blocks (V1_2) ?
A quoi devez vous faire attention avec certaines sorties avant le premier traitement des blocs-F ?
A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on travaille avec des types de bloc F ?
A quels comportements faut-il faire attention avec des modules analogiques de sécurité redondants en liaison avec le chargement des modifications ?
Nº de référence:

Attention:
Cette note est éditée pour S7 F-Système avec la librairie "Failsafe Blocks V1_2".
Si vous utilisez la librairie "S7 F Systems Lib V1_3" (Cette version est fournie avec la version 6 de S7 F Système ), vous ne devez pas suivre ce FAQ.


Informations de configuration:
Lorsque des modules analogiques de sécurité sont exploités en mode redondant, il peut arriver dans certains cas, une coupure du programme de sécurité dans la CPU-F, lors de la saisie d'un nouveau point de mesure, avec un nouveau pilote de voie F_CH_AI, et sur  le chargement des modifications qui suit. Ce comportement apparaît sous certaines conditions:

  1. Il s'agit de modules analogiques de sécurité redondant.
  2. Ils sont utilisés et les deux modules ont déjà été démarrés.
  3. Une erreur de communication / une erreur de voie est présente sur les deux modules (pour les voies concernées), ou il n'est présent sur les deux modules ni une erreur de communication ni une erreur de voie (pour les voies concernées).
  4. Un nouveau pilote de voie  F_CH_AI a été rajouté avec une nouvelle instance par chargement des modifications dans la CPU F en fonctionnement.
  5. Une des sorties citée ci-dessous du bloc F_CH_AI est connectée dans le programme de sécurité sur d'autres blocs de sécurité :
  • QCHF_HL
  • QCHF_LL
  • QSUBS
  • V
  • CH_STAT

Pour éviter le comportement décrit ci-dessus, vous pouvez utiliser une des possibilités suivantes.
Attention:
Pour la possibilité 1 et la possibilité 2, il est fondamentalement valable, que la totalité de la procédure de chargement  d'un module doit être  faite en fonctionnement et sans erreur, c'est à dire sans erreur de communication et sans erreur de voie. Il doit aussi n'y avoir aucune demande d'acquittement. Sur le deuxième module une erreur doit être présente, par ex. erreur de communication ou erreur de voie (pour la voie concernée).

Possibilité 1:
 
Nr. Procédure
1 Assurez vous avant la procédure de chargement d'un nouveau pilote F_CH_AI, que le capteur de mesure doit être connecté seulement  à un canal d'un point de mesure redondant.
2 Désactivez le mode de sécurité.
3 Chargez les modifications de programme dans CFC.
4 Après que le chargement des modifications ai été terminé sans erreur, assurez vous qu'il n'y ai aucune demande d'acquittement sur le pilote de voie (cela dépend de la configuration du paramètre ACK_NEC). S'il y a lieu acquittez le pilote de voie, afin qu'il délivre une valeur de Process valide.
5 Ensuite connectez le deuxième capteur de mesure pour la voie concernée.

 Possibilité  2:
 
Nr. Procédure
1 Avant le chargement des modifications: Débrochez le module analogique redondant avec la plus haute adresse.
2 Désactivez le mode de sécurité.
3 Chargez les modifications de programme dans CFC.
4 Après que le chargement des modifications ai été terminé sans erreur, assurez vous qu'il n'y ai aucune demande d'acquittement sur le pilote de voie (cela dépend de la configuration du paramètre ACK_NEC). S'il y a lieu acquittez le pilote de voie, afin qu'il délivre une valeur de Process valide.
5 Ensuite embrochez à nouveau le module analogique redondant qui a été retiré sous le point Nr.1.

Mots-clefs:
F-System

 ID contribution:23378548   Date:2007-12-12