Anleitung: Um Lizenzen mit dem ALM (Automation License Manager) auf ein Bediengerät zu übertragen, benötigen Sie einen Rechner auf dem der ALM sowie WinCC flexible installiert ist.
Alternativ genügt es auch, wenn Sie nur den ALM in Verbindung mit ProSave ab V7.2 installieren.
Durch diese Kombination wird ebenfalls der Menüeintrag "Zielsysteme verbinden" aktiviert.
  Bild 01
Den ALM sowie ProSave können Sie über das Setup Menü der WinCC flexible 2008 Installations-CD installieren. Wählen Sie dazu im Setup Menü die entsprechenden Optionen an.
Alternativ können Sie den ALM sowie ProSave als Download von den Customer Support Seiten herunterladen.
Installationsreihenfolge:
- ALM (Automation License Manager)
- ProSave ab V7.2
|