afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Création de programmes -- CFC - Utilisation de blocs de bibliothèque
A quoi faut-il faire attention lors de la modification de l'adresse mnémonique d'un module d'entrée/sortie ?
Pourquoi les entrées d'un bloc pilote (driver) ne sont-elles plus connectées après le remplacement d'un module analogique HART ?
Comment paramétrer le bloc pilote du canal PCS7 APL afin que la valeur process de sortie soit inversée ?
Comment configurer un esclave Modbus en utilisant le bloc PCS7 "RCV_341" (FB 121) ?
Pourquoi obtient-on le signal "QBAD" sur le bloc pilote "CH_AI" ?
Comment est configurée l'entrée "Sample T" ?
Pourquoi le bloc INT_P fournit-il des valeurs incorrectes en sortie ?
Pourquoi le bloc CH_AI n'est-il pas connecté automatiquement avec l'option "Générer les pilotes" ?
Comment puis-je changer les classes de messages définies par défaut dans les blocs standards ?
Est-ce que les blocs de la bibliothèque CFC pour les CPU S7-300 peuvent aussi être utilisés dans un programme pour uns CPU S7-400 ?
Quelle est la signification de l'entrée VALUE_QC du bloc CH_DI ?
Pourquoi la valeur de simulation n'est pas émise en sortie du bloc pilote CH_AI et comment une valeur peut-elle être simulée ?
Quand parle-t-on de boucle de régulation avec ou sans compensation ?
Comment optimiser une boucle de régulation avec PCS 7 PID Tuner ?
Quelle la signification des paramètres "GAIN", "TN" et "TV" avec le bloc CTRL_PID ?
Pourquoi y a-t-il seulement la moitié du courant prévu en sortie de chaques modules de sortie analogique dans le cas des modules redondants ?
Quel est l'espace mémoire utilisé par les blocs et templates de la bibliothèque SIMATIC PCS 7 V6.0 dans l'AS?
Comment éviter un dépassement de la valeur en cours après un basculement "manuel/track" vers automatique du bloc "CTRL_PID" avec activation de la rampe du point de consigne?
Comment peut-on éditer des messages texte additionnels -seulement comme évènement et échelle de l'OS- dans un bloc qui supporte les messages sous SIMATIC PCS 7 V5.x ?
En générant les pilotes des modules, comment peut-on éviter le message "Des fichiers nécessaire pour le bloc CH_AI sont manquants. Notez que vous devez installer exactement la même version de librairie que celle dont le bloc est importé"?
Pourquoi, après la perte puis le retour d'un esclave PROFIBUS DP (par ex ET200M), le pilote CH_AI affiche-t-il toujours l'état "en défaut" (QBAD=1) ?
Comment faut-il configurer un module de comptage FM350-2 dans PCS 7?
Comment éliminer le message "La valeur BITVAL n'est pas définie dans le fichier AL_CHN.xml / CH_DI." dans le pilote du module?
En générant les pilotes des modules, comment peut-on éviter le message "Des fichiers nécessaire pour le bloc CH_AI sont manquants. Notez que vous devez installer exactement la même version de librairie que celle dont le bloc est importé"?
Nº de référence:

Instructions
Quand on génère les pilotes de module, le message d'erreur suivant indique que vous utilisez des blocs issus d'une version librairie différente de la version intégrée : "Des fichiers nécessaires pour le bloc CH_AI sont manquants. Veuillez noter que vous devez installer exactement la même version de librairie que celle dont le bloc est importé".

Remède
Veuillez vous référez aux instructions détaillées pour l'installation des librairies dans les manuels des versions concernées. Si vous effectuez l'installation en suivant ces instructions, l'erreur mentionnée ci-dessus ne devrait plus se produire.

.
Version Manuel Chapitre/Section Lien
SIMATIC PCS 7 V6.0 "Mise à jour logicielle sans utilisation des nouvelles fonctions (PCS 7 V5.x vers V6.0)" 4.2 Article-ID: 16518653
SIMATIC PCS 7 V6.1 "Mise à jour logicielle sans utilisation des nouvelles fonctions (PCS 7 V6.0 vers V6.1)" 3.5 Article-ID: 21407325
SIMATIC PCS 7 V7.0 "PCS 7 V7.0 Mise à jour logicielle sans utilisation des nouvelles fonctions (PCS 7 V6.x vers V7.0)" 5.4 Article-ID: 24449025
SIMATIC PCS 7 V7.0 SP1 "Système de contrôle de procédé SIMATIC PCS 7 V7.0 SP1 Mise à jour logicielle sans utilisation des nouvelles fonctions (PCS 7 V6.x vers V7.0 SP1)" 6.4 Article-ID: 27002507
SIMATIC PCS 7 V7.1 "Mise à jour logicielle sans utilisation des nouvelles fonctions (PCS 7 V6.x vers V7.1)" 5.3 Article-ID: 36191721

 ID contribution:23072027   Date:2010-08-01