Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC -Utilización de las librerías de bloques
¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede configurar el driver de canal PCS 7 APL para invertir el valor de salida del proceso?
¿Cómo se configura un esclavo Modbus con ayuda del módulo PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
¿Porqué se tiene la señal "QBAD" en el módulo driver "CH_AI"?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
¿Porqué se tiene un valor no válido en la salida de un módulo INT_P?
¿Porqué no se conecta automáticamente el módulo CH_AI cuando tiene la opción "Crear módulo driver"?
¿Cómo se pueden modificar las clases de aviso prefijadas en los módulos estándar?
¿Se pueden utilizar los módulos de la biblioteca CFC de las CPUs del S7-300 CPUs en los programas de las CPUs del S7-400?
¿Cuál es el significado de la entrada VALUE_QC en el módulo CH_DI?
¿Porqué no se señaliza el valor simulado en el módulo driver CH_AI o bien cómo se puede simular dicho valor?
¿Cuándo se habla de un lazo de regulación con y sin compensación?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
¿Por qué sólo se muestra la mitad de la intensidad esperada en cada módulo, cuando se utilizan los módulos de salida analógicos redundantes?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la rampa de valor de consigna conectada, al conmutar del modo de servicio manual/JOG al modo automático en un regulador "CTRL_PID, no se sobrepase el valor real?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
¿Porqué, después del fallo y vuelva al bus un esclavo PROFIBUS DP (por ejemplo, una ET 200M), el driver CH_AI del esclavo sigue indicando que éste está en fallo (QBAD=1)?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se resuelve el aviso de fallo "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI" en el protocolo del generador de drivers?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
Referencia:

Instrucciones:
El siguiente aviso de fallo al crear el driver de módulo sugiere que se están utilizando módulos que provienen de una versión de librería diferente que la actualmente integrada: "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo".

Remedio:
Tenga en cuenta las indicaciones detalladas para la instalación de librerías descritas en los manuales de cada versión. Si se realiza la instalación siguiendo estas indicaciones, ya no aparece el error arriba mencionado.

.
Versión Manual Capítulo Link
SIMATIC PCS 7 V6.0 "Actualización del software PCS 7 V5.x a la V6.0 sin utilizar nuevas funciones" 4.2 Número ID: 16518653
SIMATIC PCS 7 V6.1 "Actualización de software sin utilizar nuevas funciones (del PCS 7 V6.0 a la V6.1)" 3.5 Número ID: 21407325
SIMATIC PCS 7 V7.0 "Actualización del software PCS 7 V7.0 sin utilizar nuevas funciones (del PCS 7 V6.x a la V7.0)" 5.4 Número ID: 24449025
SIMATIC PCS 7 V7.0 + SP1 "Sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 V7.0 + SP1 - Actualización de software sin utilizar nuevas funciones (del PCS 7 V6.x a la V7.0 + SP1)" 6.4 Número ID: 27002507
SIMATIC PCS 7 V7.1 "Actualización de software sin utilizar nuevas funciones (del PCS 7 a partir de la V6.x a la V7.1)" 5.3 Número ID: 36191721

 Nr. de identificación (ID):23072027   Fecha:2010-06-28