|
Achtung
Dieser Beitrag beschreibt, wie Sie den WinCC-Autostart konfigurieren, wenn Sie SIMATIC NET verwenden. Falls Sie kein SIMATIC NET verwenden (z.B. OS Client, CAS), dann benutzen Sie das WinCC-Tool "AutoStart" um den WinCC-Autostart zu konfigurieren. Informationen hierzu finden Sie in der WinCC-Online Hilfe unter dem Pfad "Arbeiten mit WinCC > Arbeiten mit Projekten > Projekt aktivieren > So richten Sie Autostart ein".
Verwenden Sie immer nur eine der beiden Varianten zum WinCC-Autostart.
Anleitung In Verbindung mit SIMATIC NET ab Edition 2005 (ab WinCC V6.0 SP3, siehe auch Beitrags-ID 21927773) sollte das WinCC-Tool "AutoStartRT" in der "Konfigurations-Konsole PC-Station einstellen" konfiguriert werden, um den WinCC-Autostart zu projektieren.
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Öffnen der "Konfigurations-Konsole PC-Station einstellen" Öffnen Sie die "Konfigurations-Konsole PC-Station einstellen" über das Windows-Startmenü:
Bei Microsoft Windows 7 /Server 2008:
"START > Alle Programme > Siemens Automation > SIMATIC > SIMATIC NET > Kommunikations-Einstellungen" bzw.
"START > Alle Programme > Siemens Automation > SIMATIC > SIMATIC NET > PC-Station einstellen"
Bei Microsoft Windows XP:
"START > SIMATIC > SIMATIC NET > PC-Station einstellen"
Bei Microsoft Windows Server 2003:
"START > SIMATIC > SIMATIC NET > Konfigurations Konsole" bzw.
"START > SIMATIC > SIMATIC NET > PC-Station einstellen" |
| 2 |
Öffnen des Dialoges zur Autostart-Konfiguration Öffnen Sie den Dialog "SIMATIC NET-Konfiguration > Autostart" bzw. Öffnen Sie in der "Konfigurations-Konsole PC-Station einstellen" den Dialog zur Autostart-Konfiguration mit "PC Station > SIMATIC NET Konfiguration > Applikationen > Autostart" |
| 3 |
Auswählen der WinCC-Applikation "AutostartRT.exe" als zu startende Anwendung Wählen Sie die Schaltfläche "Neu" , um eine neue Anwendung zum automatischen Start hinzuzufügen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die WinCC-Applikation "<SIEMENS-Installationspfad> SIEMENS > WinCC > bin > AutostartRT.exe" auswählen und übernehmen. |
| 4 |
Vergabe der Parameter für die WinCC-Applikation "AutostartRT.exe" Geben Sie im Eingabefeld "Aufrufparameter" die Parameter für die WinCC-Applikation "AutostartRT.exe" ein. Verwenden Sie folgende Syntax:
<Laufwerk>:\<Projektpfad>\<Projektname>.mcp /Activ:yes /LANG=DEU /EnableBreak:no
Hinweis Der erste Parameter "<Laufwerk>:\<Projektpfad>\<Projektname>.mcp" beschreibt den vollständigen Pfad für das zu startende WinCC-Projekt.
Mit dem Parameter /Activ wird entschieden, ob das Projekt nur in WinCC-Runtime geöffnet wird oder ob das WinCC-Projekt kurzzeitig geöffnet, und dann gleich wieder geschlossen wird.
- /Activ:yes
WinCC-Projekt wird nur in WinCC-Runtime geöffnet. Der WinCC-Explorer wird nicht gestartet.
- /Activ:no
WinCC-Projekt wird kurzzeitig im WinCC-Explorer geöffnet, und gleich wieder geschlossen.
Mit dem Parameter /LANG wird die Sprache vorgewählt, in der das "AutoStartRT-Tool" angezeigt wird.
- /LANG=DEU
Runtime-Sprache Deutsch
- /LANG=ENU
Runtime-Sprache Englisch
Mit dem Parameter /EnableBreak wird die Schaltfläche "Abbrechen" aktiviert bzw. deaktiviert
- /EnableBreak:no
Bedienung der Schaltfläche "Abbrechen" bei Ausführen von "AutoStartRT" nicht möglich
- /EnableBreak:yes
Bedienung der Schaltfläche "Abbrechen" bei Ausführen von "AutoStartRT" möglich
  Bild 01
|
| 5 |
Speichern der Einstellungen
Speichern Sie die Einstellungen durch Betätigen der Schaltfläche "Übernehmen". Beim nächsten Neustart des Systems wird das WinCC-Tool "AutoStartRT" mit den gewählten Einstellungen ausgeführt. |
|