Beitragsliste anzeigen
WinCC -- HMI Projektierung erstellen -- Runtime konfigurieren
Wie können in WinCC V7.0 SP2/WinCC (TIA Portal) unter Windows 7 oder Windows Server 2008 Tastenkombinationen gesperrt werden?
Wie kann benutzerspezifisch nach dem Einloggen in der WinCC Runtime eine vom Benutzer gewünschte Bildschirmzusammenstellung automatisch angezeigt werden?
Wie können Sie das Timeout für das Beenden der Runtime erhöhen?
Wie kann ich in WinCC den Pfad für den Bilder Cache selbst wählen und wie benutze ich den Bilder Cache?
Wie kann ich beim Rechnerstart abhängig vom eingeloggten Benutzer ein bestimmtes WinCC-Projekt starten?
Wie kann ein anderes Bild als das Startbild "@Welcome.pdl" zum Start der Runtime anzeigt werden?
Wie kann erreicht werden, dass beim Ausloggen aus WinCC-Runtime das aktuelle Bild weiter angezeigt wird?
Wie kann die Windows Bildschirmtastatur von SIMATIC Logon (ab V1.4) durch die ProTool Tastatur ersetzt werden, um während der Runtime nicht auf das Betriebssystem zu gelangen?
Wie kann der aktuelle Rechnername ermittelt werden, um ihn in die Rechnerliste des WinCC-Projekts einzutragen?
Wie wird der WinCC-Autostart konfiguriert, wenn SIMATIC NET (bis einschließlich CD11/2003 SP1) verwendet wird?
Wie wird der WinCC-Autostart konfiguriert, wenn SIMATIC NET (ab Edition 2005) verwendet wird?
Wie kann ich die Bildschirmtastatur von WinCC verwenden?
Wie kann in einem Bild das Ein- und Ausloggen mittels Button realisiert werden?
Wie kann ein automatischer Logout nach einer Zeit größer als 999 Minuten ausgeführt werden?
Wie kann ein automatischer Logout in WinCC projektiert werden?
Wie kann nach dem Hochlauf ein Standardbenutzer automatisch angemeldet werden, ohne die Login Box zu verwenden?
Wie ist bei Windows Server 2000/2003, Windows 2000 Prof., Windows XP Prof. oder Windows Vista vorzugehen, wenn die Sperre der Tastenkombinationen unter WinCC ohne Wirkung bleibt?
OS - WinCC -- HMI Projektierung erstellen -- Runtime konfigurieren
Wie wird der WinCC-Autostart konfiguriert, wenn SIMATIC NET (ab Edition 2005) verwendet wird?
Wie kann nach dem Hochlauf ein Standardbenutzer automatisch angemeldet werden, ohne die Login Box zu verwenden?
Wie kann benutzerspezifisch nach dem Einloggen in der WinCC Runtime eine vom Benutzer gewünschte Bildschirmzusammenstellung automatisch angezeigt werden?
Wie wird der WinCC-Autostart konfiguriert, wenn SIMATIC NET (ab Edition 2005) verwendet wird?
Bestellnummer:

Achtung
Dieser Beitrag beschreibt, wie Sie den WinCC-Autostart konfigurieren, wenn Sie SIMATIC NET verwenden. Falls Sie kein SIMATIC NET verwenden (z.B. OS Client, CAS), dann benutzen Sie das WinCC-Tool "AutoStart" um den WinCC-Autostart zu konfigurieren. Informationen hierzu finden Sie in der WinCC-Online Hilfe unter dem Pfad "Arbeiten mit WinCC > Arbeiten mit Projekten > Projekt aktivieren > So richten Sie Autostart ein".
Verwenden Sie immer nur eine der beiden Varianten zum WinCC-Autostart.

Anleitung
In Verbindung mit SIMATIC NET ab Edition 2005 (ab WinCC V6.0 SP3, siehe auch Beitrags-ID 21927773) sollte das WinCC-Tool "AutoStartRT" in der "Konfigurations-Konsole PC-Station einstellen" konfiguriert werden, um den WinCC-Autostart zu projektieren.
 
Nr. Vorgehensweise
1 Öffnen der "Konfigurations-Konsole PC-Station einstellen"
Öffnen Sie die "Konfigurations-Konsole PC-Station einstellen" über das Windows-Startmenü:

Bei Microsoft Windows 7 /Server 2008:
"START > Alle Programme > Siemens Automation > SIMATIC > SIMATIC NET > Kommunikations-Einstellungen" bzw.
"START > Alle Programme > Siemens Automation > SIMATIC > SIMATIC NET > PC-Station einstellen"
Bei Microsoft Windows XP:
"START > SIMATIC > SIMATIC NET > PC-Station einstellen"
Bei Microsoft Windows Server 2003:
"START > SIMATIC > SIMATIC NET > Konfigurations Konsole" bzw.
"START > SIMATIC > SIMATIC NET > PC-Station einstellen"

2 Öffnen des Dialoges zur Autostart-Konfiguration
Öffnen Sie den Dialog "SIMATIC NET-Konfiguration > Autostart" bzw.
Öffnen Sie in der "Konfigurations-Konsole PC-Station einstellen" den Dialog zur Autostart-Konfiguration mit "PC Station > SIMATIC NET Konfiguration > Applikationen > Autostart"
3 Auswählen der WinCC-Applikation "AutostartRT.exe" als zu startende Anwendung
Wählen Sie die Schaltfläche "Neu" , um eine neue Anwendung zum automatischen Start hinzuzufügen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die WinCC-Applikation "<SIEMENS-Installationspfad> SIEMENS > WinCC > bin > AutostartRT.exe" auswählen und übernehmen.
4 Vergabe der Parameter für die WinCC-Applikation "AutostartRT.exe"
Geben Sie im Eingabefeld "Aufrufparameter" die Parameter für die WinCC-Applikation "AutostartRT.exe" ein. Verwenden Sie folgende Syntax:

<Laufwerk>:\<Projektpfad>\<Projektname>.mcp /Activ:yes /LANG=DEU /EnableBreak:no

Hinweis
Der erste Parameter "<Laufwerk>:\<Projektpfad>\<Projektname>.mcp" beschreibt den vollständigen Pfad für das zu startende WinCC-Projekt.

Mit dem Parameter /Activ wird entschieden, ob das Projekt nur in WinCC-Runtime geöffnet wird oder ob das WinCC-Projekt kurzzeitig geöffnet, und dann gleich wieder geschlossen wird.

  • /Activ:yes                   
    WinCC-Projekt wird nur in WinCC-Runtime geöffnet. Der WinCC-Explorer wird nicht gestartet.
  • /Activ:no                    
    WinCC-Projekt wird kurzzeitig im WinCC-Explorer geöffnet, und gleich wieder geschlossen.

Mit dem Parameter /LANG wird die Sprache vorgewählt, in der das "AutoStartRT-Tool" angezeigt wird.

  • /LANG=DEU            
    Runtime-Sprache Deutsch
  • /LANG=ENU            
    Runtime-Sprache Englisch

Mit dem Parameter /EnableBreak wird die Schaltfläche "Abbrechen"   aktiviert bzw. deaktiviert

  • /EnableBreak:no         
    Bedienung der Schaltfläche "Abbrechen" bei Ausführen von "AutoStartRT" nicht möglich
  • /EnableBreak:yes        
    Bedienung der Schaltfläche "Abbrechen" bei Ausführen von "AutoStartRT" möglich


Bild 01

5 Speichern der Einstellungen
Speichern Sie die Einstellungen durch Betätigen der Schaltfläche "Übernehmen". Beim nächsten Neustart des Systems wird das WinCC-Tool "AutoStartRT" mit den gewählten Einstellungen ausgeführt.

 Beitrags-ID:23061262   Datum:2013-04-10 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour