|
Anleitung: Die nachstehende Tabelle beschreibt ein Beispiel, wie Sie die Bausteine mit den projektierten Meldungen (Alarm_S/SQ bzw. Alarm_D/DQ) von einem Projekt zum anderen kopieren können, ohne dass Sie das gesamte Projekt kopieren bzw. die Bausteine in dem neuen Projekt vorher löschen müssen.
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Sie können die benötigten Bausteine mit den Meldungen über die Funktion "Quelle generieren" in Ihren Quellordner legen. Öffnen Sie den entsprechenden Baustein (FB/FC) und generieren Sie eine Quelle über "Datei > Quelle generieren...". Die S7-PDIAG-Meldungsprojektierung wird beim Erzeugen der Quelle als grüner Code an die Quelle angehängt (Bild 01).
  Bild 01
|
| 2 |
Kopieren Sie die Quelle in den Quellordner des neuen zu bearbeitenden Projektes. |
| 3 |
Übersetzen Sie die Quelle im Quellordner des neuen zu bearbeitenden Projektes. Hierzu haben Sie zwei Möglichkeiten:
- markieren Sie die Quelle im Quellordner und klicken Sie auf die rechte Maustaste. Wählen Sie im folgenden Kontextmenü "Übersetzen".
- öffnen Sie die Quelle und übersetzen Sie die Quelle im Editor über "Datei > Übersetzen".
Nun haben Sie auch die Meldungen in Ihrem neuen Projekt und können die Bausteine beliebig verändern. |
Hinweis:
Es ist nicht möglich, nur die Meldungen zu kopieren, da die Meldungen der logischen Struktur des Projektes angehören und keine eigenständige Datei sind.
Diese Anleitung wurde mit S7-PDIAG V5.3 erstellt.
|