afficher la liste des articles
OS - WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Configuration des alarmes et messages
Comment générer des messages de conduite sur actions opérateur jusqu'à la version WinCC V6.0 SP4 comprise ?
Comment afficher et tracer les alarmes en Runtime?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Comment modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme avec la souris dans l'Alarm Control de WinCC au moment de la configuration dans le Graphics Designer ou pendant le Runtime ?
Configurer la colonne "nombre PLC/CPU " dans des messages
Pourquoi les messages spécifiques aux points de mesure ne sont-ils pas affichés dans la faceplate (PCS 7 V4.x / V5.x)?
Que faut-il faire lorsqu'aucun message ne s'affiche dans la zone de navigation de WinCC ?
Création d'un nouvel horodatage pour un message opérateur identique
Déclenchement du Klaxon pour des messages réservés à des utilisateurs spécifiques
Pourquoi la date et l'heure de certains messages PCS 7 sont-ils barrés ou remplacés par des *** ?
SIMATIC PCS 7 V5/V6 - acquittement de messages impossible
Quelles sont les priorités pour l'affichage des erreurs, des avertissements etc. dans le groupe d'affichage?
Comment peut-on afficher un bloc commentaire dans un message opérateur?
Pourquoi les messages opérateur sont affichés uniquement sur les serveurs OS et pas sur les OS client ?
Pourquoi après avoir migré de PCS 7 V6.0 SP2 à SP3, le nom d'opérateur qui a acquitté un message, n'apparaît pas dans le message opérateur ?
Pourquoi l'opérateur n'est pas averti par un clignotement de signalisation groupée
Modifications de la couleur d'impression des rapports
Comment faire pour afficher des messages pour certain opérateur sans qu'ils puissent les acquitter?
Comment le comportement lors de l'acquittement d'alarmes peut-il être reconfiguré ?
Pourquoi ce n’est pas le message de process qui est affiché dans mon projet PCS7?
Comment supprimer les messages système ?
Que signifie les messages créés au travers de la compilation de l'OS
Comment peut-on afficher un bloc commentaire dans un message opérateur?
Nº de référence:

Instructions:
Depuis PCS 7 V6.1, avec une Clé de Registre, vous pouvez avoir un bloc commentaire de l'instance de bloc associée entré dans la liste opérateur dans la colonne "Opérateur" en plus du texte précédent pendant le Runtime de l'OS.
 
No. Procédure
1

Le fichier archive joint "OperatingMessageWithBlockComment.zip" contient le fichier de Registre nécessaire à l'obtention de la nouvelle fonctionnalité. Télécharger le fichier "OperatingMessageWithBlockComment.zip" et désarchivez le dans un répertoire de votre choix.

Attachment 01: OperatingMessageWithBlockComment.zip ( 375 bytes )

Important:
Généralement, aucune garantie ne peut-être donnée pour des modifications directes dans la base de Registre parce qu'elles sont de la responsabilité de l'utilisateur. Dans tous les cas, il est conseillé d'effectuer une sauvegarde de votre base de registre avant d'appliquer les modifications décrites ici. De plus, ces réglages sont spécifiques à l'ordinateur concerné. Cela veut dire que si vous copiez le projet sur un autre ordinateur, vous devrez effectuer ces modification une nouvelle fois.

2

Ouvrir le fichier "OperatingMessageWithBlockComment.reg" par une double clic. La fenêtre de dialogue "Editeur de Registre" s'affiche avec la question :

  • Etes-vous sûr de vouloir ajouter l'information dans"<lecteur>:\...\OPERAT~1.REG" dans le Registre ?

Validez avec "OK"

3
  • Le Message suivant d'affiche "Les informations de "<lecteur>:\...\OPERAT~1.REG" ont été inscrites dans le Registre.

Acquittez avec "OK".

4 Vous devez effectuer un redémarrage maintenant.

Après la prochaine "Compilation OS", le bloc de commentaire sera ajouté en plus dans la liste opérateur avant le login opérateur.

Note:
Veuillez noter que dans le cas de multi-projets, vous devrez créer la Clé de Registre pour tous les serveurs OS et pour l'ES. 

Ces instructions ont été créer pour PCS 7 V6.1 SP1.

 ID contribution:22950238   Date:2006-05-09