Mostrar lista de artículos

SIMADYN D Hardware -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos 
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se quiere utilizar un encóder absoluto SSI en la segunda interfase serie del T400? 
Tarjeta tecnológica T400: Configuración de la tarjeta de comunicación CBP2 

¿Qué hay que tener en cuenta cuando se quiere utilizar un encóder absoluto SSI en la segunda interfase serie del T400?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
En caso de utilizar un encóder absoluto SSI (Kl. 72/73/74/75) en la segunda interfase serie del T400 (6DD1606-0AD1), hay que poner en "ON" los microinterruptores 3, 4, 5 y 6 en el interruptor S1. Sólo en ese caso están conectadas las necesarias resistencias de cierre.

Tarjeta tecnológica T400: Configuración de la tarjeta de comunicación CBP2Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:  
¿Cómo se configura la tarjeta de comunicaciones CBP2 en la configuración HW de la tarjeta tecnológica T400?

RESPUESTA:  
Para la tarjeta PROFIBUS CBP2, sólo hay que configurar el soporte de módulos AB_D (6SE7090-0XX84-0KA0) para el 6SE70/6SE71 (en el administrador SIMATIC / Configuración HW).



 Nr. de identificación (ID):22917443   Fecha:2010-05-31 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 ...
SIMATIC STEP 7 V10.5 SP2
STEP 7 Professional V11.0 SP1
WinCC Professional V11.0 SP1
STEP 7 Basic V11.0 SP1