QUESTION:
Comment mettre en place une communication croisée entre deux
serveurs SIMATIC PCS 7 non redondants via OPC?
REPONSE:
La communication décrite ci-dessous est basée sur les fonctions
standards de WinCC. Les données issues de l'OS qui est transféré,
est nécessaire via OPC-Client. Sur le partenaire non redondant les
données sont traitées ultérieurement par WinCC via l'interface OPC
client. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire sur le
serveur OPC.
On peut utiliser à la fois WinCC comme serveur OPC ou client OPC.
Le client OPC nécessite les variables du serveur OPC. Le client OPC
quelle donnée doit être transférée et qui est le partenaire actif.
L'accès aux variables se fait en écriture et en lecture à partir du
client OPC. En faisant une configuration bien faite, on a seulement
besoin de configurer un sens de communication, c'est à dire que le
serveur OPC n'a pas besoin d'être configuré en même temps que le
client OPC vers l'autre serveur.
Paramétrer le canal OPC sur le serveur SIMATIC PCS 7 qui est
utilisé comme client OPC:
- Sur le client WinCC-OPC-DA- cliquer sur le "conteneur de
variables" du WinCC Explorer.
- Choisir "ajouter un pilote".
- sélectionner le Driver "OPC.chn" et cliquer sur le bouton
"ouvrir". Le canal est créé et le Driver de communication est
afficher dans le conteneur de variables.
- Dans le menu "OPC Groups(OPCHN Unit#1)" sélectionner l'entrée
"Nouvelle connexion". La boite de dialogue s'ouvre sur les
propriétés y entrer le nom de la connexion dans le champs
"nom".
- Cliquer sur les propriétés et dans le champs "Nom du serveur
OPC" on doit entrer le nom "OPCServer.WinCC".
- Dans le champs "Démarrer le serveur sur ce PC" entrer le nom du
PC qui sera utilisé comme serveur OPC DQ. Cliquer sur "serveur
test" pour tester la communication au serveur
WinCC-OPC-DQ.
Assigner les variables:
Vérifier que le Runtime est activé sur le serveur WinCC
partenaire!
- Sélectionner "OPC Groups" et sélectionner "Système
Paramètre".
- Rechercher "OPCServer.WinCC" sur le partenaire serveur
WinCC.
- Acquittement avec le bouton "Browse Server" puis cliquer sur
"Suivant".
- Sélectionner les variables qui doivent être transférées et
acquittées avec "Ajouter".
- Sélectionner "OPC Client" et fermer la configuration.
- On peut maintenant accéder aux variables créées sur le client
OPC de façon usuelle ( ex. lien aux E/S).
Attention:
Dans certains cas il faut changer le paramétrage DCOM. Notamment si
des personnes travaillent sur les serveurs avec différents Logins
sans droit administrateur ou si on est connecté avec eux (voir le
WinCC Information Système).
Notes:
Suivant la taille du projet WinCC de l'OPC serveur, le temps de
recherche des variables peut être de plusieurs minutes. la charge
du processeur OPC peut également atteindre 100% (sur un temps assez
long). On doit alors éviter la recherche des variables lors de
l'utilisation en production. Généralement, on devrait seulement
créer des variables OPC via la recherche en phase de configuration.
Il est aussi possible d'ajouter des variables sans le Manager OPC.
Plus d'information avec le WinCC Information Système.
|