Anleitung: Derzeit ist es nicht möglich, bei einem Windows CE basierten Bediengerät die Anzeige für den Normal-, Gefahr- und Warnbereich bei einem Zeigerinstrument, farbig darzustellen.
Wird eine farbige Darstellung gefordert, kann dies über eine Grafik realisiert werden. Die Grafik wird hinter den transparent geschalteten Zeigerinstrument gelegt.
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Zeigerinstrument einfügen:
Öffnen Sie Ihr Projekt. Stellen Sie das Bediengerät auf die "WinCC Flexible Runtime" um. Fügen Sie zunächst ein Zeigerinstrument in Ihre Projektierung ein und legen Sie die Größe der Anzeige fest.
Tipp:
Unter den Eigenschaften des Zeigerinstruments "Eigenschaften > Darstellung > Größe", können Sie der Anzeige eine definierte Höhe- und Breite vorgeben. |
| 2 |
Parameter einstellen:
In den Eigenschaften des Zeigerinstruments legen Sie unter "Eigenschaften > Skala" die entsprechenden Parameter für die Einteilung, Anfang Warnbereich, Anfang Gefahrenbereich usw. fest.
Wählen Sie das Optionskästchen neben dem jeweiligen "Warnbereich" an. Durch diese Option wird später der jeweilige Warnbereich eingeblendet. |
| 3 |
Screen shot erstellen:
Erstellen Sie von dem Bild/Seite mit dem Zeigerinstrument einen "Screen shot" (z.B. über die Tastenkombination Strg + Druck).
Fügen Sie diesen Screen shot in ein Bildbearbeitungsprogramm ein (z.B. Microsoft Paint). |
| 4 |
Screen shot bearbeiten:
Entfernen Sie aus dem Screen shot alle Details - wie Beschriftungen und Skalierungen. Nachfolgend sehen Sie als Beispiel das Original und den bearbeiteten Screen shot.
Original

Bild 01
Bearbeitet

Bild 02 |
| 5 |
Grafik einbinden:
- Öffnen Sie die Eigenschaften des Zeigerinstrumentes.
Unter "Eigenschaften > Gestaltung > Einstellungen" verwenden Sie bei "Stil Hintergrund" den Eintrag "Rahmen transparent" und unter "Füllart Ziffernblatt" den Eintrag "Transparent".
- Wechseln Sie nach "Eigenschaften > Skala > Bereiche".
Entfernen Sie dort die Häkchen für "Normalbereich anzeigen-, Anfang Warnbereich- und Anfang Gefahrenbereich".
- Fügen Sie eine neue Grafik ein.
Als Grafik wählen Sie in diesem Fall den von Ihnen bearbeiteten Screen shot aus.
- Legen Sie beide Elemente (Zeigerinstrument und Grafik) übereinander. Das Zeigerinstrument muss dabei in den "Vordergrund" gestellt werden.
Damit ist das Zeigerinstrument fertig gestellt. |
| 6 |
Betrieb:
Nun können Sie das Bediengerät wieder ändern. Stellen Sie nun als Bediengerät Ihr gewünschtes, auf Windows CE basierendes, Panel ein.
  Bild 03
|
Ablauffähigkeit und Testumgebung: In folgender Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurde:
| Komponente |
Produkt- und Versionsbezeichnung |
| PC-Betriebssystem |
Microsoft Windows XP SP2 |
| Standard Tools |
- |
| Engineering Tools |
- |
| HMI Software |
WinCC flexible 2005 |
| Bedien- & Beobachtungsgeräte |
MP370 Touch 12" |
| Steuerungen |
- |
Der beigefügte Download enthält das archivierte WinCC flexible 2005 Projekt mit dem oben beschriebenen Beispiel.
Anlage1: Project_1 ( 1956 KB )
|