Mostrar lista de artículos

ET 200iSP -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos 
¿Cómo se modifica la dirección PROFIBUS de un equipo de periferia descentralizada ET 200iSP cuando la ET 200iSP no es reconocida a través de la dirección de PROFIBUS ajustada en el módulo interfase? 
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas? 
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET? 
¿Qué posibilidades existen para configurar las estaciones ET 200? 
¿Por qué no se reconoce ninguna señal de entrada en un módulo de ED (6ES7 131-7RF00-0AB0) de la ET 200 iSP? 

¿Cómo se modifica la dirección PROFIBUS de un equipo de periferia descentralizada ET 200iSP cuando la ET 200iSP no es reconocida a través de la dirección de PROFIBUS ajustada en el módulo interfase?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones:
La dirección de PROFIBUS DP para el sistema de periferia descentralizada ET 200iSP se ajusta en el módulo interfase IM152-1 a través de interruptores DIL.

En el manual del equipo de periferia descentralizada se describe:

  • Cómo ajustar la dirección de PROFIBUS de la ET 200iSP en el módulo interfase IM152-1
  • Cómo modificar la dirección de PROFIBUS de la ET 200iSP

En el siguiente Link, en el manual del sistema de periferia ET 200iSP, dispone de las instrucciones para ajustar y modificar la dirección de PROFIBUS:

Periferia descentralizada SIMATIC ET 200iSP

Advertencia
Si la ET 200iSP no se reconoce a través de la dirección de PROFIBUS ajustada en el módulo interfase, utilice el mismo procedimiento que para modificar la dirección de PROFIBUS.

¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?Ir al comienzo
Referencia:

Indicaciones de configuración:
La función CiR (Configuración en RUN) permite realizar ampliaciones y modificaciones de la instalación durante el servicio. Las modificaciones de la instalación en modo de servicio con ayuda de la función CiR se pueden realizar en instalaciones parciales con periferia descentralizada.

Para poder ejecutar modificaciones de la instalación en modo de servicio con ayuda de la función CiR, hay que utiliza uno de los siguientes módulos como maestro PROFIBUS DP:

  • CPUs del S7-400 utilizando la interfase MPI/DP integrada o la interfase DP integrada
  • CP 443-5 EXT (a partir de la V5.0), como módulo maestro DP externo
  • Módulo interfase IF 964-DP

Con ayuda de la función CiR se pueden insertar o eliminar eslavos DP compactos, por ejemplo esclavo de otros fabricates, y esclavos DP modulares, por ejemplo ET 200M, ET 200iSP y ET 200S, en un sistema maestro PROFIBUS DP disponible.

Modificaciones de configuración admisibles en los esclavos DP compactos
Un esclavo compacto DP solo se puede insertar o eliminar en un sistema maestro PROFIBUS DP como estación completa.

Modificaciones de configuración admisibles en los esclavos DP modulares del tipo ET 200M
Un esclavo modular DP del tipo ET 200M se puede insertar o eliminar en un sistema maestro PROFIBUS DP con ayuda de la función CiR como estación completa. Además también se pueden insertar, eliminar o reparametrizar módulos individuales de los esclavos modulares con ayuda de la función CiR.

Modificaciones de configuración admisibles en los esclavos DP modulares del tipo ET 200iSP
Un esclavo modular DP del tipo ET 200iSP se puede insertar o eliminar en un sistema maestro PROFIBUS DP con ayuda de la función CiR como estación completa. Además también se pueden reparametrizar módulos individuales de los esclavos modulares con ayuda de la función CiR. Los módulos de reserva se podrán sustituir por módulos electrónicos futuros del tipo ER 200isp  con ayuda de la función CiR.

Modificaciones de configuración admisibles en los esclavos DP modulares del tipo ET 200S
Un esclavo modular DP del tipo ET 200S se puede insertar o eliminar en un sistema maestro PROFIBUS DP con ayuda de la función CiR como estación completa.

La inserción de módulos individuales en módulos ya disponibles de la ET 200S con ayuda de la función CiR no se soporta actualmente. Si se necesitan módulos adicionales en un esclavo modular de la ET 200S ya disponible, elimine primero la estación completa con ayuda de la función CiR. A continuación inserte la estación DP modular ET 200S con los módulos adicionales necesarios en el sistema maestro PROFIBUS DP con ayuda de la función CiR, como estación completa.
El manejo de opciones (Optionshandling) ofrece otra posibilidad adicional para preparar las ampliaciones futuras de la ET 200S (opciones). El manejo de opciones significa, por ejemplo, que se monte, cablee y configure la ET 200S con la ejecución máxima posible. El manejo de opciones se puede utilizar con y sin módulos de RESERVA.
Información adicional sobre la funcionalidad del manejo de opciones (Optionshandling) en la ET 200S está disponible en la página del Customer Support con número ID 22564754.

Información adicional
Información adicional sobre la función CiR está disponible en el manual "SIMATIC STEP7 V5.5 - Modificación de la instalación en modo de servicio con ayuda de la función CiR", página del Customer Support con número ID 45531308.

En la página del Customer Support con número ID 49245734 se dispone de información sobre la utilización de la función "Configuración en Run" (CiR) en el sistema PROFINET IO.

¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
La SIMATIC NET Quick Start Collection ofrece ejemplos de programación sencillos que deben facilitar la introducción del usuario en una primera configuración de instalaciones con productos SIMATIC NET.

Los siguientes Links le guían al SIMATIC NET Quick Start Collection. Allí se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS por medio de los siguientes protocolos:

Aquí se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación para los siguientes productos SIMATIC NET:  

  • CPs PROFIBUS para S7-300, S7-400 y S7-200
  • CPs PROFIBUS PC, por ejemplo, CP5611, CP5613
  • Pasarelas de red, por ejemplo, DP/AS-Interface Link

Conceptos de búsqueda:
Comunicación S7, SEND/RECEIVE, maestro DP, esclavo DP, configuración del enlace, FDL

¿Qué posibilidades existen para configurar las estaciones ET 200?Ir al comienzo
Referencia:

Indicaciones de configuración:
El configurador "SIMATC Selection Tool - Herramienta de selección SIMATIC" le guía de forma sencilla, cómoda y confortable a través de la configuración de una estación ET 200S, ET 200M, ET200pro, ET200eco o ET 200iSP y le ayuda en la selección de cada componente y de su accesorio correspondiente. Como resultado de ello, se recibe una lista con las referencias y los datos de cantidades como base para su pedido. El configurador "SIMATC Selection Tool" también le ayuda a no sobrepasar los valores límites, por ejemplo en relación con la intensidad de carga, el número de slots o los parámetros.

El configurador "SIMATC Selection Tool" está disponible en el resumen de configuradores del "Industry Mall" bajo técnicas de automatización.

Industry Mall

¿Por qué no se reconoce ninguna señal de entrada en un módulo de ED (6ES7 131-7RF00-0AB0) de la ET 200 iSP?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Según la liberación de servicio para la ventan de la ET 200 iSP (consulte la página del Customer Support con número ID 19687993), la configuración de este módulo sólo es posible con el STEP 7 a partir de la V5.1 + SP3 + HSP (Hardware Support Package) o con el PCS 7 a partir de la V6.1.

En las versiones anteriores de STEP 7 y PCS 7, así como en la utilización de la ET 200 iSP en sistemas ajenos, la configuración de este módulo se realiza con ayuda de los archivos GSD y EDD (Electronic Device Describtion). La configuración por separado por medio de HWK (con el archivo GSD) y el PDM (con el archivo EDD) tiene como consecuencia que ambos deben cargarse por separado. Debido a que número de bytes de entrada y salida se determina en el HWK y la parametrización del módulo o los canales se ajusta en el PDM,  hay que realizar y cargar ambas configuraciones.

Si sólo se carga el HWK, no se reconoce ninguna señal de entrada en el ED y los LEDs no lucen, a pesar de que haya una señal de entrada a través del sensor. Esto es debido a que 2 canales del módulo de ED también se pueden parametrizar como entradas de contaje. La configuración se realiza con el PDM. Sólo cuando esta configuración está disponible en el módulo de ED, es decir se ha cargado el PDM, es cuando el módulo funciona correctamente.

 Nr. de identificación (ID):22834781   Fecha:2011-07-22 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
¿Dónde se dispone de ejemplos d ...
¿Dónde se dispone de ejemplos d ...
¿Dónde se dispone de ejemplos d ...
¿Dónde se dispone de ejemplos d ...
¿Dónde se dispone de ejemplos d ...