visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Creazione della configurazione HMI -- Creazione di blocco immagine
Perché al cambio utente (effettuazione del login/uscita) i faceplate aperti dovrebbero essere chiusi?
WinCC, progettazione di visualizzazione cumulativa
Dopo la copia di pulsanti, i blocchi immagine non vengono più rappresentati.
Un wizard creato in proprio, da WinCC V5 non crea più script relativi a eventi di un oggetto utente o un oggetto OCX.
Come si può aprire durante la runtime un faceplate appartenente a un oggetto utente?
Come si può progettare in WinCC una emissione in virgola mobile?
Raggruppare oggetti dalla Siemens HMI Symbol Library
Come è possibile commutare tra visibile e invisibile un oggetto utente in una pagina di processo in runtime?
Come funziona la tecnica del faceplate con la proprietà "Tag prefix" di finestre video?
Come si possono progettare efficacemente oggetti utente?
Come si possono visualizzare direttamente sull'oggetto utente nella runtime di WinCC le informazioni di tutti i punti di misura inseriti nella pagina di processo?
Come si può dinamicizzare la proprietà di un oggetto utente con una funzione in C di valore generale - senza un successivo adattamento del nome della variabile e del trigger?
Perché da WinCC V6 non sono più disponibili i DynamicWizard "Creazione di faceplate come tipo" e "Creazione di istanze nella pagina impianto"?
Come si utilizza la proprietà Prefisso variabili?
Come si utilizza la proprietà Prefisso variabili?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Una descrizione della proprietà Prefisso variabili si trova nella Guida in linea di WinCC "WinCC Information System > Lavorare con WinCC > VBS per la creazione di procedure ed azioni > Referenza VBS > Proprietà > T > Proprietà TagPrefix" .

Una modifica della proprietà TagPrefix diventa attiva solo dopo un nuovo caricamento della pagina. Al cambio pagina questo avviene automaticamente, in caso contrario è possibile assegnare nuovamente la proprietà "Nome immagine". Le due pagine seguenti mostrano possibili script in C e VBS.

( 19 KB )
Figura 01

( 19 KB )
Figura 02

In alternativa, tramite la proprietà "Visualizza", è possibile anche rendere invisibili le finestre immagine e poi renderle nuovamente visibili, per caricare nuovamente la pagina.

( 19 KB )
Figura 03

( 18 KB )
Figura 04
 

 Articolo con ID:22789386   Data:2006-08-06 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour