|
Istruzioni Questi wizard non sono più disponibili nei progetti WinCC a partire da WinCC V6, progetti che siano stati modificati con l'editor del progetto OS.
  Figura 01
Non appena l'editor di progetto OS è stato eseguito, sono disponibili i seguenti wizard:
  Figura 02
La seguente informazione si trova nella Guida in linea di WinCC.
  Figura 03
Avvertenze I wizard "Creazione di faceplate come tipo" e "Creazione di istanze nella pagina di processo" consentono l'impiego di faceplate nella pagina di processo. Con l'impiego di questi wizard nella pagina di processo per ogni faceplate da chiamare viene creato un oggetto immagine del tipo "Finestra immagine". Il richiamo e la chiusura della finestra immagine durante la runtime viene comandata con l'impostazione della proprietà "Visualizza" (TRUE o FALSE) dell'oggetto Finestra immagine nella pagina di processo. Se nella pagina di processo viene richiamato in questo modo un grosso numero di finestre immagine, allora nella pagina di processo vengono inseriti anche molti oggetti immagini corrispondenti del tipo "Finestra immagine". Questo metodo ha perciò limitazioni per quel che riguarda la visibilità nella rappresentazione delle pagine di processo. La modificabilità centrale delle proprietà della finestra immagine è limitata.
Da WinCC V6 l'opzione "Basic Process Control" è contenuta in WinCC standard. Insieme con l'editor di progetto WinCC OS le finestre immagine vengono gestite centralmente. Si raccomanda di utilizzare questa funzionalità standard.
L'articolo 23683810 descrive come si possono dinamicizzare in modo semplice finestre immagine con l'aiuto del prefisso variabile.
Avvertenza I "vecchi" wizard "Creazione di faceplate come tipo" e "Creazione di istanze nella pagina di processo" possono essere nuovamente attivati con l'impiego del Dynamic-Wizard-Editor tramite il comando di menù "Dynamic-Wizard > Crea CWD".
|