afficher la liste des articles

Touch Panel / Operator Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Utilisation des composants additifs  
Quelles possibilités d'échange direct de données existent-t-il entre une FM357-2 et un pupitre ou un Runtime (ProTool, WinCC flexible) ? 
Quel paramétrage effectuer lors du raccordement d’une imprimante à un pupitre basé sous Windows ? 
Quels appareils d’automatisation peuvent être raccordés directement à un pupitre ? 
Décalage de page lors du listage des messages avec les appareils graphiques et une imprimante EPSON LQ300   
Comment des données peuvent-elles être transférées par USB depuis un poste de programmation WinCC Flexible vers un pupitre à base Windows, et quels câbles USB peuvent être utilisés pour cela ? 
Lecteurs de disquette pour les OP 15, OP 17 et C7-624. 
Comment arrête-t-on le mode "mise en veille" sur les imprimantes Brother ? 
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ? 
Câble pour le transfert du projet dans les OP/TP 
Deux imprimantes à connecter sur des interfaces série d'un pupitre  
Quels sont les supports de mémoire externes utilisables avec les pupitres SIMATIC Panel et quelles sont les interfaces ? 

Quelles possibilités d'échange direct de données existent-t-il entre une FM357-2 et un pupitre ou un Runtime (ProTool, WinCC flexible) ?au début
Nº de référence:

Indication de configuration:
Un échange direct de données entre une FM357-2 et un pupitre ou un Runtime (ProTool, WinCC flexible) est possible. Les mécanismes d'échange direct de données disponibles sont fonction de chaque pupitre opérateur.

  1. La fonction "miroir" des données de la FM dans la CPU S7 (pour tous les pupitres opérateur)
    Les variables (y compris le paramètre R) de la FM peuvent être transmises dans la mémoire des CPUs S7 pour ensuite être lues par le pupitre opérateur. Le transfert des variables dans un DB de la CPU s'effectue avec l'utilitaire NC-VAR-Selector, qui est partie intégrante du logiciel de configuration de la FM357.
     
  2. Echange direct de données entre la FM357-et un pupitre opérateur
    Le logiciel de configuration de contrôle-commande (ProTool ou WinCC flexible) dépend du pupitre opérateur utilisé.
Pupitre opérateur Échange de données entre une FM et un pupitre opérateur
Pupitre afficheur de lignes:

OP7 / OP17
(seulement avec ProTool)

(La communication via PROFIBUS ne peut être réalisée qu'avec un OP7 / OP17 DP)

  • fonctions spéciales comme l'affichage de programmes pièce et la la sélection de programmes NC
  • accès direct et programmation symbolique de tous les types de données de la FM
  • protocole utilisé 1): SIMATIC S7 - NC
Pupitre graphique:

OP/TP27,
OP/ TP37
(seulement avec ProTool)

  • aucune fonction particulière n'est disponible
  • l'accès à la FM n'est possible que via blocs de données, calcul des adresses avec le NC-Var_Selector
  • protocole utilisé 1): SIMATIC S7-300 / 400
Pupitre opérateur basé sous Windows-CE:

pupitres des séries
177 2),
277 2),
377 2)

170,
270,
370

(un échange de données avec les exécutions A des pupitres ci-dessus n'est pas possible)

avec ProTool :

  • aucune fonction particulière n'est disponible
  • accès direct et programmation symbolique de tous les types de données de la FM
  • protocole utilisé 1): SIMATIC S7 -  NC

avec WinCC flexible :

  • fonctions spéciales comme l'affichage de programmes pièce et la sélection de programmes NC
  • accès direct et programmation symbolique de tous les types de données de la FM
  • protocole utilisé 1): SIMATIC S7 -  NC

(Le protocole SIMATIC S7-NC nécessite le logiciel optionnel de configuration SINUMERIK HMI WinCC flexible)

Logiciels RT / Panels :

ProTool/Pro RT,
WinCC flexible RT
WinCC Advanced Runtime
Comfort Panels
Basic Panels
Panels
Mobile Panels
Multi Panels
 

  • aucune fonction particulière n'est disponible
  • l'accès à la FM n'est possible que via blocs de données, calcul des adresses avec le NC-Var_Selector
  • protocole utilisé 1): SIMATIC S7-300 / 400

1) Le protocole est paramétré :
    dans ProTool, sous "Automate→Protocole",
    dans WinCC flexible, sous "Communication→Liaisons→Pilote de communication".
    dans WinCC Advanced, sous "Communication→Pilote de communication".
2) Ces pupitres ne peuvent être configurés qu'avec WinCC flexible.

Mots-clefs :
TP170, OP170, MOBILE Panel 170, OP270, TP270, MP270, MP370, ProTool Lite, SIMATIC HMI, communication, couplage, attachement

Quel paramétrage effectuer lors du raccordement d’une imprimante à un pupitre basé sous Windows ?au début
Nº de référence:

Configuration :
La configuration complète de l’imprimante – excepté en connexion Ethernet – est effectuée à l’aide du Control Panel du pupitre SIMATIC HMI.

  • Après un double-clic sur l’icône "Printer", une fenêtre de configuration de l’imprimante s’ouvre.


Figure 01

Printer Language 

Langage de commande de l’imprimante

Port

Interface

Network

Adresse réseau de l’imprimante

Paper Size

Taille du papier

Orientation

Orientation de l’impression

Draft Mode / Color / CMY

Qualité d’impression Mode brouillon / Couleur / CMY

Tableau 01 : Explication

Liaison série RS232

  • Les réglages possibles sont le langage de l’imprimante, le port utilisé pour l’impression, la taille de la page, l’orientation portrait ou paysage, impression noir et blanc ou couleur, et la qualité de l’impression.
  • Utilisez le port IF2 ou IF1A pour le raccordement de l’imprimante en liaison série. Vous trouverez si nécessaire le brochage des connecteurs dans le document Liste des imprimantes.


Figure 02

Note :
Afin de pouvoir utiliser sur le Panel l'interface série (IF 2) pour la communication avec l'imprimante, retirez sous Transfer "Serial" la coche de "Remote Control".

Vous trouverez le paramétrage à apporter pour les imprimantes validées dans le document Liste des imprimantes dont l’accès est indiqué à la fin de cet article.

Liaison USB

  • Les réglages possibles sont le langage de l’imprimante, le port utilisé pour l’impression, la taille de la page, l’orientation portrait ou paysage, impression noir et blanc ou couleur, et la qualité de l’impression.
  • Utilisez le port USB1 pour le raccordement de l’imprimante en liaison USB.


Figure 03

Note :
Vous trouverez le paramétrage à apporter pour les imprimantes validées dans le document Liste des imprimantes dont l’accès est indiqué à la fin de cet article.

Liaison Ethernet  - Imprimante réseau

  • Vous pouvez trouver les réglages nécessaires pour l’utilisation d’une imprimante réseau avec un pupitre SIMATIC HMI dans l’article-ID: 18720136.

 
Figure 04

Liaison Ethernet – Serveur d’imprimante (à partir de WinCC Flexible 2008 SP1)

  • Les réglages possibles sont le langage de l’imprimante, le port utilisé pour l’impression, la taille de la page, l’orientation portrait ou paysage, impression noir et blanc ou couleur, et la qualité de l’impression.
  • Pour imprimer à l’aide d’un serveur d’imprimante sur Ethernet, il faut spécifier le port du serveur d’impression.
  • Introduire dans le champ d’entrée "IP:Port:" l’adresse IP et le port utilisé pour la communication avec le serveur d’imprimante.
    Utilisez ":"comme caractère de séparation entre l’adresse IP et le numéro de port par exemple: "192.168.56.23:9100"
  • Le serveur d’imprimante doit utiliser le mode "RAW".


Figure 05

Note :
Vous trouverez le paramétrage à apporter pour les imprimantes validées dans le document Liste des imprimantes dont l’accès est indiqué à la fin de cet article.

Le pupitre devra dans ce cas être configuré pour un fonctionnement en réseau. Vous trouverez la procédure détaillée dans les manuels relatifs à ces pupitres.
Vous trouverez dans l’article-ID: 13336639 les indications pour configurer les pupitres pour un fonctionnement en réseau.

L'impression sur un serveur d'impression est possible sur les pupitres SIMATIC HMI suivants :

  • xP 177, Mobile Panel 177
  • xP 277, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN
  • Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN (RFID Tag)
  • MP377

Liste des imprimantes :
Vous trouverez dans l'article suivant la liste officielle de toutes les imprimantes validées pour être connectées avec les SIMATIC Panels et Multi Panels. Vous trouverez en outre tous les câbles, brochage inclus.
"Imprimantes libérées pour les SIMATIC Panels et Multi Panels" voir l’article-ID 11376409.

Quels appareils d’automatisation peuvent être raccordés directement à un pupitre ?au début
Nº de référence:

Explication :
Quelques appareils d’automatisation peuvent être raccordés directement à un pupitre, tout en ne nécessitant aucune CPU comme passerelle.

Dans les tableaux suivants, vous trouverez un aperçu des appareils avec des liens vers des articles et des guides qui vous indiqueront comment connecter ces différents modules sur un pupitre ( paramétré avec WinCC flexible ).

Appareils d’automatisation :
 

Produits

Modes de couplage

Articles

FM353 (Moteur Pas à pas) ou
FM354 (Servomoteur)

PROFIBUS

Article-ID: 19835185 sur ET 200

MPI

Article-ID: 19835185 sur ET 200

FM 357-2
(Commande Multi Axes)

PROFIBUS

Article-ID: 1924531

MICROMASTER
(Variateur de fréquence)

PROFIBUS

Article-ID 22072988 et 29522676

SINAMICS
(Variateur de fréquence)

PROFIBUS

Article-ID: 22072988 et 29522676

Ethernet

Article-ID: 22072988

SIMOTION
(Motion Control System)

PROFIBUS

Article-ID: 18797552 (Chapitre Communication avec SIMOTION)

Ethernet

 

SENTRON
PAC3200/4200 (Appareil de mesure)

PROFIBUS

 

Ethernet

Article-ID: 37450303

Autres appareils :
 

Produits

Modes de couplage

Articles

Imprimantes

USB

Article-ID: 11376409

HawkEye 40 (T) ou
HawkEye 45 (T)(Lecteurs Code barres)
[en émulation clavier USB]

USB

Article-ID: 19188460 (Infos générales sur les périphériques USB)

Décalage de page lors du listage des messages avec les appareils graphiques et une imprimante EPSON LQ300  au début
Nº de référence:

QUESTION:
Quels doivent être les réglages pour que le listage des messages sur une imprimante EPSON LQ300  avec un appareil graphique soit imprimé correctement ?

REPONSE:  
Le listage des messages avec un appareil graphique et une imprimante EPSON LQ300 imprime chaque page avec environ 1 ligne de décalage vers l'avant. Après environ 15 pages, l'impression sur du papier sans fin débute au milieu de la page.

Remède :
Les réglages suivants doivent être fait dans ProTool :

  • Sous Système cible > Imprimante > Réglages, sélectionnez l'imprimante, puis dupliquer.
  • Donnez un nom à l'imprimante et cliquez sur le bouton "Paramètres".
  • Indiquez alors la chaîne d'initialisation de base suivante pour cette nouvelle imprimante :
    ,1bh,28h,55h,01h,00h,0ah,1bh,28h,43h,02h,00h,e0h,10h

Ceci défini le réglage initial de l'imprimante pour la longueur de papier à 12 pouces.


Comment des données peuvent-elles être transférées par USB depuis un poste de programmation WinCC Flexible vers un pupitre à base Windows, et quels câbles USB peuvent être utilisés pour cela ?au début
Nº de référence:

Description:
Le document téléchargeable ci-après contient des informations techniques sur le thème du Transfert USB.

  • Câbles USB testés 
  • Mise à jour de la liste des pupitres opérateur 
  • Installation du pilote USB 
  • Réalisation d'un transfert vers un pupitre opérateur via USB
  • Messages d'erreurs possibles et comment y remédier

Remarque :
N'oubliez pas que les fabricants/fournisseurs changent de temps en temps leurs produits ou les références de commande, et qu'ils proposent également de nouvelles versions de leurs produits ou bien qu'une partie des produits de la gamme peuvent être arrêtés de fabrication. Les produits de remplacement ne seront pas nécessairement valables pour effectuer le transfert !

 

Téléchargement 1 : USB_Transfer_V1_0_e.pdf ( 726 KB )

Mots-clés :
Transfert de projet, transfert, pilote USB, USB-maître-maître, Lindy, 22408158

Lecteurs de disquette pour les OP 15, OP 17 et C7-624.au début
Nº de référence:

QUESTION:
Pour la gestion de mes recettes, je souhaiterai connecter un lecteur de disquettes à un OP15, OP 17 ou à un C7-624. Est-ce possible ?

REPONSE:
Il existe une station avec disquette 'FD20' pour ces appareils.
Cette station est commercialisée par la société Sympat de Nüremberg dont voici les coordonnées :

Sympat GmbH
Fürther Str. 212
90429 Nürnberg
Tel. 0911-32294-0
Fax. 0911-3189146

E-Mail: info@sympat.de
URL: www.sympat.de

Comment arrête-t-on le mode "mise en veille" sur les imprimantes Brother ?au début
Nº de référence:

Mode "mise en veille" sur l'imprimante:

Certaines imprimantes Brother disposent d'un mode "mise en veille". Ce mode peut provoquer des problèmes lors de la mise en oeuvre avec des pupitres opérateurs SIMATIC.

Si l'imprimante est en mode "mise en veille", le pupitre opérateur ne peut pas y accéder. Un message d'erreur est alors affiché sur le pupitre opérateur.
Vous trouverez ci-dessous la méthode pour désactiver la "mise en veille" sur cette imprimante.
 
Nr. Procédure
1

En utilisant l'utilitaire "Remote Printer Console", vous pouvez désactiver le mode "mise en veille". C'est d'ailleurs l'unique méthode pour le désactiver. L'imprimante ne basculera plus en mode "veille".

Sur le lien ci-dessous vous accédez au site du constructeur "Brother" et vous pouvez ainsi télécharger l'utilitaire:
http://welcome.solutions.brother.com

Exemple pour une imprimante HL-5240:
Sélectionnez  le menu  Région/Pays > Options Régionales > Choisissez "Brother-Série" > votre type d'imprimante > Téléchargements

Puis effectuez les étapes suivantes :

  • Etape 1: -> "Software-Tools"
  • Etape 2: -> "Votre système d'exploitation par exemple Windows XP"
  • Etape 3: -> "la langue par exemple français"

Ensuite cliquez sur "Rechercher".
L'image ci-dessous avec les différents utilitaires s'affiche.

Sélectionnez l'utilitaire "Remote Printer Console". 


Image 01

Note:
Le site du constructeur décrit dans cette FAQ ainsi que la manière de trouver le téléchargement, peuvent changer au cours du temps.
En outre, l'utilitaire "Remote Printer Console" n'est pas disponible pour toutes les imprimantes. (version de ce jour 19.03.2008)

2

Désactivation du mode "mise en veille":

  1. Premièrement, installez l'utilitaire "Remote Printer Console"
  2. Lancez cet utilitaire
  3. Allez dans le mode "Personnalisé"
  4. C'est ici que vous pouvez basculer le paramètre "mise en veille" de "active" sur "off"
  5. Cliquez ensuite sur le bouton "Envoyer"

Le mode "mise en veille" est désormais désactivé sur l'imprimante.


Image 02

Liste des imprimantes:
Vous trouverez la liste à jour des imprimantes pour les pupitres SIMATIC Panel et Multi Panel sur l'article ID: 11376409.

Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?au début
Nº de référence:


Pré-requis:
  • un pupitre basé sous Windows muni d'une interface Ethernet.
  • un câble réseau croisé ou normal mais avec un Hub.
  • un PC muni d'une interface Ethernet.
  • une imprimante avec un lecteur de disquette ou de CD avec son câble de connexion.
  • ProTool V6.0+SP2

Attention:
L'impression directe de la messagerie via une imprimante réseau n'est pas possible sur les pupitres basés sous Windows. Toutes les autres fonctions d'impression (copie d'écran, impression de rapport) sont possibles sans restriction via le réseau !

Étapes de configuration:

  1. Installer l'imprimante sur le PC
  2. Établir la connexion réseau avec le pupitre basé sous Windows
  3. Installer l'imprimante sur le pupitre basé sous Windows
  4. Imprimer avec le pupitre basé sous Windows via réseau

Installer l'imprimante sur le PC

  • Connecter l'imprimante via un câble standard (USB, série, parallèle) au PC.
  • Avec la reconnaissance automatique du matériel par le système d'exploitation, l'imprimante sera détectée comme nouveau matériel sur le PC.
  • Si le pilote de l'imprimante est livrée avec le système d'exploitation Windows, alors l'installation de l'imprimante est automatique.
  • Sinon, l'assistant de mise à jour matérielle pour l'installation de l'imprimante démarre.
  • Insérer la disquette ou le CD d'installation du pilote de l'imprimante dans le lecteur correspondant du PC.
  • Indiquer le chemin du lecteur et suivre les indications de l'assistant pour effectuer l'installation de l'imprimante.
  • Une fois l'imprimante installée correctement, l'accès à celle-ci via le réseau doit être validé.
  • Pour cela ouvrir le catalogue des imprimantes via Démarrer > Paramètres > Imprimantes.
  • Sélectionner l'imprimante et ouvrir son masque de propriétés par un clic droit de souris.
  • Sélectionner l'onglet Partage et cocher l'option Partager cette imprimante.
  • Le nom de partage de l'imprimante devra être saisi au niveau du paramétrage de l'imprimante sur le pupitre basé sous Windows.

Image 1: Partage d'imprimante

  • Fermer le masque des propriétés par Valider et OK.
  • Imprimer ensuite une page de test sur l'imprimante, pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement.
  1. Établir la connexion réseau avec le pupitre basé sous Windows

Une aide à l'établissement d'une connexion réseau avec le pupitre basé sous Windows se trouve sous la contribution d'ID: 13336639 - "Établissement d'une liaison Ethernet entre un pupitre sous Windows CE (hormis les 170) et un PC".

  1. Installer l'imprimante sur le pupitre basé sous Windows
  • L'ensemble de la configuration de l'imprimante se fait au niveau du "Control Panel" du pupitre basé sous Windows.
  • Ouvrir le masque "Printer".
  • Sélectionner la langue de l'imprimante sous "Printer Language". Dans cet exemple, une "Brother HL1250 Laser Printer" est utilisée, avec la langue d'imprimante "PCL Laser".
  • Le "Port" spécifie l'interface, au travers de laquelle l'imprimante est connectée au pupitre basé sous Windows. Sélectionner "Network:", du fait que la liaison à l'imprimante se fait via Ethernet.
  • Sous "Network", indiquer le chemin réseau de l'imprimante. Le chemin réseau se compose du nom de l'ordinateur du PC et du nom de partage de l'imprimante. Le nom de l'ordinateur "hmi" et le nom de partage "BrotherH" (cf. l'image 1) forment le chemin: \\hmi\BrotherH.
  • L'utilisation d'n serveur d'impression est possible en option. De plus amples informations concernant les pré-requis figurent dans le manuel opérateur de WinCC flexible 2008 SP1 au chapitre 6.1. Le manuel opérateur est téléchargeable dans l'article -ID: 34780187 . Le téléchargement proprement dit y figure au chapitre 3-Informations Produit.

Indication:
L'imprimante est uniquement accessible via le nom de l'ordinateur et non via l'adresse IP du PC.

  • D'autres paramètres sont la taille du papier, l'orientation portrait ou paysage, l'impression couleur ou noir et blanc, ainsi que la qualité d'impression.
  • Fermer le masque "Printer" par OK.
  1. Imprimer avec le pupitre basé sous Windows via réseau
  • Créer ensuite un projet ProTool pour le pupitre basé sous Windows dans lequel la fonction d'impression comme par exemple "Impression_d'écran" est implémentée.
  • Transférer le projet dans le pupitre.
  • Lancer la fonction d'impression sur le pupitre.
  • Un contrat terminé avec succès affiche un message système sur le pupitre.

Indications:

  • La liste des imprimantes testées et validées pour les SIMATIC Panels et Multi Panels se trouve sous la contribution d'ID: 11376409.
    Information à propos de ce lien:

    Les imprimantes validées pour ProTool V6.0 SP1a sont affichées dans le  Tableau Excel  sous l'onglet "Liste des imprimantes Edition du 01.01.2003".
    Dans la feuille Excel sous l'onglet "Liste des imprimantes Edition du 12.08.2004" vous trouverez les imprimantes validées à partir de ProTool V6.0 SP2.
  • Un exemple pour tester la liaison réseau entre un pupitre sous Windows CE et un PC se trouve sous la contribution d'ID: 13337379.

Mots-clefs:
ProTool, serveur d'imprimante, TCP/IP

Câble pour le transfert du projet dans les OP/TPau début
Nº de référence:

QUESTION:
Quel câble dois-je utiliser pour charger le projet dans les OP/TP ?

REPONSE:
Le tableau suivant répertorie les câbles à utiliser pour transférer les projets dans les OP/TP.

k_ops25f.pdf (9295 Bytes)

Deux imprimantes à connecter sur des interfaces série d'un pupitre au début
Nº de référence:

QUESTION:
Peut-on connecter deux imprimantes sur les deux interfaces série d’un pupitre (IF2 et IF1A) avec ProTool V6.0 SP1A ?

REPONSE:
Non, il est impossible, de connecter deux imprimantes sur les interfaces série d’un pupitre.

L’interface "IF2" est prévue pour la connexion d’une imprimante. La seconde interface série "IF1A" est exclusivement prévue pour la communication entre un pupitre et un S5. La seconde interface série "IF1A" ne peut pas non plus être utilisée par des contrôles AktiveX pour la connexion d’une seconde imprimante.

Quels sont les supports de mémoire externes utilisables avec les pupitres SIMATIC Panel et quelles sont les interfaces ?au début
Nº de référence:

Description
Cet article décrit les pupitres avec leurs interfaces. Vous y trouverez également la liste des supports mémoire utilisables.

Représentations des supports mémoire


Figure 01: Multi Media CARD (MMC)


Figure 02: Secure Digital Memory-CARD (SD)


Figure 03: Compact Flash CARD (CF)


Figure 04: PC Card Adapter avec CF-CARD


Figure 05: USB-Stick

Tableau des supports mémoire validés
 
Supports mémoire validés Référence
Multi Media CARD 6AV6 671-1CB00-0AX2
Secure Digital Memory CARD 256 MB 6AV6 671-8XB10-0AX0
Secure Digital Memory CARD 512 MB 6AV6 671-8XB10-0AX1
Secure Digital Memory CARD 2 GB 6AV2 181-8XP00-0AX0
PC Card Adapter und Compact Flash CARD 6AV6 574-2AC00-2AF1
Compact Flash CARD 6AV6 574-2AC00-2AA1
USB-Sticks 512 MB 6ES7 648-0DC20-0AA0
USB-Sticks     1 GB 6ES7 648-0DC30-0AA0
USB-Sticks     2 GB 6ES7 648-0DC40-0AA0
USB-Sticks     8 GB 6ES7 648-0DC50-0AA0

 Informations

  • La fonction est validée pour les cartes mémoire et USB-Sticks testés et validés par Siemens.
  • Vous trouverez les cartes mémoire et les USB-Sticks Siemens dans le catalogue ST80, au chapitre "Accessoires".
  • Les MMC peuvent également être utilisées sur les appareils avec emplacement SD.
  • La taille mémoire des cartes mémoire ou des USB-Sticks peut être modifiée par l'introduction de nouveaux produits de la part des fabricants.
  • Les MMC pour automates S7-300/400 ne peuvent pas être utilisées avec les pupitres opérateurs.
  • Pas de distinction entre les ports USB. Il ne peut pas être garanti qu'un USB-Stick soit associé à "Storage Card USB" ou "Storage Card USB2".

Tableau d'association des pupitres et leurs interfaces
Vous trouverez le tableau qui associe les pupitres avec les interfaces associées dans le fichier PDF joint. Vous y trouverez également la liste des pupitres prenant en charge les USB-Sticks et quelle taille mémoire est supportée. 

21847868_HMI_Panels_Slots_e.pdf ( 78 KB )

Informations sur les Panels
Vous pouvez utiliser les cartes mémoire suivantes pour un pupitre graphique :
 
Carte mémoire Référence MByte
SIMATIC S5, MEMORY CARD 6ES5 374-2FP21 8
SIMATIC S7, MEMORY CARD 6ES7952-1KL00-0AA0 2
SIMATIC S7, MEMORY CARD   6ES7952-1KM00-0AA0 4
SIMATIC S7, MEMORY CARD   6ES7952-1KP00-0AA0 8
SIMATIC S7, MEMORY CARD 6ES7952-1KS00-0AA0 16
RAM-Card 6AV1 903-0BB01 1
RAM-Card 6AV1 903-0BC01 2

Mots-clefs
carte mémoire MMC, carte mémoire SD, carte mémoire CF, Universal Serial Bus, Flash Drive, emplacement combiné MMC-SD, MMC-Card, CF-Card, PC-Card, interface USB, enregistrement de données, backup de données, WinCC flexible 2008, stocker des données en externe, SD-Card

 ID contribution:22777641   Date:2013-01-16 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Comment imprimer un journal des m ...
Comment imprimer un journal des m ...
Transfert de la configuration pou ...
Impression depuis un pupitre RMOS ...
SIMATIC HMI ProTool Configuratio ...