Mostrar lista de artículos

ProTool -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software 
¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador? 
¿Por qué ya no se puede arrancar ProTool desde STEP 7 después de haber instalado WinCC flexible? 
Interrupción del SETUP al actualizar el ProTool (Pro/Lite) V5.2 del SP2 al SP3. Aviso de fallo: "El fichero Ptreg.dat no se puede elaborar"  
Solo se puede instalar una versión de idioma de ProTool /Lite /Pro simultáneamente  
Instalación del ProTool sin el ProAgent  
Se pierden las teclas de función en la fase de configuración  
ProTool: Conmutación de ¿Integrado¿ a ¿Standalone / No integrado¿  
Varias versiones de ProTool/Pro/Lite en un sistema operativo  
Interrupción de la instalación del ProTool V6.0 o sus Service Packs, indicando el aviso de fallo �-132�   
Instalación del ProTool V6.0 + SP1 bajo MS Windows 2000 + SP3  
¿Qué hay que tener en cuenta para que la instalación del ProTool Lite, ProTool o ProTool/Pro se pueda realizar correctamente? 
Desinstalación completa de ProTool/Lite, ProTool o ProTool/Pro 
Ventajas de configuración con ProTool integrado en STEP 7 
Instalación de la actualización al ProTool/Pro V6.0 + SP3 bajo Windows XP Profesional 

¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador?Ir al comienzo
Referencia:
 

Descripción
Más abajo se ofrece una visión general de cuándo se tiene que actualizar un sistema operativo y cómo hacer la actualización en función del software empleado.

  1. "Actualización de sistema operativo" o "Borrado a ajustes de fábrica" con
    WinCC (TIA Portal)

El documento PDF incluye una serie de instrucciones para saber cómo hacer una "Actualización de sistema operativo" o un "Borrado a ajustes de fábrica" (booting) usando el software de WinCC (TIA Portal).

Nota
A partir del WinCC V11 ya deja de ser necesaria una actualización del sistema operativo en las versiones diferentes (por ejemplo, WinCC V11 SP1, WinCC V11 SP2, etc.). Cuando se transfiere un proyecto, todos los ficheros de sistema (DLLs) asociados en la actualidad se transfieren también de manera automática al panel de operador. Los Basic Panels son la excepción a esta regla.

Adjunto 1: WinCC_TIA_Portal.pdf ( 433 KB )

Contenidos
1 Actualizar el sistema operativo con WinCC (TIA Portal)
     1.1 Actualizar el sistema operativo (OS Update)
     1.2 Poner el panel de operador a los ajustes de fábrica (Booting)
          1.2.1 Panel de operador con sistema operativo defectuoso
          1.2.2 Panel de operador con sistema operativo intacto
2 Información adicional
     2.1 Conexión del cable entre el PC y el panel de operador
          2.1.1 Actualización de sistema operativo
          2.1.2 Poner el panel de operador a los ajustes de fábrica (booting)
     2.2 Ajustar ruta de imagen / fichero en ProSave
          2.2.1 Ruta de la imagen en WinCC (TIA Portal)
          2.2.2 Ruta de la imagen en el WinCC flexible 2008
     2.3 Determinar la dirección MAC
3 Análisis de problema
     3.1 Desconexión del cable multi-maestro RS232 / PPI
     3.2 Caja de comprobación no se puede seleccionar en ProSave
     3.3 Caja de comprobación no se puede deseleccionar en ProSave
     3.4 Mensaje de error cuando se transfiere la configuración
     3.5 Comfort Panel "Borrado a los ajustes de fábrica" (booting)      3.6 MP 377 "Borrado a los ajustes de fábrica" (booting)      3.7 Conexión al panel de operador no se puede establecer           3.7.1 Comprobar tipo de transferencia y dirección en el panel de operador           3.7.2 Comprobar conexión del cable y conectores           3.7.3 Comprobar interfaz PG/PC en el ordenador de configuración.

  1. "Actualización de sistema operativo" o "Borrado a ajustes de fábrica" con WinCC flexible

El documento PDF incluye una serie de instrucciones para saber cómo hacer una "Actualización de sistema operativo" o un "Borrado a ajustes de fábrica" (booting) usando el software de WinCC flexible.

Adjunto 2: WinCC_flexible.pdf ( 783 KB )

  1. "Actualización de sistema operativo" o "Borrado a ajustes de fábrica" con ProTool

El documento PDF incluye una serie de instrucciones para saber cómo hacer una "Actualización de sistema operativo" o un "Borrado a ajustes de fábrica" (booting) usando el software de ProTool.

Adjunto 3: ProTool.pdf ( 566 KB )

  1. "Actualización de sistema operativo" o "Borrado a ajustes de fábrica" con ProSave (independiente)

El documento PDF incluye una serie de instrucciones para saber cómo hacer una "Actualización de sistema operativo" o un "Borrado a ajustes de fábrica" (booting) usando el software de ProSave.

Adjunto 4: ProSave.pdf ( 786 KB )

Avisos de sistema
La tabla dada más abajo muestra algunos de los posibles avisos de sistema que se pueden mostrar cuando la configuración se tiene que transferir al panel de operador y la versión del sistema operativo del panel de operador no coincide con el software de ingeniería instalado.
 
Avisos de sistema
Imagen no encontrada. Esperando para actualización imagen...,
Versión de sistema operativo incorrecta en el panel de operador. ¿Actualizar el sistema operativo? (0800:000011)
La transferencia no es posible. La "versión del equipo" en su proyecto de WinCC flexible y la versión del sistema operativo del equipo son incompatibles. ¿Desea actualizar el sistema operativo en el equipo HMI?
La transferencia no es posible. La "versión del panel de operador" en su proyecto de WinCC flexible y la versión del sistema operativo del panel de operador son incompatibles. Actualizar el sistema operativo del panel de operador a través de la opción de menú "Proyecto > Transferencia > Actualizar sistema operativo" (si es necesario, "Borrar a los ajustes de fábrica").
Tabla 01

Las siguientes informaciones, IDs, contienen información adicional sobre este asunto:
 
Asunto Entrada con número de identificación, ID
¿Qué ajustes se han de realizar en un MP 377 para borrar el panel de operador a los ajustes de fábrica? 35677293
Relaciones entre WinCC flexible y las designaciones de versión 21742389
Relaciones entre la versión de la imagen del panel de operador en cuestión y la versión de ProTool usada 28263711
Asignación del cable serie para la transferencia de la configuración a un equipo basado en Windows 21401061
Elemento de cierre de bus para subredes PROFIBUS 187276
Tabla 02

Palabras clave
Actualizar sistema operativo, sistema operativo, Boot, Boot Loader, ajustes de transferencia, cable multimaestro RS232/PPI, Freeport, PPI, USB, ajustes de arranque, rearranque, Basic, Comfort, Advanced, Professional, ajustes de fábrica del panel, borrado total del panel, borrado del panel
 

¿Por qué ya no se puede arrancar ProTool desde STEP 7 después de haber instalado WinCC flexible?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Si se instala el WinCC flexible en un PC que ya disponga del ProTool, puede que el ProTool, bajo determinadas circunstancias, ya no se pueda arrancar desde el STEP 7. Se pueden utilizar los siguientes remedios para solucionarlo:

Indicación
Tenga en cuenta la compatibilidad de los productos STEP 7, WinCC flexible y ProTool indicada en la página del Customer Support con número ID 64847781. Por ejemplo, STEP 7 V5.5, WinCC flexible 2008 + SP3 y ProTool V6.0 no son compatibles.

WinCC flexible 2008
 
Acción
1. Después de la instalación del WinCC flexible, llame al ProTool una sola vez desde el menú de inicio de Windows.
2. Abra el proyecto de ProTool desde el STEP 7.

WinCC flexible 2008 + SP2

Remedio 1
 
Acción
1. Abra el administrador de STEP 7.
2. Seleccione la opción del menú "Ayuda -> Información".
3. Pulse sobre el botón "Actualizar menús".

Remedio 2
 
Acción
1. Desinstale ProTool tal como se describe en la página del Customer Support con número ID 18697689.
2. Instale ProTool.
3. Arranque ProTool y cree un nuevo proyecto.
4. Cierre ProTool (el proyecto no se debe guardar).

Remedio 3
 
Acción
1. Desinstale ProTool tal como se describe en la página del Customer Support con número ID 18697689.
2. Instale ProTool.
3. Arranque ProTool y cree un nuevo proyecto.
4. Cierre ProTool (el proyecto no se debe guardar).
5. Abra el administrador de STEP 7.
6. Seleccione la opción del menú "Ayuda -> Información".
7. Pulse sobre el botón "Actualizar menús".

 
Solución provisional
Abra el proyecto del ProTool haciendo doble clic sobre el equipo de servicio ProTool en el NetPro.

Interrupción del SETUP al actualizar el ProTool (Pro/Lite) V5.2 del SP2 al SP3. Aviso de fallo: "El fichero Ptreg.dat no se puede elaborar" Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cuál puede ser el motivo para que al actualizar el ProTool (Pro/Lite) V5.2 del SP2 al SP3 aparezca un aviso de fallo?

RESPUESTA:
El SETUP indica durante la actualización el aviso "El fichero Ptreg.dat no se puede elaborar", cuando lleva aproximadamente un 35%, y se interrumpe.

Motivo:
El fichero "PTREG.DLL" está disponible varias veces en el PC con diferentes versiones.

Remedio:
Con la opción de Windows "Inicio -> Buscar -> Ficheros/Directorios" hay que buscar en los discos duros locales todos los ficheros con nombre "PTREG.DLL". Hay que borrar todos excepto el que se encuentre en el directorio ProTool.

Advertencia:
El fichero correcto debe tener las siguientes propiedades:
"Versión 5.3.0.23 del 04.08.2000 02:11"
Estas propiedades del fichero se pueden ver si en el directorio de ProTool de selecciona el fichero "PTREG.DLL" y con el botón derecho del ratón se elige la opción "Propiedades".

Conceptos de búsqueda:
Actualización


Solo se puede instalar una versión de idioma de ProTool /Lite /Pro simultáneamente Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Está liberada la instalación simultánea del ProTool /Lite /Pro europea y el ProTool /Pro asiático en un mismo sistema operativo?

RESPUESTA:  
No, no está liberada la instalación mixta de la versión europea y asiática del ProTool /Lite /Pro. Solo se puede instalar una versión de idioma de ProTool /Lite /Pro simultáneamente.


Instalación del ProTool sin el ProAgent Ir al comienzo
Referencia:

>

PREGUNTA:
¿Cómo se instala sobre una versión de ProTool ya existente (con ProAgent) una nueva versión de ProTool (pero sin ProAgent)?

RESPUESTA:  
Si sobre una versión de ProTool ya existente (con ProAgent) se debe instalar una nueva versión de ProTool (pero sin ProAgent), hay que proceder de la siguiente forma:

·         Desinstale la versión completa del ProTool, incluidos los archivos comunes del ProTool
(Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Software)

·         Instale ahora la nueva versión de ProTool

 


Se pierden las teclas de función en la fase de configuración Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:  
Después de hacer la actualización del ProTool ya no se dispone de las teclas de función en la configuración. ¿Qué se puede hacer para evitar esto?

RESPUESTA:  
Este caso sólo puede aparecer si se realiza una actualización directa del ProTool V1.0 hasta la versión V5.2 o al ProTool V5.2 SP2 o SP3.

Para evitarlo basta con abrir la configuración con una versión intermedia de ProTool (cualquier versión de ProTool de la versión V 4.0 a la V5.2 + SP1), guardarlo y después seguir trabajando con el ProTool V5.2 + SP3.

Conceptos de búsqueda: 
OP7, OP17, OP27, OP37

ProTool: Conmutación de ¿Integrado¿ a ¿Standalone / No integrado¿ Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
El ProTool se encuentra en modo “Integrado” y se quiere archivar por separado la configuración del ProTool y del STEP 7. ¿Qué hay que ajustar para conmutar al modo “Standalone / No integrado”?

RESPUESTA:
En el SETUP del ProTool hay que cambiar de “Integrado” a “Standalone / No integrado”.

Procedimiento:

  1. Llame a la ventana de SETUP del ProTool ("Inicio -> SIMATIC") 
  2. Seleccione el SETUP del ProTool:

·         A partir del ProTool V2.xx, a través de ”Coros Pro Tool”,

·         A partir del ProTool V3.xx, a través de ”Simatic Pro Tool”

·         A partir del ProTool V5.xx, a través de "ProToolVx.x" (Vx.x indica la versión).

  1. En la ventana del SETUP se cambia de ProTool integrado a ProTool Standalone. A partir del ProTool V5.0 "Standalone" se denomina "No integrado".
  2. Hasta el ProTool V4.0, haga click sobre el botón "Siguiente". Ahora aparece la ventana "final del SETUP" con el aviso ”ProTool se instaló con éxito”. Acepte todo con "OK" para cerrar la acción. 
  3. A partir del ProTool V5.0, haga click sobre la opción para conmutar de modo, con lo que aparecerá el aviso "Se ha realizado el cambio de la integración en STEP7". Junto al botón de conmutación, aparecerá el ajuste actual "No integrado". Para terminar la acción, acepte el botón "Cerrar".

De esta forma, el ProTool ya está ajustado como Standalone / (No integrado).

Advertencia:
A partir del ProTool V5.0, la ventana de SETUP del ProTool se representa de otra forma. En lugar de "Standalone" se indica "No integrado".

Además, desde el ProTool V6.0 existe la posibilidad de conmutar el modo de integración sin tener que acceder al SETUP del ProTool:

·         Arranque el ProTool CS en modo integrado.

·         Desde la opción del menú "Archivo -> Integración del ProTool en STEP7" se cambia a "No integrado". 

El cambio de nuevo al modo integrado se hace de igual forma.

Cuando se modifican estos ajustes en el SETUP, el ProTool no se instala de nuevo, sino que se que modifica su conexión con el STEP 7.

Varias versiones de ProTool/Pro/Lite en un sistema operativo Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Se pueden utilizar varias versiones de ProTool/Pro/Lite en un mismo sistema operativo?

RESPUESTA:  
No, no se pueden instalar o utilizar diferentes versiones de ProTool/Pro/Lite en el mismo sistema operativo. Para cada versión de  ProTool/Pro/Lite se necesita disponer de una partición propia del sistema operativo en el disco duro.

Conceptos de búsqueda:
Requerimientos del sistema


Interrupción de la instalación del ProTool V6.0 o sus Service Packs, indicando el aviso de fallo �-132�  Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cuál es el significado del aviso de fallo "-132" durante la instalación del ProTool V6.0 o sus Service Packs? 

RESPUESTA:  
Durante la instalación del ProTool V6.0 o sus Service Packs aparece el aviso de fallo "-132" y se interrumpe la instalación.

Este aviso de fallo se genera,

  • Cuando la memoria de la PG/PC no es suficiente. 
    Por favor, compruebe la memoria libre en el disco duro y la capacidad de archivo de su PG/PC, antes de comenzar con la instalación del ProTool.

    O bien
  • Cuando la memoria de trabajo de la PG/PC está ocupada por otros servicios. 
    Por favor, cierre todas las demás aplicaciones, antes de comenzar con la instalación del ProTool.

    O bien
  • Cuando se activa el antivirus por detrás durante la instalación. 
    Por favor, cierre el antivirus, antes de comenzar con la instalación del ProTool.

Conceptos de búsqueda:
SETUP


Instalación del ProTool V6.0 + SP1 bajo MS Windows 2000 + SP3 Ir al comienzo

PREGUNTA:
¿Se puede instalar el ProTool V6.0 + SP1 bajo MS Windows 2000 + SP3?

RESPUESTA:  
Al instalar el ProTool V6.0 + SP1 bajo Windows 2000 + SP3, aparece el aviso de fallo de que no se ha instalado el SP2 de Windows 2000. 

Este aviso no debe tenerse en cuenta, ya que el ProTool V6.0 + SP1 se puede utilizar sin limitaciones de funcionalidad con el Windows 2000 + SP3. 


¿Qué hay que tener en cuenta para que la instalación del ProTool Lite, ProTool o ProTool/Pro se pueda realizar correctamente?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones:
Antes de instalar el ProTool Lite, ProTool o ProTool/Pro (a continuación sólo diremos "ProTool") en el PC, hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Compatibilidad entre los sistemas operativos Windows y el ProTool
    Para poder garantizar toda la funcionalidad del ProTool sin limitaciones en los sistemas operativos Windows, hay que tener en cuenta que la versión de ProTool sea compatible con el sistema operativo Windows del PC. La lista de compatibilidad entre el ProTool y los sistemas operativos Windows está disponible en la página del Customer Support con número ID 8795248 "Compatibilidad entre el SIMATIC ProTool/Lite, SIMATIC ProTool y SIMATIC ProTool/Pro y los sistemas operativos Windows".
  • Consideración de los requerimientos del sistema para el ProTool
    Los requerimientos del sistema para el ProTool se pueden ver en el documento "installnotes.pdf", disponible en el CD de instalación del ProTool ("...\Docs\ProTool\Deutsch\").
  • Desactivación del antivirus
    Si el antivirus está activado en el PC, el procedimiento de instalación puede ser afectado. Por eso, se recomienda desactivar el antivirus durante la instalación.
  • Darse de alta con derechos de administrador
    La instalación del ProTool sólo se puede arrancar con determinados derechos de usuario en el PC. Por favor, hay que darse de alta en el PC como administrador local.

 

En las siguientes páginas del Customer Support se dispone de información adicional sobre la instalación del ProTool:

  • Interrupción de la instalación con aviso de fallo:
    "Interrupción de la instalación del ProTool V6.0 / ProTool V6.0 + Service Packs con aviso de fallo 132" – Página del Customer Support con número ID  13938781
  • Instrucciones sobre la instalación de la actualización
    "Instalación de la actualización al ProTool/Pro V6.0 + SP2 bajo MS Windows XP Professional" - Página del Customer Support con número ID 14543777
  • Actualización de imágenes en los equipos con Windows CE
    "¿Cómo se puede realizar la actualización del sistema operativo (OS-Update) en los equipos de servicio?" - Página del Customer Support con número ID 19701610
    "Indicaciones de configuración para los sistemas basados en Windows" - Página del Customer Support con número ID 14509933
  • Instalación del ProTool/Pro Runtime en Sistemas PC
    "Indicaciones de configuración para sistemas basados en Windows" - Página del Customer Support con número ID 14509933

Conceptos de búsqueda:
Derechos, versión Demo, liberación

Desinstalación completa de ProTool/Lite, ProTool o ProTool/ProIr al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:  
¿Cómo se procede para eliminar completamente del PC el ProTool/Lite, ProTool o ProTool/Pro?

RESPUESTA:
La desinstalación completa del ProTool/Lite, ProTool o ProTool/Pro se puede realizar siguiendo los pasos siguientes.

  1. Desinstalar ProTool/Lite, ProTool, ProTool/Pro CS
  2. Desinstalar ProTool/Pro RT
  3. Desinstalar los archivos comunes
  4. Eliminar las entradas del registro del ProTool/Lite, ProTool o ProTool/Pro
  5. Arrancar el PC de nuevo

Antes de comenzar la desinstalación del software, cierre todas las aplicaciones abiertas en el PC.

  1. Desinstalar el ProTool/Lite, ProTool y ProTool/Pro CS

Arranque la opción del menú "Inicio -> Panel de control -> Software" en la pantalla de Windows del PC.

Seleccione "SIMATIC ProTool/Pro CS" y arranque la desinstalación pulsando el botón "Modificar/Eliminar".

Figura 1: Desinstalar el software ProTool/Pro CS

Con ello, se arranca el asistente de desinstalación del ProTool. Ahora se puede realizar la desinstalación o cerrar el asistente con la opción "Interrumpir".

Figura 2: Asistente para la desinstalación del ProTool

Durante la desinstalación, aparece el diálogo de estado de los archivos y directorios eliminados.

Figura 3: Cuadro de diálogo para la desinstalación

El correcto resultado de la desinstalación del software se indica en una ventana de diálogo.

  1. Desinstalar el ProTool/Pro RT

Arranque la opción del menú "Inicio -> Panel de control -> Software" en la pantalla de Windows del PC.

Seleccione "SIMATIC ProTool/Pro RT" y arranque la desinstalación pulsando el botón "Modificar/Eliminar".

Figura 4: Desinstalar el ProTool/Pro RT

Con ello, se arranca el asistente de desinstalación del ProTool. Ahora se puede realizar la desinstalación o cerrar el asistente con la opción "Interrumpir".

Figura 5: Asistente para la desinstalación del ProTool

Durante la desinstalación, aparece el diálogo de estado de los archivos y directorios eliminados. El correcto resultado de la desinstalación del software se indica en una ventana de diálogo.

  1. Desinstalar archivos comunes

Arranque la opción del menú "Inicio -> Panel de control -> Software" en la pantalla de Windows del PC.

Seleccione " SIMATIC ProTool/Pro – Archivos comunes" y arranque la desinstalación pulsando el botón "Modificar/Eliminar".

Figura 6: Desinstalar los archivos comunes del ProTool/Pro

Con ello, se arranca el asistente de desinstalación del ProTool. Ahora se puede realizar la desinstalación o cerrar el asistente con la opción "Interrumpir".

Figura 7: Asistente para la desinstalación del ProTool

Durante la desinstalación, aparece el diálogo de estado de los archivos y directorios eliminados. El correcto resultado de la desinstalación del software se indica en una ventana de diálogo.

  1. Eliminar la entrada del registro del ProTool/Lite, ProTool o ProTool/Pro

Si se utiliza el sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Windows XP, las entradas del registro se pueden eliminar con ayuda del siguiente archivo adjunto.

  • Haga doble click sobre el archivo "ProTool_reg.exe" y descomprima el archivo "ProTool.reg" en un disco duro local del PC.
  • Haga doble click sobre el archivo "ProTool.reg".
  • Acepte el diálogo abierto con "Sí", para que eliminen las entradas del registro.

    ProTool_reg.exe ( 28 KB ) ( 28 KB )

    Si se utiliza el sistema operativo Microsoft Windows NT o Windows 98, las entradas del registro se eliminan manualmente. Proceda para ello de la siguiente manera:
  • Arranque el editor del registro con la opción "Inicio -> Ejecutar -> Regedit".
  • Selecciona ahora "Estación de trabajo", busque con ayuda de la opción "Edición -> Buscar" todas las entradas que contengan "ProTool" o "PTProRun" y elimínelas.
  • Cierre a continuación el editor de registro.

Figura 8: Búsqueda en el registro

  1. Arrancar el PCde nuevo

Arranque el PC de nuevo para que se acepten las modificaciones en el registro.

Importante: Normalmente no se da ninguna garantía cuando se hacen modificaciones directas en la base de datos del registro, ya que toda la responsabilidad es del usuario. En cualquier caso siempre es recomendable hacer una copia de seguridad del registro, antes de realizar el procedimiento antes mencionado. Estos ajustes son específicos de cada PC. Eso significa que si se copia el proyecto en otro PC, hay que realizar de nuevo todo el proceso.

Advertencias:

  • En el FAQ "Instrucciones sobre la instalación del ProTool Lite, ProTool y ProTool/Pro" (página del Customer Support con número ID 18695605) se dispone de información adicional para instalar el ProTool
  • Las instrucciones para instalar la actualización del ProTool están disponibles en el FAQ "Instalación de la actualización al ProTool/Pro V6.0 + SP2 bajo MS Windows XP Professional" (página del Customer Support con número ID 14543777!)

Ventajas de configuración con ProTool integrado en STEP 7Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cúales son las ventajas de instalar ProTool integrado en STEP 7?

RESPUESTA:
Con ProTool se puede escoger entre la opción "ProTool integrado en STEP 7" o "ProTool sin integración". Se puede activar o desactivar la integración en STEP 7 a través del programa de ejecución de ProTool (Inicio > SIMATIC > ProToolCS > ProTool Setup) o en ProTool a través de "Archivo > ProTool Integración en STEP 7".

Ventajas de la opción ProTool integrado en STEP 7:

  • Se puede usar el Administrador SIMATIC como herramienta principal para la creación, edición y gestión de los objetos de ProTool.
  • En ProTool, los parámetros de comunicación en el cuadro de diálogo "Controles" se toman de la configuración de hardware de STEP 7. Éstos contienen todas las redes disponibles (MPI, PROFIBUS, ETHERNET), sus parámetros de bus, así como todos los interlocutores de comunicación conectados. La selección de una red y de un interlocutor de comunicación supone la asignación automática de unos parámetros de red y de dirección.

Fig. 1: Conexión de un OP con red

  • Cuando se modifica la configuración de hardware en STEP 7, los parámetros se actualizan de forma automática en ProTool. Se ruega comprobar si la conexión con el OP es correcta - después de haber finalizado con las modificaciones en la configuración de hardware de STEP 7.
  • Después de la conexión del OP a un control, ésto se tendrá en cuenta a la hora de calcular los parámetros de bus en el NETPRO ("períodos de bus").
  • Se asigna un nombre simbólico sólo una vez en la tabla de símbolos de STEP 7, y después se puede usar en STEP 7 y en ProTool. Para esto, se ha de asignar un nombre a un bloque de datos en la tabla de símbolos, para que se pueda ofrecer un símbolo para este DB en ProTool.

Fig. 2: Tabla de símbolos en STEP 7

  • Cuando se configuran variables (tags) y punteros de área, se puede acceder directamente a los símbolos de STEP 7 desde ProTool. En el cuadro de diálogo de la variable, seleccionar el símbolo de STEP 7 con el que se desea vincular la variable. La dirección absoluta de la variable se introducirá de forma automática en los campos de dirección.

Fig. 3: Direccionamiento simbólico

  • ProTool admite los mensajes ALARM_S que se hayan configurado en SIMATIC STEP 7. Estos se pueden visualizar en el OP (menú de ProTool: "Sistema de destino > Mensajes > Ajustes").

Fig. 4: Activar los mensajes ALARM_S



Instalación de la actualización al ProTool/Pro V6.0 + SP3 bajo Windows XP ProfesionalIr al comienzo
Referencia:

 

PREGUNTA:
¿Cómo se realiza la instalación de la actualización del ProTool/Pro al ProTool/Pro V6.0 + SP3 bajo Windows XP Profesional?

RESPUESTA:
Para actualizar a la versión actual, cada paquete software ofrece su propio UPGRADE (ProTool Lite, ProTool, ProTool/Pro). El requisito necesario para instalar la actualización es disponer ya de una versión "antigua" del paquete software utilizado. Pero las versiones antiguas de estos paquetes no están liberadas para Windows XP Profesional, es decir, no se pueden instalar bajo Windows XP Profesional.

Advertencia:
En la página del Customer Support con número ID 8795248se dispone de información adicional sobre la compatibilidad entre los sistemas operativos de Windows y las versiones de ProTool.

Instalación de la actualización bajo Windows XP

  • Prepare el CD de la versión completa de ProTool. Va a ser necesario durante la instalación de la actualización.
  • Inserte ahora el CD de actualización en la unidad de CD.

Figura 1: Cubierta del CD de actualización

  • El Autoarranque del CD arranca automáticamente el CD-BROWSER.
  • Haga click sobre "Instalación".

Bild 2: CD-Browser - Installation ( 184 KB )

  • Seleccione ahora ProTool/Pro CS.

Bild 3: CD-Browser - ProTool/Pro CS ( 184 KB )

  • El SETUP comprueba ahora los archivos del sistema en el PC.
  • Aparece el siguiente aviso:

Figura 4: El ProTool no está instalado

  • Si se acusa este aviso con "OK", se abre la siguiente ventana:

Figura 5: Disco 1 del ProTool/Pro CS

  • Inserte el CD de la versión completa en la unidad de CD.
    Advertencia:
    Se puede evitar el Autoarranque del CD pulsando la tecla SHIFT al insertarlo.
  • Con el botón "Buscar" se selecciona el path del disco 1 del ProTool CS (unidad de disco:\ProTool.CS\ProTool\Disco1).
  • Después de aceptar el cuadro de diálogo con "OK", aparece el siguiente aviso:

Figura 6: Autentificación correcta

  • Después de acusar este aviso, se pide insertar de nuevo el CD de actualización en la unidad de CD-ROM, para poder seguir con la instalación.

Figura 7: Insertar el CD de actualización

  • Continúe finalmente con la instalación de la actualización.

Figura 8: Instalación de la actualización


 Nr. de identificación (ID):22775912   Fecha:2013-05-13 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
SIMATIC HMI ProTool Configurar e ...
Software de configuración ProTool
Diagnóstico de procesos ProAgent ...
Un proyecto con ProTool/Pro europ ...
SIMATIC HMI ProTool/Pro Runtime