Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Trabajar con proyectos -- Creating, editing, archiving and copying projects
¿Qué información se encuentra disponible en Internet en relación con la migración a STEP 7 V11 y WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede adaptar el ancho de columna de los objetos de imagen en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede evitar que las pantallas y los objetos de imagen se adapten automáticamente en el WinCC flexible al cambiar la resolución de pantalla (eventualmente a "Widescreen - Panorámico")?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede utilizar en varios controles la misma configuración de un equipo de servicio del WinCC flexible?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Qué problemas pueden aparecer cuando no se dispone del archivo "log.LDF" en un proyecto del WinCC flexible?
¿Por qué se cierra de nuevo automáticamente el WinCC flexible tras el arranque del programa?
¿Cómo se pueden guardar proyectos / librerías del WinCC flexible como proyectos / librerías de una versión de WinCC flexible anterior?
¿Cómo se pueden borrar las variables u objetos no utilizados en un proyecto de WinCC flexible?
Copiar proyectos HMI integrados en SIMATIC STEP 7 a nivel de archivos
¿Cómo se puede abrir más rápido un proyecto de WinCC flexible 2005 integrado en el STEP 7?
¿Cómo se realiza la compresión del proyecto en el WinCC flexible y qué archivos se necesitan para ello?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede abrir más rápido un proyecto de WinCC flexible 2005 integrado en el STEP 7?
Referencia:

Instrucciones:
Con el WinCC flexible 2005, se dispone de la posibilidad de acelerar la apertura de proyectos con el "WinCC flexible Start Center".
Para utilizar el "WinCC flexible Start Center", durante la instalación se incluye un símbolo en la barra de tareas.


Figura 01
 
Procedimiento
1

El "WinCC flexible Start Center" se puede arrancar haciendo doble clic sobre el símbolo , o abriendo el menú contextual para el servicio mediante el botón derecho del ratón situado sobre el símbolo indicado anteriormente.

Ahora se abre el "Asistente de proyectos para el WinCC flexible".

2 Asistente de proyectos para el WinCC flexible:
  • Haga clic sobre el diálogo "Abrir un proyecto existente".
  • En la ventana izquierda del diálogo, haga clic sobre el "Símbolo STEP 7" (Punto 1).
    (Se ofrecen ahora los proyectos disponibles de STEP 7 para su selección)
  • Si no se muestra el proyecto deseado por el usuario, seleccione el path de proyecto en dónde se encuentre éste (Punto 2).
  • Abra el proyecto de STEP 7 correspondiente, haciendo doble clic sobre él (Punto 3). 


Figura 02
 

3 Seleccione el proyecto de WinCC flexible deseado y haga clic sobre la opción "Abrir".
Ahora se abre el proyecto de WinCC flexible.


Figura 03
 

 Nr. de identificación (ID):22710499   Fecha:2006-03-27