afficher la liste des articles
WinCC -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
Quelles sont les causes d’une installation infructueuse de Microsoft SQL-Server 2005 Express ? Pourquoi WinCC flexible 2008 se bloque-t-il lors de la création ou l’ouverture d’un projet?
Pourquoi une erreur est-elle délivrée lors de l'installation de la mise à jour WinCC en version V7.0 SP2 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC ?
Sur le Bundle PC IPC 477C avec WinCC V7.0 SP1, comment changer Microsoft SQL Server Management Studio Express en anglais ?
Pourquoi l'installation de Microsoft SQL Server 2005 s'interrompt-elle ?
Pourquoi SQL-Server de WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2 ne peut-il pas s’installer après l’installation de WinCC flexible 2008 ?
Comment installer WinCC V7.0 sur un système d'exploitation MUI lorsque la langue de Windows n'est pas l'anglais ?
Que dois-je faire si l'installation du correctif de sécurité KB929046 pour Windows Server 2003 R2 SP2 échoue?
Pourquoi, lors de l'installation du composant "Microsoft Message Queuing", le sous-composant "Common" ne peut-il pas être activé ?
Comment exécuter une installation de WinCC alors que l'ordinateur est inscrit sur un domaine ?
Pourquoi l'installation du service "Microsoft Message Queuing" s'interrompt-elle avec un message d'erreur ?
Quelle différence entre un Upgrade et un Update?
Comment met-on à jour les Options V6.1 de WinCC ?
Comment upgrader de WinCC V6.0 vers WinCC V6.0 SP3 ?
Comment convertir un projet WinCC V4.x vers WinCC V6.x ou WinCC V7.x ?
Comment obtenir régulièrement des mises à jour pour les versions actuelles de WinCC ?
Quels paramètres doivent être utilisés pour configurer 2 postes redondants sous Microsoft Windows XP SP2?
Comment analyser les erreurs lors de l'installation de WinCC ?
Pourquoi l'installation de SIMATIC WinCC s'arrête-t-elle en délivrant un message concernant le composant (Active Communication Environment) ACE?
Que faire lorsque l'installation de Microsoft SQL Server échoue ?
SQLUNIRL.dll manquante lors de l'installation de SIMATIC WinCC V6
Pourquoi le serveur SQL 2000 SP3 n'apparait pas comme présent pendant l'installation de WinCC V6.0 SP3 bien qu'il soit installé ?
Que faire lorsque l'installation de Microsoft SQL Server échoue ?
Nº de référence:

Guide :
Assurez-vous de bien suivre les instructions d'installation et de respecter les informations du fichier "lisez-moi". Assurez-vous principalement que :

  • vous êtes connecté localement,
  • vous disposez des droits d'administrateur
  • le pare-feu Windows et un éventuel anti-virus sont désactivés et
  • le répertoire cible pour l'installation n'est pas comprimé.

Le guide suivant ne prétend pas régler tous les problèmes liés à une installation défectueuse. Il vous guidera cependant et tentera de vous donner une solution pour de nombreux cas.
 
Procédure
1 Répéter l'installation de SQL-Server
Une cause possible d'abandon de l'installation de SQL-Server peut résider dans le fait que certains fichiers (DLL) doivent être remplacés. Ceci peut nécessiter un redémarrage du PC. Pour cette raison que vous devez relancer à nouveau l'installation. Lorsque l'installation s'interrompt, laissez le CD de SQL-Server dans le lecteur et redémarrez le PC. Une fois que le PC a complètement démarré , la procédure d'installation devrait reprendre automatiquement.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez suivre les instructions ci-après.
2 Analyser les fichiers log
Il est recommandé d'analyser les fichiers trace log ou d'erreur créés pendant la phase d'installation. Les fichiers suivants sont créés dans le répertoire Windows :
  • sqlsp.log (les rubriques d'erreurs contiennent la chaîne de caractères "failed")
  • sqlstp.log (les rubriques d'erreurs contiennent la chaîne de caractères "failed")
  • HMI_SQLServerData.txt (les rubriques d'erreurs contiennent la chaîne de caractères "error")
3 Mettre à jour Microsoft Data Access Components (MDAC)
Il arrive fréquemment que le problème soit lié à un problème d'installation des composants ODBC qui font partie de Microsoft Data Access Components (MDAC).
Il vous faut alors installer la dernière version du MDAC - Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à l'article ID 19354858.
4 Désinstaller SQL-Server
S'il est présent, désinstallez SQL-Server depuis "Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/suppression de programmes".
Après cette désinstallation il vous faut appeler l'éditeur de la base de registre via le menu "Exécuter > regedit". Puis, effacez les clefs suivantes :
  • sous "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Uninstall", l'entrée "SQL Server2000 (WINCC)"
     (ceci retire l'entrée dans le Panneau de configuration)
  • sous "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft", le dossier "MSSQLServer"
  • sous "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft", le dossier "Microsoft SQL Server"
  • sous "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Uninstall", le dossier "Microsoft SQL Server 2000 (WinCC)"

Important :
Il n'est accordé aucune garantie pour les modifications directes dans la base de registres, puisque ceci est du ressort de l'utilisateur. Il est dans tous les cas conseillé, avant d'intervenir au niveau de la base de registres, d'effectuer une sauvegarde de la base de registres Windows.

5 Redémarrer l'ordinateur
Redémarrez l'ordinateur.

Note :
Dans certains cas, il est nécessaire de démarrer à partir du CD d'installation de Windows et ensuite de lancer l'option " Réparation de Windows".

6 Installer séparément SQL-Server et le Servicepack 
Lancer l'installation de SQL-Server via le Setup et ensuite lancer le Setup du Servicepack. Ces fichiers de lancement se trouvent sur le CD de SQL-Server sous les répertoires suivants:
  • "<CD_SQLSERVER>SQL2000\Products\MSSQLServer2000"
  • "<CD_SQLSERVER>SQL2000\Products\MSSQLServer2000_SPx"
7 Réinstaller SQL-Server
Exécutez encore une fois une installation "normale" de SQL-Server de WinCC, par exemple par appel du programme Autorun du CD SQL-Server fourni. Ceci est toujours nécessaire lorsque le setup MS d'origine a été appelé, ainsi les paramètres spécifiques à WinCC seront renseignés dans SQL-Server.

Si le Setup s'interrompt à nouveau, alors acquittez ce message d'erreur et redémarrez le PC. Pour cela, laisser le CD SQL Server dans le lecteur.
Après un redémarrage , le Setup devrait se poursuivre.

Note :
Veuillez consulter l'article suivant sur le site Internet Microsoft lorsque vous obtenez un message d'erreur lors de l'installation de SQL Server 2005/2008 sur le système d'exploitation WinXP SP3.
http://support.microsoft.com/kb/958897

 ID contribution:22709910   Date:2009-11-24