visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Messa a punto dell'ambiente di sviluppo -- Installazione e upgrade del software
Quali possono essere le cause di una installazione senza successo del server SQL 2005 Express di Microsoft oppure perché si arriva all'interruzione nella stesura oppure apertura di un progetto WinCC flexible 2008?
Perché si verifica un errore in fase di installazione dell'upgrade su WinCC versione V7.0 SP2?
Perché gli update di sicurezza KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 di Microsoft non devono essere installati in WinCC, PCS 7, WinCC Professional V11?
Come si può nel bundle PC IPC 477C con WinCC V7.0 SP1 commutare il Microsoft SQL Server Management Studio Express su inglese?
Perché si interrompe l'installazione del Microsoft SQL Server 2005?
Come si può installare WinCC V7.0 sul sistema operativo MUI, se la lingua impostata in Windows non è Inglese?
Che cosa si può fare se l'installazione della Security Patch KB929046 sotto Windows Server 2003 R2 SP2 fallisce?
Installazione di "Microsoft Message Queuing" - Il sotto-componente "Common" non esiste
Segnalazione di errore con l'installazione di WinCC V6.0 - il computer ha effettuato il login in un dominio
L'installazione dei "Servizi Microsoft Message Queuing" si interrompe con una segnalazione di errore
Quale differenza c'è tra un upgrade ed un update?
Come avviene l'upgrade delle opzioni WinCC V6.1?
Come si aggiorna WinCC V6.0 a WinCC V6.0 SP3?
Come vengono fatti migrare progetti WinCC V 4.x in progetti in WinCC V6.x?
Come si possono ricevere regolarmente update/upgrade per WinCC, così come avvertenze di progettazione aggiornate ed esempi per lavorare con WinCC?
A quali impostazioni occorre provvedere, se sotto Microsoft Windows XP SP2 si deve predisporre una workstation ridondante?
Come si possono analizzare errori nell'installazione di WinCC?
Perché il setup di SIMATIC WinCC viene interrotto in corrispondenza del componente ACE (Active Communication Environment)?
Come si procede se l'installazione del server Microsoft SQL fallisce?
SQLUNIRL.dll mancante nell'installazione di SIMATIC WinCC V6
Perché nell'installazione di WinCC V6.0 SP3 SQL Server 2000 SP3 non viene visualizzato come presente, nonostante esso sia installato?
Come si procede se l'installazione del server Microsoft SQL fallisce?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Assicurarsi di operare secondo la guida dell'installazione e le avvertenze contenute nel file "Readme". Fare attenzione in particolare a che:

  • sia stato effettuato localmente il login,
  • si dispone dei diritti di amministratore e
  • il firewall di Windows e l'antivirus eventualmente sono disattivati.

La guida seguente non cancella l'esigenza di eliminare in ogni caso i possibili problemi di installazione. La guida può in molti casi contribuire alla soluzione dei problemi di installazione.
 

N.

Modo di procedere

1

Ripetizione dell'installazione del server SQL
Una possibile causa dell'interruzione dell'installazione del server SQL può essere che determinati file (DLL) devono essere sostituiti. Questo può richiedere un nuovo avviamento del computer. Quindi si dovrebbe per prima cosa ripetere ancora una volta l'installazione. Se poi questa si interrompe, lasciare il CD del server SQL nel drive ed avviare nuovamente il computer. Dopo che il computer è stato riavviato, l'installazione dovrebbe proseguire.

Se continuano a comparire problemi di installazione, procedere con il passo seguente.

2

Analisi dei file Log
È consigliabile analizzare i file Log generati con riferimento agli errori. Nella directory di Windows vengono creati i seguenti file:

  • sqlsp.log (le voci di errore contengono  la sequenza di caratteri "failed")
  • sqlstp.log (le voci di errore contengono  la sequenza di caratteri "failed")
  • HMI_SQLServerData.txt (le voci di errore contengono  la sequenza di caratteri "error")

3

Aggiornamento dei Microsoft Data Access Components (MDAC)
Spesso in caso di installazione senza successo c'è il problema che i componenti ODBC sono parte integrante dei Microsoft Data Access Components (MDAC).
Installare quindi le informazioni MDAC più recenti che ci si può procurare nell’articolo con ID 19354858.

4

Disinstallazione del server SQL
Se presente, sotto "Impostazioni > Pannello di controllo > Software" disinstallare il server SQL.
Dopo una disinstallazione terminata con successo, tramite "Esegui> regedit" richiamare l'editor di registrazione. Se esiste, cancellare la seguente chiave:

  • sotto "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Uninstall" la voce "SQL Server2000 (WINCC)"
     (in modo che la voce viene eliminata dal Pannello di controllo)
  • sotto "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft" la cartella "MSSQLServer"
  • sotto "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft" la cartella "Microsoft SQL Server"
  • sotto "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Uninstall" la cartella "Microsoft SQL Server 2000 (WinCC)"

Importante
Di norma per modifiche dirette nel database di registrazione non viene assunta alcuna responsabilità, poiché esso si trova nelle mani dell'utente. In ogni caso si raccomanda di effettuare una copia di sicurezza del registry prima di effettuare gli accessi descritti. Queste impostazioni sono specifiche del computer. Questo significa che in caso di copia del progetto su un altro computer, occorre ripeterle su questo.

5

Riavviamento del computer
Riavviare il computer.

Avvertenza
In alcuni casi può essere necessario avviare il sistema dal CD di Windows e poi eseguire l'opzione "Riparazione di Windows".

6

Installazione separata di server SQL e Service pack
Eseguire il setup del server SQL e poi il setup del corrispondente Service pack. Questi si trovano sul CD del server SQL sotto:

  • "<CD_SQLSERVER>SQL2000\Products\MSSQLServer2000"
  • "<CD_SQLSERVER>SQL2000\Products\MSSQLServer2000_SPx"

7

Nuova installazione del server SQL
Eseguire poi ancora una volta l'installazione WinCC "normale" del server SQL, p. es. tramite il richiamo del programma di autorun del CD del server SQL fornito. Questo è poi sempre necessario se viene eseguito il suo setup originario, affinché nel server SQL vengano eseguite le impostazioni specifiche di WinCC.

Se il setup dovesse interrompersi nuovamente, allora confermare la segnalazione di errore e riavviare il computer. In questa occasione lasciare il CD del server SQL nel drive.
Dopo il nuovo avviamento, il setup dovrebbe continuare.

 Articolo con ID:22709910   Data:2006-07-09 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour