La guida seguente non cancella l'esigenza di eliminare in ogni caso i possibili problemi di installazione. La guida può in molti casi contribuire alla soluzione dei problemi di installazione.
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Ripetizione dell'installazione del server SQL Una possibile causa dell'interruzione dell'installazione del server SQL può essere che determinati file (DLL) devono essere sostituiti. Questo può richiedere un nuovo avviamento del computer. Quindi si dovrebbe per prima cosa ripetere ancora una volta l'installazione. Se poi questa si interrompe, lasciare il CD del server SQL nel drive ed avviare nuovamente il computer. Dopo che il computer è stato riavviato, l'installazione dovrebbe proseguire.
Se continuano a comparire problemi di installazione, procedere con il passo seguente. |
|
2 |
Analisi dei file Log È consigliabile analizzare i file Log generati con riferimento agli errori. Nella directory di Windows vengono creati i seguenti file:
- sqlsp.log (le voci di errore contengono la sequenza di caratteri "failed")
- sqlstp.log (le voci di errore contengono la sequenza di caratteri "failed")
- HMI_SQLServerData.txt (le voci di errore contengono la sequenza di caratteri "error")
|
|
3 |
Aggiornamento dei Microsoft Data Access Components (MDAC)
Spesso in caso di installazione senza successo c'è il problema che i componenti ODBC sono parte integrante dei Microsoft Data Access Components (MDAC).
Installare quindi le informazioni MDAC più recenti che ci si può procurare nell’articolo con ID 19354858. |
|
4 |
Disinstallazione del server SQL Se presente, sotto "Impostazioni > Pannello di controllo > Software" disinstallare il server SQL.
Dopo una disinstallazione terminata con successo, tramite "Esegui> regedit" richiamare l'editor di registrazione. Se esiste, cancellare la seguente chiave:
- sotto "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Uninstall" la voce "SQL Server2000 (WINCC)"
(in modo che la voce viene eliminata dal Pannello di controllo)
- sotto "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft" la cartella "MSSQLServer"
- sotto "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft" la cartella "Microsoft SQL Server"
- sotto "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Uninstall" la cartella "Microsoft SQL Server 2000 (WinCC)"
Importante Di norma per modifiche dirette nel database di registrazione non viene assunta alcuna responsabilità, poiché esso si trova nelle mani dell'utente. In ogni caso si raccomanda di effettuare una copia di sicurezza del registry prima di effettuare gli accessi descritti. Queste impostazioni sono specifiche del computer. Questo significa che in caso di copia del progetto su un altro computer, occorre ripeterle su questo. |
|
5 |
Riavviamento del computer Riavviare il computer.
Avvertenza In alcuni casi può essere necessario avviare il sistema dal CD di Windows e poi eseguire l'opzione "Riparazione di Windows". |
|
6 |
Installazione separata di server SQL e Service pack Eseguire il setup del server SQL e poi il setup del corrispondente Service pack. Questi si trovano sul CD del server SQL sotto:
- "<CD_SQLSERVER>SQL2000\Products\MSSQLServer2000"
- "<CD_SQLSERVER>SQL2000\Products\MSSQLServer2000_SPx"
|
|
7 |
Nuova installazione del server SQL Eseguire poi ancora una volta l'installazione WinCC "normale" del server SQL, p. es. tramite il richiamo del programma di autorun del CD del server SQL fornito. Questo è poi sempre necessario se viene eseguito il suo setup originario, affinché nel server SQL vengano eseguite le impostazioni specifiche di WinCC.
Se il setup dovesse interrompersi nuovamente, allora confermare la segnalazione di errore e riavviare il computer. In questa occasione lasciare il CD del server SQL nel drive.
Dopo il nuovo avviamento, il setup dovrebbe continuare. |