Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche Microsoft SQL-Server 2005 Express Installation haben bzw. warum kommt es beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible 2008 Projektes zum Abbruch?
Warum erhalte ich Fehler bei der Upgrade-Installation auf die WinCC Version V7.0 SP2?
Warum sollen die Sicherheitsupdates KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 von Microsoft nicht bei WinCC, PCS 7, WinCC Professional V11 installiert werden?
Welche Microsoft Patches ("Sicherheitsupdates" und "Wichtige Updates") sind bei SIMATIC WinCC auf Verträglichkeit getestet?
Wie kann auf dem Bundle PC IPC 477C mit WinCC V7.0 SP1 das Microsoft SQL Server Management Studio Express auf Englisch umgeschaltet werden?
Warum bricht die Installation des Microsoft SQL Server 2005 ab?
Warum lässt sich der SQL-Server von WinCC V6.2 oder WinCC V6.2 SP2 nach der Installation von WinCC flexible 2008 nicht installieren?
Wie lässt sich WinCC V7.0 auf einen MUI-Betriebssystem installieren, wenn die eingestellte Sprache in Windows nicht Englisch ist?
Was kann ich tun, wenn die Installation vom Security Patch KB929046 unter Windows Server 2003 R2 SP2 fehlschlägt?
Warum lässt sich bei der Installation der Komponente "Microsoft Message Queuing" die Unterkomponente "Common" nicht aktivieren?
Wie kann eine WinCC Installation durchgeführt werden, während der Rechner in einer Domäne angemeldet ist?
Warum bricht die Installation der "Microsoft Message Queuing-Dienste" mit einer Fehlermeldung ab?
Welcher Unterschied besteht zwischen einem Upgrade und einem Update?
Wie werden die WinCC Optionen V6.1 hochgerüstet?
Wie wird WinCC V6.0 auf WinCC V6.0 SP3 hochgerüstet?
Wie werden WinCC V4.x Projekte nach WinCC V6.x bzw. WinCC V7.x migriert?
Wie erhalte ich regelmäßige Updates zu den aktuellen WinCC Versionen?
Welche Einstellungen sind durchzuführen, wenn unter Microsoft Windows XP SP2 ein redundanter Einzelplatz eingerichtet werden soll?
Wie können Fehler bei der Installation von WinCC analysiert werden?
Warum wird das Setup von SIMATIC WinCC bei der Komponente (Active Communication Environment) ACE abgebrochen?
Wie ist vorzugehen, wenn die Installation des Microsoft SQL Servers fehlschlägt?
Fehlende SQLUNIRL.dll bei der Installation von SIMATIC WinCC V6
Warum wird bei der Installation von WinCC V6.0 SP3 der SQL Server 2000 SP3 als nicht vorhanden angezeigt, obwohl er installiert ist?
Wie ist vorzugehen, wenn die Installation des Microsoft SQL Servers fehlschlägt?
Bestellnummer:

Anleitung:
Stellen Sie sicher, dass Sie entsprechend der Installationsanleitung  und der Hinweise in der "Liesmich"-Datei vorgehen. Achten Sie speziell darauf, dass:

  • Sie lokal angemeldet sind,
  • über Administratorrechte verfügen,
  • die Windows-Firewall und Virenscanner ggf. deaktiviert sind und
  • das Zielverzeichnis für die Installation nicht komprimiert ist.

Die folgende Anleitung erhebt nicht den Anspruch, mögliche Installationsprobleme auf jeden Fall zu beheben. Die Anleitung  kann in vielen Fällen zur Lösung des Installationsproblems beitragen.
 
Nr. Vorgehensweise
1 Installation des SQL-Servers wiederholen
Eine mögliche Ursache für einen Abbruch der Installation des SQL-Servers kann sein, dass bestimmte Dateien (DLL) ausgetauscht werden sollen. Dies kann einen Neustart des Rechners erfordern. Sie sollten daher die Installation zunächst nochmals durchführen. Wenn diese dann abbricht, belassen Sie die SQL-Server CD im Laufwerk und starten Sie den Rechner neu. Nachdem der Rechner neu gestartet ist, sollte die Installation fortgesetzt werden.

Treten weiterhin Installationsprobleme auf, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2 Logdateien analysieren
Es ist ratsam, die während der Installation erzeugten Log-Dateien bzgl. Fehlereinträgen auszuwerten. Im Windows-Verzeichnis werden folgende Dateien angelegt:
  • sqlsp.log (Fehlereinträge enthalten die Zeichenkette "failed")
  • sqlstp.log (Fehlereinträge enthalten die Zeichenkette "failed")
  • HMI_SQLServerData.txt (Fehlereinträge enthalten die Zeichenkette "error")
3 Microsoft Data Access Components (MDAC) aktualisieren
Oft besteht das Problem bei der nicht erfolgreichen Installation der ODBC Komponenten, die Bestandteil der Microsoft Data Access Components (MDAC) sind.
Installieren Sie daher die neuesten MDAC - Informationen hierzu erhalten Sie in Beitrags-ID 19354858.
4 SQL-Server deinstallieren
Falls vorhanden, deinstallieren Sie unter "Einstellungen > Systemsteuerung > Software" den SQL-Server.
Nach erfolgreicher Deinstallation rufen Sie mit "Ausführen > regedit" den Registrierungseditor auf. Löschen Sie, falls vorhanden, folgende Schlüssel:
  • unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Uninstall" den Eintrag "SQL Server2000 (WINCC)"
     (damit wird der Eintrag in der Systemsteuerung entfernt)
  • unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft" den Ordner "MSSQLServer"
  • unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft" den Ordner "Microsoft SQL Server"
  • unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Uninstall" den Ordner "Microsoft SQL Server 2000 (WinCC)"

Wichtig:
Grundsätzlich kann für direkte Änderungen in der Registrierdatenbank keine Gewähr übernommen werden, da dies in der Hand des Anwenders liegt. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, vor den beschriebenen Zugriffen eine Sicherung der Registry anzulegen.

5 Rechner neu Starten
Starten Sie den Rechner neu.

Hinweis:
In einigen Fällen kann es notwendig sein, das System von der Windows-CD zu booten und dann die Option "Windows reparieren" durchzuführen.

6 SQL-Server und Servicepack  separat installieren
Führen Sie das Setup des SQL-Servers  und dann das Setup des zugehörigen Servicepacks durch. Sie finden diese auf der SQL-Server-CD unter:
  • "<CD_SQLSERVER>SQL2000\Products\MSSQLServer2000"
  • "<CD_SQLSERVER>SQL2000\Products\MSSQLServer2000_SPx"
7 SQL-Server erneut installieren
Führen Sie anschließend noch einmal die "normale" WinCC-Installation des SQL-Servers durch, z. B durch Aufruf des Autorun-Programm von der mitgelieferten SQL-Server CD. Dies ist immer zwingend notwendig, wenn die original MS-Setups ausgeführt wurden, damit WinCC-spezifische Einstellungen im SQL-Server eingetragen werden.

Sollte das Setup erneut abbrechen, dann quittieren Sie die Fehlermeldung und starten Sie den Rechner neu.  Belassen Sie hierbei die SQL Server CD im Laufwerk.
Nach dem Neustart sollte das Setup fortgesetzt werden.

Hinweis:
Beachten Sie den folgenden Beitrag der Microsoft-Supportseiten, wenn Sie bei der Installation des SQL Server 2005/2008 auf dem Betriebssystem WinXP SP3 eine Fehlermeldung bekommen.
http://support.microsoft.com/kb/958897

 Beitrags-ID:22709910   Datum:2009-11-20 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour