|  |
Para los componentes listados más abajo, el 01/01/2006 finalizó la obligación de repuestos durante 10 años. Por ello, el suministro de los siguientes productos se interrumpirá a partir del 01/04/2006 y, a partir de entonces, tampoco estarán disponibles como repuestos:
- Retroiluminación para OP30/C, OP40-SM, OP50, MP30/C y IW30
- Teclado de función para OP30/MP30
- Teclado de sistema para OP30/MP30
|  |  |
 |  |
|
Objeto de la interrupción de tipo efectiva el 01/04/2006 |
Número de referencia |
|
RETROILUMINACIÓN PAQUETE DE 2 (TUBOS FLUORESCENTES) para OP30/C, OP40-SM, OP50, MP30/C y IW30 |
6AV5 573-1AL00-0AA0 |
|
TECLADO DE FUNCIÓN (16 TECLAS / 16 LEDS) para OP30/MP30 |
6AV5 073-1AK00-0AA0 |
|
TECLADO DE SISTEMA (40 TECLAS / 16 LEDS) para OP30/MP30 |
6AV5 073-1AL00-0AA0 |
Debido a la interrupción de tipo del 01/04/2006, el producto ni se puede suministrar como repuesto ni se puede reparar. Igualmente, ya no se admitirán consultas ni asistencias para estos productos. Incluso después de la interrupción de tipo del producto, se seguirá colaborando, por supuesto, para encontrar soluciones para que todos los sistemas existentes sigan siendo operativos.
Si tiene cualquier otra pregunta al respecto de este tema, se ruega ponerse en contacto con el responsable local de Siemens.
Interlocutores de Siemens en Internet
|  |  |