Beitragsliste anzeigen
Option Logon -- Entwicklungsumgebung einrichten -- System parametrieren
Wie kann nach dem Hochlauf ein Standardbenutzer automatisch angemeldet werden, ohne die Login Box zu verwenden?
Wie kann bei Einsatz eines Chipkartenlesers beim Ziehen der Chipkarte automatisch ein voreingestellter Benutzer eingeloggt werden?
Warum wird der angemeldete Benutzer nicht zur Runtime angezeigt?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon (ab V1.3) verwendet wird?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon bis zur Version V1.2 SP1 verwendet wird?
Wie kann mit SIMATIC Logon eine Chipkarte konfiguriert werden, mit der man sich an jedem Rechner lokal anmelden kann?
Anmeldefenster SIMATIC Logon im CFC/SFC
Wie kann nach einer einstellbaren Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche ein Benutzerkonto gesperrt werden?
Wie können die von SIMATIC Logon erzeugten Einträge in die passwortgeschützte Datei angezeigt bzw. ausgedruckt oder exportiert werden?
Wie kann die WinCC Logon Box in der OS-Runtime wiederhergestellt werden, wenn SIMATIC Logon auf diesem Rechner installiert ist?
Warum wird ein Benutzer beim Einloggen in WinCC RT der Gruppe "Emergency_Operator" zugewiesen?
Warum ist bei Verwendung von SIMATIC Logon nach dem Start von WinCC RT bereits ein Benutzer angemeldet?
Warum wird bei Verwendung von SIMATIC Logon im WinCC User Administrator nur der eingeloggte Benutzer bei laufender Runtime angezeigt?
Warum funktioniert ein C-Script "PWRTSilentLogin" nur mit WinCC Benutzern, nicht aber mit SIMATIC Logon Benutzern?
Wie kann nach einer einstellbaren Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche ein Benutzerkonto gesperrt werden?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Da SIMATIC Logon mit den Usern von Microsoft Windows arbeit, werden die Sicherheitsrichtlinien des Betriebssystems benutzt. Bei einer lokalen Anmeldung müssen diese Einstellungen auf jedem Rechner durchgeführt werden. Wird mit SIMATIC Logon eine Anmeldung auf einem zentralen Anmelderechner genutzt, müssen die Einstellungen nur dort durchgeführt werden.

Um eine Kontosperrungsschwelle einzurichten, nehmen Sie unter "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Verwaltung > Lokale Sicherheitsrichtlinie" die folgende Einstellung vor.


Danach wird auch SIMATIC Logon mit diesen Einstellungen arbeiten.

Hinweis:
Neben der Aktivierung einer Kontosperrung sind sicherlich auch die Einstellungen für die "Kontosperrdauer" und "Zurücksetzungsdauer des Kontosperrungszählers" interessant. Dadurch können Sie  erreichen, dass der Administrator nicht jedes Mal nach x Fehlversuchen auf der Anlage erscheinen muss, um das Konto wieder zu entsperren. Aufgrund der eingestellten Wartezeiten ist das System jedoch immer noch sicher genug.
 

 Beitrags-ID:22642255   Datum:2006-02-09 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour