|
FRAGE:
Was bedeuten die im folgenden aufgeführten Systemfehlermeldungen von PROGRAF AS+/NT ?
ANTWORT:
Der System-Error zeigt an, dass die Datei PROGRAFX.INI im Windows-Katalog nicht vorhanden ist (OS_Error 0x0006 kommt dann nach OK).
Ursache:
Nach der Installation von PROGRAF AS+/NT wurde noch kein Prograf-Arbeitsplatz eingerichtet (\PROGRAF\USER).
Abhilfe:
Einen Prograf-Arbeitsplatz einrichten (mittels Aufruf von \PROGRAF\SYSTEM\SETUP\Setup.exe).
OS_Error 0x0003 heißt, dass der angegebene Pfad oder die Datei nicht gefunden wurde.
Ursache:
Nach der Installation von PROGRAF AS+/NT wurde noch kein Prograf-Arbeitsplatz eingerichtet (\PROGRAF\USER).
Abhilfe:
Einen Prograf-Arbeitsplatz einrichten (mittels Aufruf von \PROGRAF\SYSTEM\SETUP\Setup.exe).
OS_Error 0x0005 heißt, dass der Zugriff auf den angegebenen Pfad oder die Datei verweigert wurde.
Ursache:
Die Datei bzw. das ganze Projekt ist schreibgeschützt (z.B. da es von einer CD wieder auf die Festplatte kopiert wurde).
Oder aber der Prograf-Arbeitsplatz wurde auf einem Laufwerk eingerichtet, auf dem z.B. nur ein Administrator Schreibrechte hat.
Abhilfe:
Den Schreibschutz bei allen Dateien im Projekt entfernen bzw. den Prograf-Arbeitsplatz auf einem Laufwerk einrichten, auf das alle Benutzer schreiben dürfen.
Diese Fehlermeldung erscheint beim Drucken einer Prograf-Dokumentation, obwohl auf dem angegebenen Laufwerk noch genug Speicherplatz frei ist.
Ursache:
Die Umgebungsvariable "TEMP" zeigt auf einen Temporär-Katalog, der nicht mehr existiert.
Abhilfe:
Einen entsprechenden Temporär-Katalog anlegen (z.B. C:\TEMP).
Hinweis: Auf diesem Laufwerk müssen alle Benutzer Schreibrechte haben.
|