Beitragsliste anzeigen
S7-200 Zentralbaugruppen -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zu PC-Systemen projektieren
Wie lässt sich eine Teleserviceverbindung zu einer S7-200 über ein TC65 Terminal als Remote-Modem mit Pin-Übergabe per PC/PPI Kabel aufbauen?
Wie muss ein GSM-Modem parametriert werden, um eine Verbindung von einem analogen Modem für eine S7-200 Fernwartung aufzubauen?
Wie erstelle ich auf Grundlage des MAS 21 eine Teleserviceverbindung zu einer S7-200 mit MD720-3 über STEP 7-Micro/WIN?
Wie lässt sich über EXCEL als OPC-Client mit PC Access als OPC-Server eine Variable des Automatisierungsgeräts grafisch darstellen?
Was ist bei einer Verbindung zwischen S7-200 und SIMATIC Panels oder WinCC flexible PC Runtime zu beachten und welche Möglichkeiten gibt es?
Kommunikationsverbindung zwischen S7-200 und ProTool/Pro V5.2 über CP5611 via PPI
PPI-Kopplung von Protool/Pro und S7-200
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, um per TeleService auf ein Panel sowie auf eine S7-200 Steuerung zuzugreifen?
ProTool/ProRT und S7-200 mit PC/PPI-Kabel
Warum liefert der Programmdownload in verschiedene S7-S7-21x mittels USB/PPI- bzw. RS-232/ PPI Multi Master-Kabel eine Fehlermeldung?
Wie sind in STEP 7-Micro/WIN die netzbezogenen Parameter für den Multi-Master Betrieb einzustellen?
Welche Netzwerkkonfiguration ist typisch für den Einsatz der Multi-Master Funktion?
Welche Kabel sind bei der PC-seitigen Kommunikation im Multi-Master Modus über die COM-Schnittstelle zu verwenden?
Wie sind Störungen im Multi-Master Betrieb durch Parametrieren der PC-seitigen COM-Kommunikationschnittstelle zu beheben?
Welche Alternativen zur PC-seitigen Anbindung an das Multi-Master Netzwerk gibt es?
Welche Kabel sind bei der PC-seitigen Kommunikation im Multi-Master Modus über die COM-Schnittstelle zu verwenden?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Mit dem Einsatz der folgenden PC/PPI Kabel im Zusammenhang mit  STEP 7 Micro/WIN ab V 3.2 SP4 ist die Funktionalität des Multi-Master Modus gewährleistet.
 
Produkt MLFB
Intelligentes RS232/PPI-Kabel mit eingebautem RS232/RS485-Umwandler 6ES7 901-3CB30-0XA0
Intelligentes USB/PPI-Kabel mit eingebautem USB/RS485-Umwandler 6ES7 901-3DB30-0XA0

Um  Multi-Master Modus bei der Verwendung von RS232/PPI-Kabeln nutzen zu können,  muss die Einstellung "M Master" am Kabel aktiviert werden.

 Beitrags-ID:22633270   Datum:2006-02-07 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour