Mostrar lista de artículos

OS - Option WinCC Webnavigator -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software 
¿Cómo se instala el servidor / cliente para el diagnóstico Web? 

¿Cómo se instala el servidor / cliente para el diagnóstico Web?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones:
Dependiendo de la configuración destino, siga alguna de las siguientes instrucciones.
La información sobre las configuraciones destino posibles y sobre los pedidos está disponible en la página del Customer Support con número ID 22619825.

a) Instalación del servidor para el diagnóstico Web en una estación PCS 7 monopuesto como combinación ES/OS
Ejecute los siguientes pasos con la secuencia indicada:
 
Procedimiento
1 Instale el sistema operativo Microsoft Windows 2003 Server + SP1 a través de la imagen que tiene el DVD A1 suministrado con el paquete "Bundle" correspondiente.
2 Active el Microsoft Internet Information Server (IIS).
3 Instale la corrección de Microsoft para el Windows 2003 Server + SP1.
Ejecute el archivo "WindowsServer2003-KB897667-x86-enu.exe" desde el DVD de PCS 7  "DVD PCS7.V61 SP1", path "Microsoft \ MS for ES W2003ServerSP1".
4 Instale el Microsoft SQL Server (se suministra en un CD separado con el paquete "Bundle").
5 Instale en un solo paso el sistema de ingeniería (ES) y el servidor Web desde el DVD de PCS 7 "DVD PCS7.V61 SP1".
6 Instale la licencia para el servidor de diagnóstico Web.
7 En caso de que exista un Update actual para PCS 7 (para ES/OS), hay que instalarlo ahora.

b) Instalación del servidor para el diagnóstico Web en una estación PCS 7 Single como OS
Ejecute los siguientes pasos con la secuencia indicada:
 
Procedimiento
1 Instale el sistema operativo Microsoft Windows 2003 Server + SP1 a través de la imagen que tiene el DVD A1 suministrado con el paquete "Bundle" correspondiente.
2 Active el Microsoft Internet Information Server (IIS).
3 Instale el Microsoft SQL Server (se suministra en un CD separado con el paquete "Bundle").
4 Instale en un solo paso el sistema operador (OS) y el servidor Web desde el DVD de PCS 7 "DVD PCS7.V61 SP1".
5 Instale la licencia para el servidor de diagnóstico Web.
6 En caso de que exista un Update actual para PCS 7 ( para OS), hay que instalarlo ahora.

c) Instalación del cliente para el diagnóstico Web
Ejecute los siguientes pasos con la secuencia indicada:
 
Procedimiento
1 Tenga en cuenta la documentación sobre la funcionalidad Web estándar
2 Instale el software para el cliente de diagnóstico Web desde el directorio
"DVD V61_SP1 \ Additional_Products \ WebNavigator V6.1a \ setup \ DiagnoseClient \ setup"
3 Instale la licencia para el cliente de diagnóstico Web para PCS 7.

Por favor, tenga en cuenta la información de producto adjunta en los "Bundles (Productos combinados)".
 

 Nr. de identificación (ID):22621927   Fecha:2006-03-07 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
¿Cómo se utilizan los servidore ...
¿Por qué se muestra el aviso "P ...
SIMATIC PCS 7 El sistema de cont ...