|
Descrizione
Fino a WinCC V5.x all'avvio della runtime di WinCC può aversi in caso per cui in WinCC Alarm Control vengono visualizzate nella lista di archivio a lungo termine le seguenti segnalazioni.
|
Numero di segnalazione |
Testo di segnalazione |
|
1003050 |
ALGRT:<COMPUTER_NAME>: Variabile di evento (bit) già occupata dalla segnalazione |
|
1003051 |
ALGRT:<COMPUTER_NAME>: Variabile di conferma (bit) già occupata dalla segnalazione |
|
1003052 |
ALGRT:<COMPUTER_NAME>: Variabile di stato già occupata dalla segnalazione |
Queste segnalazioni sono segnalazioni di sistema di WinCC. Esse sono da riportare al fatto che in Alarm Logging sono progettate segnalazioni per le quali il bit di segnalazione, di conferma opp. è stato assegnato più volte. Qui per ogni comparsa multipla di un bit di segnalazione, conferma opp. stato viene emessa una segnalazione separata nella runtime.
Affinché le segnalazioni sopradescritte compaiano nella runtime sono necessari i seguenti requisiti:
- Si utilizza WinCC fino alla versione V5.x.
- Le segnalazioni di sistema di WinCC sono state generate.
Avvertenza
Le segnalazioni di sistema di WinCC possono essere create con l'editor Alarm Logging con il comando di menù "Strumenti > Segnalazioni di sistema di WinCC..." opp. con l'editor di progetto OS. Da WinCC V6.0 le corrispondenti segnalazioni di sistema vengono si create, però esse non vengono visualizzate nella runtime.
Le segnalazioni di sistema descritte forniscono solo una indicazione sul fatto che esiste una occupazione multipla del bit di segnalazione, conferma opp. di stato, non viene però fornita una indicazione precisa delle segnalazioni coinvolte, p. es. tramite l'indicazione del numero di segnalazioni per rintracciare quali segnalazioni in Alarm Logging utilizzano lo stesso bit di segnalazione, conferma opp. di stato, ha senso esportare le segnalazioni. Il file di testo esportato può poi essere aperto con Microsoft Excel e ordinato secondo variabile di segnalazione, bit di segnalazione, variabile di conferma e bit di conferma opp. variabile di stato e bit di stato. In questo modo è possibile trovare doppie assegnazioni.
Informazioni sull'export di segnalazioni singole si trova nella Guida in linea di WinCC sotto "Lavorare con WinCC > Struttura di un sistema di segnalazione > Progettazione del sistema di segnalazione > Lavorare con segnalazioni singole > Import ed export di segnalazioni> Export di segnalazioni singole " opp. nell’articolo con ID 56558.
Se si devono confermare più segnalazioni di una variabile comune opp. occorre visualizzare lo stato di più segnalazioni tramite una variabile di stato (bit di stato e di conferma) comune, per questo caso si può utilizzare una segnalazione di gruppo. Alla segnalazione di gruppo si può associare una variabile di stato e di conferma. Informazioni sull'argomento si trovano nel WinCC Information System sotto " Lavorare con WinCC > Struttura di un sistema di segnalazione > Progettazione del sistema di segnalazione > Lavorare con segnalazioni di gruppo".
Avvertenza per l'utente PCS 7
Poiché in PCS 7 non viene utilizzato il metodo segnalazione a bit, queste segnalazione di errore non possono comparire in PCS 7.
|