Mostrar lista de artículos
WinCC -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar / inicializar el sistema operativo
¿Por qué no aparecen otras estaciones de WinCC en el entorno de red si se utiliza Window 7 o Windows Server 2008 PC?
¿Por qué no se deben instalar las actualizaciones de seguridad KB2467174, KB2467175, KB2465361 y KB2465367 de Microsoft en el WinCC, PCS 7 o WinCC Professional V11?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el WinCC dentro de un dominio?
¿De qué parches de seguridad de Microsoft ("Security Patches" y "Critical Patches") se ha probado su compatibilidad con SIMATIC WinCC?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el WinCC con sistemas operativos OEM?
¿Cómo se puede desinstalar el SP3 de Microsoft Windows XP?
Información detallada sobre la variante de Microsoft Windows instalada
¿Por qué el unicliente de WinCC no puede abrir el proyecto del servidor?
¿Qué limitaciones hay en la asignación del nombre del PC para el WinCC?
Desconectar los sticks USB desde el sistema operativo
¿Cómo se puede evitar que se abra el explorador de Microsoft Windows en cuanto se conecte un USB-Stick en el PC o se introduzca un CD/DVD en una unidad de disco?
¿Cómo se puede evitar la función "Autoinicio" al introducir un CD/DVD o al conectar un dispositivo USB?
¿Cómo se puede evitar la función "Autoinicio" al introducir un CD/DVD o al conectar un dispositivo USB?
Referencia:

Descripción:
El PC de una instalación debe ser bloqueado frente a accesos no permitidos. Si la función de "Autoinicio" está activada para las unidades de disco del PC, durante el WinCC Runtime se puede introducir un CD/DVD o conectar un dispositivo USB, con cuya ayuda el operador pueda acceder a los diferentes niveles del sistema operativo. Esto se puede evitar si se activa la función  "Turn off Autoplay (desconectar Autoinicio)".

Este ajuste se realiza en los derechos de grupo (Group Policy) de la siguiente manera:

Instrucciones:
 
Procedimiento
1 Haga clic en la barra de tareas de Windows sobre Inicio y elija "Ejecutar". Escriba gpedit.msc en el campo de entrada y confirme la entrada con "OK". Ahora se abre la ventana "Group Policy".
2 Dentro de esta ventana, abra la opción "Normas para el PC local -> Configuración del PC -> Normas administrativas -> Sistema -> Función "Turn off Autoplay".
3 Seleccione ahora la función "Turn off Autoplay" en el registro "Configuración" y ajuste "Activada". Para ello, se libera el campo de opción "Turn off Autoplay on:". Seleccione "All drives (todos los dispositivos)" y confirme la entrada con "OK".


Figura 01

 

Conceptos de búsqueda:
Autoinicio, Autorun, derechos


 Nr. de identificación (ID):22584463   Fecha:2006-02-17