afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Création d'un projet HMI -- Configuration des alarmes et messages
Comment insérer les messages d’alarmes d’un variateur de fréquence (SINAMICS et MICROMASTER) dans un projet WinCC flexible ou WinCC (TIA Portal) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
L'indicateur de message continu d'être affiché bien que le compteur de message indique 0.
Comment démarrer un fichier son par un script dans un PC WinCC flexible Runtime ?
Comment configurer une connexion directe entre un pupitre HMI et un variateur de fréquence ( SINAMICS et Micromaster ) ?
Dans WinCC flexible, lors de la création de messages d’alarmes, comment peut-on déterminer l’adresse des bits pour "la variable de déclenchement", pour la variable "Acquittement AS" ainsi que pour la variable "Acquittement IHM" ?
Quelle est la procédure dans SIMOTION SCOUT et dans WinCC flexible pour pouvoir afficher des messages Alarm_S et des alarmes technologiques dans WinCC flexible Runtime?
Comment peut-on afficher des Alarm_S ou bien des messages d'Alarm_D avec des valeurs process ( aussi appelées valeurs associées ) sur un pupitre opérateur WinCC Flexible?
Comment faire pour afficher les alarmes avec WinCC flexible ?
Comment évaluer le bouton ACK sur un pupitre opérateur sous WinCC flexible?
Comment afficher des messages d'erreurs système d'un SIMATIC S7-300 / 400 dans WinCC flexible ?
Comment peut-on visualiser ou modifier les événements système de SIMATIC WinCC flexible dans un projet ?
WinCC flexible: Fenêtre de message système
Comment acquitter des alarmes par l'automate dans WinCC flexible ?
Pourquoi les messages ne sont-ils pas édités sur l'imprimante
Pourquoi la "vue des alarmes" n'est pas affichée en avant-plan mais est recouverte par les objets de vue ?
Pourquoi la mémoire tampon de diagnostic ne s'affiche pas sous WinCC flexible?
Comment peut-on afficher le tampon de diagnostic dans WinCC Flexible?
Quels sont les réglages à effectuer pour que les messages ne s'affichent qu'à partir d'un certain moment ?
Comment créer des alarmes dans WinCC flexible avec des textes créés en masse de manière externe et les modifier avec Excel ?
Comment évaluer le bouton ACK sur un pupitre opérateur sous WinCC flexible?
Nº de référence:

Instructions:
Evaluation de la "touche ACK" sur un pupitre opérateur:
 
No. Procédure
1 Vous ne pouvez pas affecter de fonction à la "touche ACK" sur un pupitre opérateur.

Afin de déterminer lorsque la touche ACK est activée sur un pupitre opérateur vous devez évaluer la variable "acquittement IHM" .
Si un opérateur acquitte un message alors le bit pointé par la variable "acquittement IHM" passe à un. Cette modification de la variable est évaluée par un "OU Exclusif".
Grâce à l'évaluation de ce bit vous pouvez déclencher d'autres fonctions telles qu'un acquittement d'alarme depuis l'automate par exemple.


Fig. 01

2 Programme exemple

Fonction:
La "touche ACK" est utilisée pour acquitter des erreurs via l'automate. Il y a plusieurs touches pour déclencher les erreurs, chaque touche déclenchant elle même plusieurs alarmes. Il est possible d'acquitter tous les messages en même temps ou un par un sur le pupitre opérateur.

Contenu du programme:
Le programme contient le programme S7, une configuration pour MP370 Touch et une pour TP270 Touch.
Si un ou plusieurs messages sont déclenchés et que ensuite la touche ACK est pressée sur un des pupitres opérateurs alors les messages d'erreur sont acquittés en même temps sur les deux pupitres opérateurs (MP370/TP270) par le programme automate.
Vous pouvez modifier le programme afin de répondre précisément à votre application.
L'évaluation de la touche ACK suit toujours la même méthode (évaluation du bit acquittement IHM).

Le programme joint contient l'évaluation de 48 messages au total.


Fig. 02

Programme exemple:
Le fichier joint contient le projet STEP 7 archivé avec les fonctions décrites ci-dessus. Vous pouvez modifier le programme afin de répondre précisément à votre application.

  Fichier joint 1: Ack_quit.zip ( 2353 KB )

Environnement de test et d'exécution:
L'exemple peut-être utilisé sur toutes les CPU SIMATIC S7-300, S7-400.
Le tableau suivant liste les composants utilisés pour la création de l'exemple et la vérification des fonctions décrites:
 
Composants Produits et version
Système d'exploitation du PC Microsoft Windows XP V5.1 SP1
Outils standards STEP 7 V5.3 SP1
Outils d'ingénierie -
Logiciel HMI WinCC flexible 2004 SP1
Pupitre opérateurs 1. MP370 Touch
2. TP270 Touch
Automate S7 CPU 316-2DP
Tableau 1: Environnement de création du fichier joint.

 ID contribution:22582392   Date:2006-03-27