Instrucciones: Evaluación de la tecla "ACK" en los equipos de servicio táctiles:
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
En los equipos de servicio táctiles, la tecla "ACK" no se puede asignar a ninguna función fija.
Para determinar si la tecla ACK se ha pulsado en un panel de servicio táctil, hay que evaluar la variable "Leer variable de acuse" en el panel de control.
Si el aviso tipo bit lo acusa el operario, se pone "1" un bit determinado de la variable para el puntero de área "Leer variable de acuse". Esta modificación dentro de las variables se evalúa con ayuda de la operación de asignación "Palabra O exclusiva".
Con ayuda de esta evaluación, se pueden activar otras funciones como, por ejemplo, el acuse de avisos de error a través del control.
  Figura 01
|
| 2 |
Programa ejemplo
Descripción de la tarea:
Con la tecla ACK, se deben acusar avisos de error a través del control. Se dispone de varios equipos de servicio táctiles, en los que hay que mostrar los mismos avisos de error en caso de fallo. Desde cada uno de estos equipos de servicio, debe ser posible el acuse a la vez de todos los avisos de error.
Contenido del programa:
El programa contiene el programa de control S7, así como la configuración para un MP370 Touch y un TP270 Touch.
Si se ha activado uno o varios avisos de error y a continuación se pulsa la tecla ACK de uno de los equipos de servicio, a través del programa de control se acusan simultáneamente los avisos de error en todos los equipos de servicio (MP370/TP270).
El programa lo puede adaptar el usuario a sus necesidades.
La evaluación de la tecla ACK siempre se realiza siguiendo el mismo esquema (evaluación del bit de acuse).
El programa ejemplo adjunto contiene la evaluación de un total de 48 avisos de error.
  Figura 02
|
Programa ejemplo: El Download siguiente contiene el proyecto de STEP 7 comprimido, con las funciones arriba descritas. Éste se puede adaptar libremente a las necesidades del usuario.
Anexo 1: Ack_quit.zip ( 2353 KB )
Condiciones del test y la funcionalidad: El ejemplo se puede utilizar con todas las CPUs del SIMATIC S7-300, S7-400.
En la siguiente tabla, se indican todos los componentes con los que se ha creado este ejemplo y se ha comprobado la funcionalidad descrita:
| Componente |
Denominación del producto y la versión |
| Sistema operativo del PC |
Microsoft Windows XP V5.1 + SP1 |
| Herramientas estándar |
STEP 7 V5.3 + SP1 |
| Herramientas de ingeniería |
- |
| Software HMI |
WinCC flexible 2004 + SP1 |
| Equipos de visualización y servicio |
1. MP370 Touch
2. TP270 Touch |
| Controles |
S7 CPU 316-2DP |
Tabla 1: Entrono de creación del Download ajunto
|