afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Création d'un projet HMI -- Configuration des alarmes et messages
Comment insérer les messages d’alarmes d’un variateur de fréquence (SINAMICS et MICROMASTER) dans un projet WinCC flexible ou WinCC (TIA Portal) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
L'indicateur de message continu d'être affiché bien que le compteur de message indique 0.
Comment démarrer un fichier son par un script dans un PC WinCC flexible Runtime ?
Comment configurer une connexion directe entre un pupitre HMI et un variateur de fréquence ( SINAMICS et Micromaster ) ?
Dans WinCC flexible, lors de la création de messages d’alarmes, comment peut-on déterminer l’adresse des bits pour "la variable de déclenchement", pour la variable "Acquittement AS" ainsi que pour la variable "Acquittement IHM" ?
Quelle est la procédure dans SIMOTION SCOUT et dans WinCC flexible pour pouvoir afficher des messages Alarm_S et des alarmes technologiques dans WinCC flexible Runtime?
Comment peut-on afficher des Alarm_S ou bien des messages d'Alarm_D avec des valeurs process ( aussi appelées valeurs associées ) sur un pupitre opérateur WinCC Flexible?
Comment faire pour afficher les alarmes avec WinCC flexible ?
Comment évaluer le bouton ACK sur un pupitre opérateur sous WinCC flexible?
Comment afficher des messages d'erreurs système d'un SIMATIC S7-300 / 400 dans WinCC flexible ?
Comment peut-on visualiser ou modifier les événements système de SIMATIC WinCC flexible dans un projet ?
WinCC flexible: Fenêtre de message système
Comment acquitter des alarmes par l'automate dans WinCC flexible ?
Pourquoi les messages ne sont-ils pas édités sur l'imprimante
Pourquoi la "vue des alarmes" n'est pas affichée en avant-plan mais est recouverte par les objets de vue ?
Pourquoi la mémoire tampon de diagnostic ne s'affiche pas sous WinCC flexible?
Comment peut-on afficher le tampon de diagnostic dans WinCC Flexible?
Quels sont les réglages à effectuer pour que les messages ne s'affichent qu'à partir d'un certain moment ?
Comment créer des alarmes dans WinCC flexible avec des textes créés en masse de manière externe et les modifier avec Excel ?
Pourquoi la mémoire tampon de diagnostic ne s'affiche pas sous WinCC flexible?
Nº de référence:

Description:
La fonction mémoire tampon de diagnostic disponible sous ProTool n'est pas supportée sous WinCC flexible.
Les messages de diagnostics peuvent être réalisés sous WinCC flexible via les "SFM" (Messages systèmes).

Les SFM sont basés sur le mécanisme des Alarm_S. Le pupitre reçoit par ce mécanisme des messages textes significativement plus détaillés que ce qu'ils le sont dans la mémoire tampon de diagnostic.
De plus les messages systèmes sont envoyés activement (Alarm_S).
En comparaison seulement quelques messages de diagnostic sont envoyés activement par la CPU depuis la mémoire tampon de diagnostic (Ex. CPU in Stop). Si vous devez afficher tous les messages, alors l'opérateur doit lancer la fonction "Lire la mémoire tampon de diagnostic".

La contribution ID 22319131  contient les instructions pour créer l'affichage des messages systèmes sous WinCC flexible en liaison avec un SIMATIC S7-300 / 400.

Si les messages systèmes SFM dans le contexte de WinCC flexible ne vous suffisent pas et si vous souhaitez en plus la mémoire tampon de diagnostic la contribution  ID 22407622 vous indique comment lire la mémoire tampon de diagnostic via le SFC 51 RDSYSST.
En utilisant le SFC 51 vous pouvez afficher sur un pupitre opérateur le numéro de message S7 et son horodatage.


 ID contribution:22449810   Date:2006-03-27