|
Descripción: El buffer de diagnóstico S7, que está disponible en el ProTool, no es soportado en el WinCC flexible.
Los avisos de diagnóstico se pueden implementar en el WinCC flexible con ayuda de la función "SFM" (avisos de los fallos del sistema).
SFM está basado en el método de avisos "Alarm_S". De esta forma, el panel contiene claros textos de avisos más detallados que el contexto del buffer de diagnóstico.
Por otra parte, los avisos SFM se envían de forma activa (Alarm_S).
En comparación con esto, la CPU envía de forma activa sólo unos pocos avisos del buffer de diagnóstico (por ejemplo, CPU en STOP). Si se deben mostrar todos los avisos, el usuario debe ejecutar la función "Leer el buffer de diagnóstico" en el panel de servicio.
En la página del Customer Support con número ID 22319131, se dispone de unas instrucciones para poder mostrar avisos de fallos del sistema de un control SIMATIC S7-300 / 400, dentro del WinCC flexible.
Si la visualización a través de SFM en el contexto del WinCC flexible no es suficiente y se necesita el buffer de diagnóstico S7, en la página del Customer Support con número ID 22407622 se dispone de unas instrucciones de cómo poder evaluar el buffer de diagnóstico S7 con ayuda de la función SFC 51 RDSYSST.
Con el SFC 51, se pueden mostrar en un panel de servicio los números de aviso S7 y sus marcas de tiempo.
|