afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Comment peut-on, lors d'un redémarrage de la CPU, identifier le précédent évènement d'arrêt et le traiter dans les programmes ( également après un effacement général ) ?
Quels sont les blocs d'organisation qu'il faut charger dans la CPU pour qu'elle ne passe pas en STOP en cas de disparition de la périphérie décentralisée ?
Que faire lors du message d'erreur 33:8580 "MMC défectueuse"?
Pourquoi la LED STOP clignote-t-elle sur la CPU SIMATIC S7-300 lors de l'enfichage d'une MMC ?
Quels blocs d'organisation sont nécessaires pour le traitement d'erreur?
Comment déterminer l'état des stations raccordées à un système maître DP ou à un système PROFINET IO ?
Pourquoi certains appareils (Devices) ne sont-ils pas affichés correctement dans la vue Topologie du serveur Web?
Acquisition des infos de module et des informations de diagnostic du système d'automatisation
La CPU passe en STOP quand une PG/ un PC se met en ligne sur PROFIBUS
Comment me procurer un aperçu du système d'automatisation SIMATIC et des possibilités de solution qu'il y a aux états de fonctionnement indésirables ?
Que faut-il faire lorsque la CPU SIMATIC S7-300 ne passe plus en mode Run après l'insertion d'une carte CP ou FM ?
Pourquoi la LED-EXTF s'allume en permanence sur la CPU 300 (V1.0.0)/CPU 400 (V1.1.0) après l'apparition d'une alarme de diagnostic ?
Quelles sont les informations inscrites dans le tampon de diagnostic d'une CPU SIMATIC S7 par STEP7 V5.x ?
Demande d’effacement général de CPU
Pourquoi la LED "SF DP" s'allume sur la CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AF0x-0AB0; x = 0,1,2), bien qu'aucune configuration DP soit chargée ?
Pourquoi la CPU reste-t-elle en STOP après un retour de la tension lorsque auparavant l'ensemble de l'installation était hors tension ?
Pourquoi la LED BF2 s'allume sur les CPUs PROFINET S7-315/317-2PN/DP V2.3 , bien qu'aucun défaut de Bus n'est présent ?
Pourquoi ma CPU SIMATIC S7-300 passe en Stop avec l'erreur 16#4548 "Stop par la gestion de périphérie" ?
Comment peut-on éviter des problèmes de diagnostic lors de l'implémentation d'un module DUMMY DM 370 ?
Que faut-il faire lorsque la CPU SIMATIC S7-300 ne passe plus en mode Run après l'insertion d'une carte CP ou FM ?
Nº de référence:

Description du défaut:
Votre CPU SIMATIC S7-300 ne passe plus en RUN après la procédure suivante :
 
Nr. Étapes
1 Vous avez étendu physiquement votre station SIMATIC avec une carte CP ou FM.
2 Vous adaptez la configuration matérielle dans STEP 7 en fonction du nouveau module installé.
3 Vous chargez les données systèmes modifiées dans la CPU en mode de fonctionnement STOP.
4 Vous passez la CPU en mode de fonctionnement RUN.
5 Résultat:
La CPU reste cependant en STOP et signale son comportement :
  1. par l'allumage de la LED rouge SF  (erreur groupée) et 

  2. par l'entrée suivante dans le tampon de diagnostic:

Événement-ID 16# 49A0
STOP à cause d'une erreur de paramétrage ou d'une différence inadmissible entre la configuration configurée et installée: Démarrage verrouillé.

Événement-ID 16# 5962
Erreur de paramétrage avec obstacle au démarrage avec Partyline-/Bus-K mode erreur de paramètres: Bus de périphérie non Ok.
cela signifie qu'un module ne fournit aucune identification pendant le temps de surveillance des modules.

Les CPUs suivantes sont concernées par ce comportement :
 
CPUs Version de FW Numéros de référence (MLFB)
CPUs standard
CPU 315-2 PN/DP < V 2.3.4 6ES7 315-2EG10-0AB0
CPU 317-2 DP < V 2.1.10 6ES7 317-2AJ10-0AB0
CPU 317-2 PN/DP < V 2.3.4 6ES7 317-2EJ10-0AB0
CPUs technologiques
CPU 315T-2 DP ≤ V 2.4.1   6ES7315-6TG10-0AB0
CPU 317T-2 DP ≤ V 2.4.1   6ES7317-6TJ10-0AB0
CPUs de sécurité
CPU 315F-2 PN/DP < V2.3.4 6ES7315-2FH10-0AB0
CPU 317F-2 DP < V2.1.10 6ES7 317-6FF00-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP < V2.3.4 6ES7317-2FJ10-0AB0

Le problème apparaît avec tous les participants au Bus-K, donc par ex. avec les CPs Ethernet et PROFIBUS ou les modules fonctions  FM353, FM354, FM355 S/C et FM357(-2).

Cause :
La structure du Bus-K des CPUs citées est évaluée uniquement lors d'une coupure et du rétablissement de la tension, et lors de la phase d'effacement ("Overall Reset"). Lors du seul chargement des données système dans la station, cette évaluation n'a pas lieu. Des modules configurés, qui utilisent le Bus-K, ne sont ainsi pas accessibles par la CPU.

Remèdes

  • COUPURE / RETOUR SECTEUR

  • Effacement complet ( les données système sont chargées depuis la MMC (Micro Memory Card) dans la RAM )

  • Charger la configuration offline ( par exemple avec une PG ) sur la MMC (Micro Memory Card), et utiliser ensuite cette MMC sur la CPU

Mots clefs
Configuration matérielle 

 ID contribution:22410800   Date:2009-08-27