Indication de configuration: Lors de l'utilisation d'un module d'E/S High Feature, il n'est pas obligatoire d'enficher un module d'interface High Feature. En principe, les modules ET200S peuvent être utilisés indépendamment de la variante de module d'interface enfichée.
Tous les modules sont identiques de ce point de vue dans les fichiers GSD et dans le catalogue matériel du STEP7 .
Dans les systèmes de périphéries décentralisées, il existe ci-dessous les versions des modules d'interface IM qui peuvent être combinées avec les toutes dernières versions de modules électroniques:
| Module d'interface |
Manuel technique |
| IM 151-1 BASIC |
25548007 |
| IM 151-1 STANDARD (IM 151-1 ST) |
25548014 |
| IM 151-1 Fibre Optique (IM 151-1 FO) |
25548021 |
| IM 151-1 High Feature (IM 151-1 HF) |
25548028 |
| IM 151-3 PN STANDARD (IM 151-3 PN ST) |
25383650 |
| IM 151-3 PN Fibre Optique (IM 151-3 PN FO) |
25388610
30598131 |
| IM 151-3 PN High Feature (IM 151-3 PN HF) |
25385632
30609285 |
| IM 151-7 CPU |
12714722 |
| IM 151-8 CPU |
29738847 |
Vous trouverez dans le FAQ Nr :21406019 les limites de configuration des modules ET200S.
Notes: Certains modules électroniques ne peuvent pas être utilisés avec les modules d'interface cités ci-dessous ou uniquement à partir de certaines versions. Une liste de ces modules électroniques est donnée dans le manuel du module d'interface concerné.
De plus, il existe certains modules périphériques ne pouvant être utilisés que derrière certains modules d'interface.
IM 151-1
| |
IM 151-1 BASIC |
IM 151-1 ST |
IM 151-1 FO |
IM 151-1 HF |
| Module maître DP |
- |
- |
- |
- |
| Module de réserve |
x |
x1) |
x |
x |
| Module F 2) |
- |
- |
- |
x |
IM 151-3
| |
IM 151-3 PN |
IM 151-3 PN FO |
IM 151-3 PN HF |
| Module maître DP |
- |
- |
- |
| Module de réserve |
x |
x |
x |
| Module F 2) |
- |
- |
x |
IM 151-7 / IM 151-8 CPU
| |
IM 151-7 CPU |
IM 151-7F CPU |
IM 151-8 CPU |
IM 151-8F CPU |
| Module maître DP |
x3) |
x4) |
x |
x |
| Module de réserve |
x |
x |
x |
x |
| Module F 2) |
- |
x |
- |
x |
| 1) |
Utilisable avec l'IM151-1 ST à partir du MLFB 6ES7 151-1AA03-0AB0 avec la manipulation optionnelle (cf. article ID (voir le Faq Nr:: 21407118).
Le module de réserve ne peut pas être utilisé avec le module suivant IM 151-1 ST de référence 6ES7 151-1AA00-0AB0. |
| 2) |
d'autres informations sur la mise en oeuvre de modules F se trouvent dans le manuel "Système de périphérie décentralisée ET200S - modules de sécurité" dans le FAQ Nr: 12490437 |
| 3) |
à partir de la référence de commande: 6ES7151-7AA10-0AB0 FW 2.1 |
| 4) |
à partir de la référence de commande: 6ES7151-7FA01-0AB0 |
Remarque : Nous vous suggérons d'utiliser l'outil de sélection SIMATIC ( SIMATIC Selection Tool ) pour configurer votre station ET200S. Ce configurateur permet de configurer une station ET200S aisément et de manière conviviale, et assiste l'utilisateur dans le choix des différents composants et des accessoires adaptés.
L'outil de sélection SIMATIC est disponible dans la liste des configurateurs du Mall Industry, dans le dossier Automatisation.
Industry Mall
|