Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Sicherheitsvorkehrungen helfen gegen unbefugte Zugriffe auf Computersysteme mit WinCC flexible?
Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik
Bei welchen Versionen können Sie das MP377 15" Touch daylight readable als Bediengerät auswählen?
Warum können bei einer PC Runtime im Runtime Loader die installierten Sprachen nicht angewählt werden?
Warum stehen nach der Installation oder Deinstallation von WinCC flexible einige Schriftarten für STEP 7 Basic V10.5 nicht mehr zur Verfügung?
Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden?
Warum lässt sich der SQL-Server von WinCC V6.2 oder WinCC V6.2 SP2 nach der Installation von WinCC flexible 2008 nicht installieren?
Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche Microsoft SQL-Server 2005 Express Installation haben bzw. warum kommt es beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible 2008 Projektes zum Abbruch?
Welche Lösungsangebote gibt es, um mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen zu arbeiten?
Welche Ursachen können zu einem Abbruch der Installation führen bzw. verhindern das erfolgreiche Starten von WinCC flexible?
Wo können Sie HSPs (Hardware Support Packages) für WinCC flexible bekommen?
Welche Ursache kann es haben, dass nicht alle Oberflächensprachen zur Verfügung/Auswahl stehen?
Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche MSDE-Installation (Microsoft Desktop Engine) haben?
Welche Ursachen können bewirken, dass das Setup-Programm für die Installation von WinCC flexible nicht gestartet wird?
Wie kann die Ursache zur Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" behoben werden?
Wie kann man WinCC flexible 2004 deinstallieren?
Wie erfolgt die Installation von ProAgent unter SIMATIC WinCC flexible?
Warum kann ProTool aus STEP 7 nicht mehr gestartet werden, nachdem WinCC flexible installiert wurde?
Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 und 2004?
Wie lässt sich WinCC flexible von der Festplatte aus installieren?
Wie kann die Ursache zur Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" behoben werden?
Bestellnummer:

Anleitung:
Das Betriebssystem Microsoft Windows hat eine oder mehrere Dateien zum Löschen oder Umbenennen registriert, die schreibgeschützt sind. Dies ist die Ursache für das oben beschriebene Verhalten und kann durch WinCC flexible nicht beeinflusst werden.

Wenn Sie nach der Installation von WinCC flexible die Meldung erhalten "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren", obwohl Sie den Neustart Ihres PCs bereits durchgeführt haben, wird zur Abhilfe folgende Vorgehensweise empfohlen.

Hinweis:
Grundsätzlich kann für direkte Änderungen in der Registrierdatenbank keine Gewähr übernommen werden, da dies in der Hand des Anwenders liegt. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, vor den beschriebenen Zugriffen eine Sicherung der Registry anzulegen. Diese Einstellungen sind zudem rechnerspezifisch. Das bedeutet, sie müssen beim Kopieren des Projekts auf einen anderen Rechner dort erneut gemacht werden.
 
Nr. Vorgehensweise
1 Öffnen Sie den Registrierungseditor über "Start > Ausführen" und mit der Anweisung "Regedit". Überprüfen Sie, ob der Wert "PendingFileRenameOperations" unter dem Pfad
  • "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager "

vorhanden ist.


Bild 01

2 Wenn dieser Wert existiert, starten Sie über "Start > Ausführen" das Programm "Regedt32.exe". Öffnen Sie wiederum den Pfad
  • "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager",

um folgende Ansicht zu erhalten:


Bild 02

3 Klicken Sie im rechten Fenster doppelt auf den Wert "PendingFileRenameOperations", um den Editor für mehrzeilige Zeichenketten zu öffnen:


Bild 03

Die Einträge in diesem Editor (3) sind wie folgt zu interpretieren: Für jede betroffene Datei erzeugt Windows zwei Zeilen.

Fall a):
Ist die zweite Zeile der beiden Zeilen leer, so bedeutet dies, dass die Datei zum Löschen registriert wurde. In diesem Beispiel wäre die Datei 1031.MST im Verzeichnis

  • "C:\WINNT.400\Installer\{34B13741-AF4A-4D94-BBF55-12DAC45017BA}\"

über den Windows-Explorer zu löschen.

Fall b):
Ist in der zweiten Zeile ein Eintrag vorhanden, so ist dies der neue Name der Datei in Zeile 1. In diesem Beispiel wäre die Datei TBM9C.tmp im Verzeichnis

  • "C:\WINNT.400\Installer\{34B13741-AF4A-4D94-BBF55-12DAC45017BA}\"

über den Windows-Explorer umzubenennen.

Hinweis:
Bei den oben genannten Dateien und Pfaden, die zu löschen sind, handelt es sich nur um ein Beispiel. Löschen Sie hier die Pfade und die Dateien, die Ihnen auf Ihrem Rechner im Editor angezeigt werden.

4 Nachdem Sie die oben beschriebenen Schritte durchgeführt haben, löschen Sie den Registry-Wert:
  • "PendingFileRenameOperations"
    im Registry-Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ".

Jetzt können Sie weitere Programme installieren, ohne noch mal einen Neustart durchführen zu müssen.

5 Sollte es nicht möglich sein, die unter Schritt 3 vermerkten Dateien zu löschen oder umzubenennen, löschen Sie den Registry-Schlüssel "PendingFileRenameOperations" über das Kontextmenü (rechte Maustaste).
Führen Sie anschließend die WinCC flexible Installation durch, ohne den PC vorher neu zu starten (nach einem Neustart ist der Schlüssel wieder vorhanden).

Anmerkung:
Beim Notebook HP NC6120 mit Microsoft Windows XP kann es vorkommen, dass die oben beschriebenen Empfehlungen (Punkt 1 bis 4) nicht weiter helfen. Sie sollten dann zusätzlich den WLAN-Treiber aktualisieren oder den HP Wireless Assistent aus der Registry entfernen.


 Beitrags-ID:22407360   Datum:2005-12-14 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour