Beitragsliste anzeigen
STEP 7 -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V10.5 oder V11 auf das TIA Portal V12 hochrüsten?
Wie migrieren Sie ein SIMATIC WinAC MP-Projekt von SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 nach SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
Welche SIMATIC Software lässt sich unter 64-bit Betriebssystemen installieren?
Warum kann wegen NCM STEP 7 nicht installiert werden?
Informationen zu dem Thema "Software installieren und hochrüsten"
Wie kann STEP 7 inklusive aller Softwarepakete komplett deinstalliert werden?
Tipps und Tricks zum Software installieren und hochrüsten in STEP 7
Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie kann mit zwei unterschiedlichen STEP 7 Versionen auf einem Rechner gearbeitet werden?
Welche Einstellungen und Maßnahmen sind in Bezug auf das InstallShield bei der STEP 7 Installation zu beachten?
Wie können Sie unter Windows XP/Vista/7 die Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" deaktivieren?
Warum kann das aktuelle Software Upgrade nicht installiert werden?
Welche Voraussetzungen sind für die Installation der STEP 7 Version 5.5 zu beachten?
STEP 7 -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Hardware konfigurieren
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden?
Wie gehen Sie vor, wenn benötigte Baugruppen im Baugruppenkatalog der Hardwarekonfiguration von STEP 7 fehlen?
Inkonsistente Systemdaten bei Entfernung der Vernetzung eines PROFIBUS-DP-Master-Systems
Online-Verbindung über mehrere Ethernetzugänge auf eine S7-300/S7-400 CPU aufbauen
Wie kann die Auflösung der Analogbaugruppe SM331 (6ES7331-7K..) eingestellt bzw. verändert werden?
Wie erfolgt die Parametrierung der Verbindungsressourcen von S7-300 CPUs, um Verbindungsstörungen bei WinCC- und S7-300-Stationen zu vermeiden?
Informationen zu dem Thema "Baugruppen initialisieren und parametrieren"
Warum wird bei einer S7-300 CPU-DP-Baugruppe kein OB82 aufgerufen, wenn der Diagnosealarm im Betriebszustand STOP der CPU gemeldet wurde?
Wie kann die Schutzstufe mit einem Passwort bei einer S7-CPU in der HWKonfig aktiviert werden?
Wie können die mit STEP 7 "HW Konfig" projektierten Daten für den Uhrzeitalarm im Anwenderprogramm verändert werden?
STEP 7 Professional -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden?
Warum kann das aktuelle Software Upgrade nicht installiert werden?
Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden?
Bestellnummer:

Anleitung
STEP 7 bietet Ihnen ab der Version 5.2 die Möglichkeit, Ihren Hardwarekatalog über das Internet zu aktualisieren.

Sollten Sie über keinen direkten Internet-Zugang bei Ihrem PC verfügen, auf dem STEP 7 installiert ist, steht Ihnen im Beitrag 23183356 der Download "STEP 7_HSPs.zip" zur Verfügung, um den Hardwarekatalog Ihrer STEP 7 Installation zu aktualisieren. Der Download enthält die für die Baugruppen erforderlichen Software Komponenten (Hardware Support Packages) in gepackter Form und kann z.B. mit einem Memory Stick auf den PC mit der STEP 7 Installation übertragen werden.

Zum Download der Hardware Support Packages wechseln Sie bitte zum Beitrag 23183356.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Vorgehensweise, wie Sie mit dem Download der Hardware Support Packages (HSPs) Ihren STEP 7 HW-Katalog aktualisieren können.
 
Nr. Vorgehensweise
1

Vorbereitung
Klicken Sie im oben genannten Beitrag mit der rechten Maustaste auf das Link "STEP7_HSP" und öffnen Sie im darauf folgenden Kontextmenü den Dialog "Ziel speichern unter...". Speichern Sie die Datei "STEP7_HSPs.zip" auf ein separates Verzeichnis Ihrer Festplatte.

Übertragen Sie dann die Datei "STEP7_HSPs.zip" (z.B. mit einem Memory Stick) in ein separates Verzeichnis auf den PC mit der STEP 7 Installation und öffnen Sie die Zipp-Datei. Extrahieren Sie die Software Komponenten aus dem Archiv über "Aktionen > Extrahieren". Das Hardware Support Packages wird dann in Ihr ausgewähltes Verzeichnis entpackt.

2

Öffnen Sie im SIMATIC Manager die Hardwarekonfiguration und öffnen Sie anschließend den Dialog "HW-Updates installieren" über "Extras > HW-Updates installieren...".

Hinweis
Vor der Installation der Software Komponenten empfehlen wir Ihnen, sämtliche STEP 7-Anwendungen (KOP/AWL/FUP Editor, Symboltabelle, ...) zu schließen. Schließen Sie auch die Station in Ihrer Hardwarekonfiguration über "Station > Schließen".

3 Wählen Sie im Dialog "HW-Updates installieren" die Option "Von Datenträger kopieren" und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Ausführen".


Bild 01

4 Stellen Sie im folgenden Dialog "HW-Updates kopieren" (Bild 02) unter "Suchen in:" den Ablagepfad ein, unter dem Sie die Datei "STEP7_HSPs.zip" entpackt haben. Während dem Entpacken der Datei "STEP7_HSPs.zip" wurde auf dem von Ihnen gewählten Laufwerk die Datei "hspcontents.xml" abgelegt. Öffnen Sie die Datei "hspcontents.xml".


Bild 02

Hinweis
Während dem Extrahieren (wie unter Nr. 1 beschrieben) wird in dem von Ihnen gewählten Ablagepfad das Verzeichnis "HWUpdates" mit den Software Komponenten eingefügt. Mit der Klappliste können Sie das Verzeichnis auswählen.

5

Im folgenden Dialog "HW-Updates kopieren" werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Updates angezeigt. Nicht benötigte Updates können Sie in diesem Fenster abwählen. Es werden nur die Updates herunter geladen, vor denen ein Häkchen steht. Die HW-Updates werden über diesen Dialog in den Ablageordner kopiert. Nach dem Kopieren befindet sich noch keine neue Baugruppe in Ihrem Hardwarekatalog. Dazu muss das Update erst installiert werden. Ab der STEP 7 Version V5.3 können Sie über die Schaltflächen "Alle auswählen" bzw. "Alle abwählen" alle angebotenen Updates auch in ihrer Gesamtheit an- bzw. abwählen. Die Angaben "Ja" und "Nein" in der Spalte "Kopiert" bedeuten:

  • Ja: das HW-Update ist im Ablageordner für HW-Updates bereits vorhanden.
  • Nein: das HW-Update ist noch nicht im Ablageordner für HW-Updates vorhanden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" und schließen Sie den Dialog "HW-Updates kopieren".


Bild 03

6 Nach "HW-Updates kopieren" müssen Sie die gewünschten HW-Updates im Ablageordner selektieren und anschließend auf die Schaltfläche "Installieren" klicken. Nun werden die HW-Updates installiert.


Bild 04

Hinweis
Während der Installation erhalten Sie die Meldung, das sämtliche STEP 7-Anwendungen beendet werden müssen, klicken Sie hier auf die Schaltfläche "Ja". Die Hardwarekonfiguration und der SIMATIC Manager werden dann automatisch geschlossen.

Es kann vorkommen, dass ein kopiertes HSP (Hardware Support Package) in der Liste "HW-Updates installieren" nicht angezeigt wird, obwohl dieses HSP in der vorherigen Liste "HW-Updates kopieren" enthalten ist. In diesem Fall überprüfen Sie bitte die für dieses HSP notwendige STEP 7-Version und rüsten gegebenenfalls Ihre STEP 7 Version hoch, damit diese Hardware Funktionalität genutzt werden kann.

7 Nach der Installation erhalten Sie die Meldung "Die selektierten HW-Updates wurden erfolgreich installiert". Bestätigen Sie mit OK. Sie können den Dialog "HW-Updates installieren" schließen.


Bild 05

Nach erneutem Öffnen der Hardwarekonfiguration finden Sie einen aktualisierten Hardwarekatalog vor.

 Beitrags-ID:22374877   Datum:2011-04-14 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour