visualizza l'elenco degli articoli
S7-400 CPU 41x -- Configurazione e parametrizzazione dell'hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità (GSD, aggiornamento)
Come è possibile aggiornare automaticamente pagine web definite dall'utente in STEP 7 (TIA Portal) V11?
Come si può leggere in STEP 7 V5.5 i dati identificativi (ad es. il numero di serie della MMC) con SFC 51?
Perché è necessario non rimuovere la scheda di memoria mentre la CPU S7-300/S7-400/S7-1200 CPU è in modalità RUN?
Come si può collegare il SIMATIC Field PG al sistema di bus, in modo da poter parametrizzare e sottoporre a diagnostica tramite TCI gli apparecchi di periferia decentrata?
Sincronizzazione dell'ora nelle CPU
Come è possibile proteggere l'accesso ad un controllore S7 tramite Ethernet?
Quali possibilità ci sono di assegnare password?
Che cosa si può fare se nel Catalogo unità nello STEP7 mancano le nuove unità, p. es. CPU?
A quali condizioni al contorno occorre fare attenzione nell'assegnazione degli indirizzi alle unità di periferia (centrali opp. decentrate) di una CPU S7?
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si possono trovare i file GSD per le CPU S7-400?
Come si esegue un avviamento a freddo con le CPU SIMATIC S7-400 dalla versione 4.0?
Perchè dopo la messa in servizio del programma STEP 7 si deve commutare il modo operativo della CPU da funzionamento di test a funzionamento di processo?
Come è possibile utilizzare o aggiornare le immagini di processo parziali durante un OB di interrupt?
Visualizzazione di solo max. 27 unità progettate
A cosa occorre fare attenzione con la funzione "Force di ingressi" con S7-400?
A cosa occorre fare attenzione con la funzione "Force di ingressi" con S7-400?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Con la funzione "Force" è possibile preassegnare valori fissi a singole variabili nel programma applicativo, valori che non possono essere modificati dal programma applicativo stesso.
Questo è d'aiuto p. es. durante la messa in servizio se determinati ingressi o uscite non sono ancora collegati. Tramite "Force" si possono assegnare valori fissi per determinati ingressi e scriverli tramite "L PEW x".
L'indirizzo dell'ingresso da sottoporre a Force deve essere correlato ad una unità, p. es. AI, che deve essere progettata nella HW Config. Se si utilizza "Force" su un indirizzo x di una unità che non è presente nella HW Config, il comando "L PEW x" restituisce il valore "0".

Avvertenza
Ulteriori informazioni su Force si trovano p. es. nella Guida in linea dello STEP7 sotto la voce "Introduzione al Force di variabili ".


 Articolo con ID:22357436   Data:2006-05-19 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour