visualizza l'elenco degli articoli
S7-400 CPU 41x -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Quali blocchi organizzativi si devono caricare in una CPU master DP affinché questa nel caso di fuori servizio della periferia decentrata non vada nello stato di STOP?
Analisi di errore in OB122
Guasto alla batteria con S7-400: OB81 non viene richiamato
Quali blocchi organizzativi sono necessari per l'elaborazione di errori?
Come si rileva lo stato delle stazioni di un sistema master DP oppure di un sistema PROFINET IO?
Rilevamento dei dati delle unità e di diagnostica del sistema di automazione
La CPU va in STOP, quando un PG/PC va Online tramite PROFIBUS
Perché dopo Rete OFF/ON opp. dopo il ritorno di uno slave standard DP, il LED EXTF della CPU 300/400 resta acceso e non si spegne?
In fase di avviamento della CPU come si può identificare ed elaborare nel programma applicativo un evento di Stop avvenuto in precedenza (anche dopo la cancellazione totale)?
Perché con una CPU S7-400 la IM e /o il CP non vanno in RUN, se nel buffer di diagnostica c'è l'evento con ID: 530D?
Perché la CPU, dopo un ritorno della tensione, resta nello stato di STOP, dopo che tutto l'impianto era rimasto senza tensione?
A cosa occorre fare attenzione se si devono utilizzare i blocchi SFC 17 "ALARM_SQ", SFC 18 "ALARM_S", SFC 107 "ALARM_DQ" opp. SFC 108 "ALARM_D"?
A cosa occorre fare attenzione se si utilizzano i blocchi SFC 20 "BLKMOV", SFC 81"UBLKMOV" opp. SFC 21 "FILL"?
A cosa occorre fare attenzione se si devono utilizzare i blocchi SFC 17 "ALARM_SQ", SFC 18 "ALARM_S", SFC 107 "ALARM_DQ" opp. SFC 108 "ALARM_D"?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Se si utilizza uno dei seguenti blocchi

  • SFC 17 "ALARM_SQ"
  • SFC 18 "ALARM_S"
  • SFC 107 "ALARM_DQ"
  • SFC 108 "ALARM_D"

e lo si accompagna con un valore accompagnatorio (parametro SD) con BOOL opp. numero dispari di BYTE opp. CHAR, può comparire un guasto. Nel buffer di diagnostica viene registrato il codice di errore 4535 1224 000 000.

Per leggere il buffer di diagnostica al comparire di un guasto, è necessario procedere nel modo seguente:

  1. impostare il commutatore del tipo di funzionamento della CPU sullo STOP.
  2. sull'alimentatore portare l'interruttore di stand-by su OFF (0 V) e nuovamente su ON (tensione nominale). La CPU esegue allora una cancellazione totale automatica ed il contenuto del buffer di diagnostica viene mantenuto.

Rimedio
Portare il numero dei BYTE opp. CHAR nel valore accompagnatorio ad un numero pari. Al posto di BOOL utilizzare p. es. WORD opp. un altro dei formati elencati in basso.

Un valore accompagnatorio viene utilizzato se insieme con un allarme si vuole p. es. fornire anche un valore di misura, di temperatura, pressione opp. qualcosa di simile, che era presente nell'impianto al momento dell'allarme. Validi per il valore accompagnatorio sono senza limitazioni i seguenti formati:

  • WORD
  • INT
  • DWORD
  • DINT
  • REAL
  • DATE
  • TOD
  • TIME
  • S5TIME
  • DATE_AND_TIME

Questo vale per le seguenti CPU:
 

CPU

N. di ordinazione

Versione FW

CPU 412-1

6ES7 412-1XF04-0AB0

 

CPU 412-2

6ES7 412-2XG04-0AB0

 

CPU 414-2

6ES7 414-2XG04-0AB0

 

CPU 414-3

6ES7 414-3XJ04-0AB0

 

CPU414-4H

6ES7 414-4HJ04-0AB0

fino a V4.0.4

CPU 416-2

6ES7 416-2XK04-0AB0

 

CPU 416-2F

6ES7 416-2FK04-0AB0

 

CPU 416-3

6ES7 416-3XL04-0AB0

 

CPU 417-4

6ES7 417-4XL04-0AB0

 

CPU 417-4H

6ES7 417-4HL04-0AB0

fino a V4.0.4


 Articolo con ID:22326990   Data:2006-04-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour