Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Configuración de alarmas y avisos
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
El indicador de avisos sigue activo a pesar de que el estado del contador es �0�
¿Cómo se arranca un archivo de sonido a través de un Script dentro del WinCC flexible PC Runtime?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede averiguar en el WinCC flexible el número de bit para la "Dirección de activación", el bit "Escribir variable de acuse", así como el bit "Leer variable de acuse" en la creación de los avisos tipo bit?
¿Qué pasos de configuración hay que realizar en el SIMOTION SCOUT y el WinCC flexible para que se muestren los avisos Alarm_S y las alarmas tecnológicas dentro del WinCC flexible Runtime?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos ALARM_S / ALARM_D con valores de proceso (los denominados valores de seguimiento) en equipos de servicio con WinCC flexible?
¿Cómo se puede evaluar la tecla ACK de un panel de servicio táctil, con ayuda del WinCC flexible?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos de error del sistema de un SIMATIC S7-300 / 400 en el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden mostrar o modificar en la configuración los avisos de sistema del SIMATIC WinCC flexible?
¿Cómo se pueden realizar en el WinCC flexible los ajustes estándar para las ventanas de avisos del ProTool?
¿Cómo se pueden acusar los avisos de error en el WinCC flexible, a través de PLC?
¿Por qué no se imprimen los avisos en la impresora de avisos?
¿Por qué no se muestra la "señalización de avisos" en primer plano, sino que lo tapan los objetos de imagen?
¿Por qué no se muestra ningún aviso del buffer de diagnóstico S7, en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede visualizar el buffer de diagnóstico en el WinCC flexible?
¿Qué ajustes hay que realizar para mostrar los eventos de aviso a partir de un determinado instante definido?
¿Cómo se pueden crear avisos con textos externos en el WinCC flexible como datos masivos, y tratarlos y manejarlos con Excel?
¿Qué ajustes hay que realizar para mostrar los eventos de aviso a partir de un determinado instante definido?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
Si se utiliza la señalización de avisos, en las sus propiedades se puede crear una variable dentro de "Evento -> Variable de control de la señalización", la cual muestra los eventos de señalización a partir del instante en el que se ha guardado en esta variable.

Se admiten los siguientes tipos de datos:

  • Variables externas del tipo "Date", "Date and Time" o "Time of Day"
  • Variables internas del tipo "DateTime"

Advertencia:
En la señalización de avisos, se puede indicar una variable para las "variables de control de la señalización" sólo al activar el ajuste "Eventos de aviso" o "Archivos de aviso".

Instrucciones de configuración:
Inserte una señalización de avisos en una imagen.
En las propiedades de la señalización de avisos, bajo "General", elija el punto "Eventos de aviso" o "Archivos de aviso".


Figura 01

En las propiedades de la señalización de avisos, bajo "Evento -> Variable de control de la señalización", inserte una variable. En este ejemplo, se utiliza una variable interna del tipo "Date$Time".


Figura 02

Inserte un campo de E/S en la imagen con la señalización de avisos.
En las propiedades de este campo de E/S, bajo "General -> Proceso -> Variable", inserte la variable que se ha utilizado anteriormente en la opción "Variable de control de la señalización" de la señalización de avisos.
En este caso, es la variable "Time_1".


Figura 03

Además, defina el tipo de datos del contenido del campo, bajo "Ver -> Representación".
Como tipo de datos, se puede elegir "Date"; "Date and Time"; "Time".

Advertencia:
Si se define un campo de E/S de tipo "Time", hay que definir un segundo campo de E/S de tipo "Date" - como en este ejemplo.
Sí solo se ajusta un campo de E/S de tipo "Time", el sistema no puede encontrar nada en una indicación de fecha/hora posterior, porque el sistema no puede asignar ninguna hora a la fecha.
(los avisos pueden aparecer a lo largo de varios días o semanas).

Si a pesar de todo sólo se puede indicar un campo de E/S para "Time", existe una posibilidad de llamar a un Script al activar la imagen con la señalización de aviso, para cargar la fecha y hora actual en el campo de E/S, de forma que sólo sea necesario la indicación de la hora.


Figura 04

Proyecto ejemplo:
El proyecto ejemplo adjunto contiene la funcionalidad arriba descrita. Con ayuda de un campo de E/S, se pueden simular 32 avisos de perturbación.
El proyecto se ha creado con el WinCC flexible 2005 para un MP370 Touch. Éste se puede adaptar a las necesidades el usuario.


Figura 05

Anexo: AlarmView_MP370_Touch.zip ( 2285 KB )  

 Nr. de identificación (ID):22300012   Fecha:2005-12-07