Konfigurationshinweis:
Bei Verwendung einer Meldeanzeige können Sie in den Eigenschaften der Meldeanzeige unter Anzeige > "Steuervariable einer Anzeige" eine Variable hinterlegen, die die Meldeereignisse ab dem Zeitpunkt angezeigt, der in diese Variablen gespeichert ist.
Folgende Datentypen zulässig:
- Externe Variablen vom Datentyp "Date", "Date and Time" oder "Time of Day"
- Interne Variablen vom Datentyp "DateTime"
Hinweis:
In der Meldeanzeige kann eine Variable für "Steuervariablen einer Anzeige" nur bei Aktivierung der Einstellung "Meldeereignisse" oder "Meldearchiv" eingegeben werden.
Projektierungsanleitung:
Fügen Sie in einem Bild eine Meldeanzeige ein.
In den Eigenschaften der Meldeanzeige unter "Allgemein" wählen Sie zunächst den Eintrag "Meldeanzeige" bzw. "Meldearchiv" aus.
  Bild 01
In den Eigenschaften der Meldeanzeige unter "Anzeige > Steuervariable einer Anzeige" fügen Sie eine Variable ein. In diesem Beispiel wurde eine interne Variable vom Typ "DateTime" verwendet.
  Bild 02
Fügen Sie in das Bild mit der Meldeanzeige ein E/A-Feld ein.
In den Eigenschaften dieses E/A-Feldes unter Allgemein > Prozess > Variable, fügen Sie die Variable ein, die Sie zuvor bei der Meldeanzeige unter "Steuervariable einer Anzeige" eingesetzt haben.
In diesem Fall die Variable "Time_1".
  Bild 03
Des Weiteren definieren Sie unter "Anzeige > Darstellung", den Datentyp des Feldinhalts.
Sie können als Datentyp "Datum"; "Datum/Uhrzeit"; "Uhrzeit" auswählen.
Hinweis:
Wenn Sie das E/A-Feld mit dem Datentyp "Uhrzeit" definieren, müssen Sie ein zweites E/A-Feld definieren mit dem Datentyp "Datum" - wie in diesem Beispiel.
Wird nur ein E/A-Feld mit dem Datentyp "Uhrzeit" eingestellt, kann das System bei einer späteren Uhrzeitangabe nichts finden, weil das System der Uhrzeit kein Datum zuordnen kann
(die Meldungen können über mehrere Tage bzw. Woche aufgelaufen sein).
Wenn in einem E/A-Feld trotzdem nur die Uhrzeit eingegeben werden soll, gibt es eine Möglichkeit bei Aktivierung des Bildes mit der Meldeanzeige ein Skript aufzurufen, um das aktuelle Datum und die Uhrzeit in das E/A-Feld zu laden, so dass nur eine Eingabe der Uhrzeit erforderlich ist.
  Bild 04
Beispielprojekt:
Das beiliegende Beispielprojekt enthält die oben beschriebene Funktionalität. Es können über ein Ein-/ Ausgabefeld 32 Störmeldungen simuliert werden.
Das Projekt wurde für ein MP370 Touch Bediengerät mit WinCC flexible 2005 erstellt. Sie können das Projekt beliebig an Ihre Anforderungen anpassen.
  Bild 05
Anlage: AlarmView_MP370_Touch.zip ( 2285 KB )
|