Beitragsliste anzeigen
Option Asset Management -- Arbeiten mit Projekten -- Projekte einrichten und bearbeiten
Wie kann das Anlegen von zwei PC-Stationen (ES und MS-Client) im Prozessbild der Maintenance Station verhindert werden, wenn diese am gleichen Rechner projektiert sind?
Wie werden Asset-Kommentare in Leittechnikmeldungen angezeigt?
Wie werden Asset-Kommentare in der Titelzeile von PCS 7-Bildbausteinen angezeigt?
Wie werden Asset-Kommentare in Leittechnikmeldungen angezeigt?
Bestellnummer:

Anleitung:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Fertigen Sie durch Kopieren und Umbenennen der PCS 7-Bibliothek im SIMATIC Manager zunächst eine Sicherheitskopie der Bibliothek an.
2 Öffnen Sie den Bausteinordner der PCS 7-Bibliothek in der Komponentensicht.Stellen Sie die Ansicht auf "Details", um die Bausteinnamen anzuzeigen.

In diesem Fall ist es hilfreich, wenn Sie die Spalte "Meldungen" direkt neben der Spalte  "Autor" anzeigen, um zu erkennen, ob eine Meldungsprojektierung überhaupt möglich ist. Dazu öffnen Sie den Dialog "Extras > Einstellungen..." . In der Registerkarte "Spalten" unter "Sichtbare Spalten"  wählen Sie den Eintrag "Meldungen" an und verschieben Ihn mit der Pfeiltaste bis unter den Eintrag "Autor".

Verändern Sie die Spaltenbreiten, so dass die Spalte "Autor" und "Meldungen" angezeigt werden. Klicken Sie mit der linken Maustaste zuerst einmal auf den Spaltenkopf "Meldungen" und dann "Autor" . Dadurch werden die Bausteine nach der Spalte "Autor" "Meldungen" sortiert.


Bild 01

3 Öffnen Sie über das Kontextmenu "Spezielle Objekteigenschaften > Meldung" der meldefähigen Treiberbausteine das Dialogfeld "PCS 7 - Meldungsprojektierung" . Meldefähige Treiberbausteine erkennen Sie an der Bezeichnung "DRIVER61" in der Spalte "Autor" - die Spalte "Meldungen" enthält "Ja" .


Bild 02

4 Fügen Sie in der Spalte "Ereignis" das Schlüsselwort "$$BlockComment$$" an gewünschter Stelle ein.  Zur Laufzeit erscheint dann an Stelle des Schlüsselwortes "$$BlockComment$$" der eigentliche Asset-Kommentar.


Bild 03

5 Falls in Ihrem Projekt bereits Baugruppentreiber erzeugt wurden, müssen Sie die Treiberbausteine wie folgt im Multiprojekt aktualisieren:
  1. Kopieren Sie modifizierte Treiberbausteine in die Projektstammdatenbibliothek.
  2. Markieren Sie in der Komponentensicht des SIMATIC Managers in der Projektstammdatenbibliothek den Bausteinordner mit den Treiberbausteinen.
  3. Führen Sie den Befehl "Extras > Pläne > Bausteintypen aktualisieren" aus.
6 Führen Sie "Pläne übersetzen" und "Zielsystem Laden" durch. Anschließend übersetzen und laden Sie die OS.

Hinweis:
Diese Anleitung wurde mit der Version PCS 7 V6.1 SP1 erstellt.


 Beitrags-ID:22283307   Datum:2005-11-10 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour