afficher la liste des articles
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
A quoi faut-il faire attention lorsqu'une adresse MAC est saisie pour l'interface PROFINET ou l'interface GBIT dans la configuration du coupleur Industrial Ethernet CP343-1/CP443-1 ?
Comment configurer un Shared Device, lorsque l’on utilise un CPx43-1 Advanced comme contrôleur PROFINET IO et quand son interface Gigabit est connectée à un autre sous-réseau ?
Quel "local_device_id" doit-on paramétrer pour établir une liaison pour communication ouverte via Industrial Ethernet avec le FB65 "TCON" ?
Quels CPs Industrial Ethernet supportent la fonction DHCP-option 12 (Host Name) et comment fait-on pour paramétrer cette fonction ?
A quoi faut-il prendre garde dans le paramétrage du délai de réponse lorsqu'un anneau redondant est mis en œuvre avec le protocole MRP ?
Comment utiliser un coupleur industriel CP Ethernet ou un SCALANCE S en tant que passerelle (Gateway) ?
Comment désactiver la fonction "Link Layer Dicovery Protocol" sur le port IE d'un CP du S7-300 ou S7-400 ?
Où trouver des programmes exemples S7 et la documentation pour la communication via des passerelles et des composants réseaux, et pour la sécurité dans les réseaux sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
De quoi faut-il tenir compte lorsqu'un CP443-1EX20 V2.0 est associé à une CPU V5.1 ?
Modifier les données de configuration relatives à l'utilisateur de CP343-1 IT et CP443-1 IT
Chargement de la configuration via un réseau LAN d-un CP IE à l-état "STOP"
Particularités dans le réglage du support de transmission réseau avec des CP Industrial Ethernet
Mise en route de systèmes d'automatisation via Industrial Ethernet sans définition préalable d'adresse MPI
Liaison de diagnostic refusée via le protocole TCP/IP après modification de l'adresse MAC
Etablissement d’une liaison On-line vers des CPU S7-300/S7-400 à travers plusieurs interfaces Ethernet
A quoi faut-il faire attention lors du formatage du système de fichiers sur les coupleurs Industrial Ethernet des S7-300 et S7-400 ?
A quoi faut-il prendre garde lors du remplacement d'un CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) par un CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) dans STEP 7 V5.4 SP3 ?
Quelle est la signification de l'option "Serveur Web Activé" avec un CP443-1 EX20 ?
Pourquoi une autre version de Firmware que celle du module est affichée pour le CP443-1 Advanced dans le C-PLUG Infotext du diagnostic NCM ?
Quels sont les options disponibles pour affecter une nouvelle adresse IP sur un Contrôleur PROFINET IO ?
Comment configurer un CP S7 en fonctionnement?
Comment désactive t'on les fonctions de routage S7
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
Comment protéger les S7-300/400 contre des accès non autorisés dans un réseau LAN (Local Area Network) ?
A quoi faut-il prendre garde en cas d'utilisation de la configuration IP avec le FB55 "IP_CONFIG" sur CP Industrial Ethernet ?
Pour quelle raison, est-ce que certaines des versions des nouvelles cartes de SIMATIC NET, manquent du catalogue matériel ?
Pourquoi est ce que mon CP Simatic NET ne peut pas utiliser autant de connexions S7 que spécifié normalement ?
Comment fonctionne le multiplexage de connexion et comment le configurer pour les coupleurs CP du SIMATIC S7-300 ?
Comment fonctionne le multiplexage de connexion et comment le configurer pour les coupleurs CP du SIMATIC S7-300 ?
Nº de référence:

Description:
Le multiplexage de liaison signifie que toutes les liaison S7 qui arrivent sur le CP sont regroupées en une seule liaison, qui aboutie finalement sur la CPU. Celà signifie que le CP réserve toujours une ressource de liaison dans la CPU. Ici, il importe peux de savoir si une liaison S7 à été configurée ou non. Toute les autres liaisons S7 bilatérales que vous configurez à posteriori n'occupent aucune ressource de communication supplémentaires dans la CPU. Une autre caractéristique est que les performances de communication diminues avec le nombre de liaison configurées. L'avantage est qu'avec le multiplexage vous pouvez configurer plus de liaisons que sans.

Dans la figure 01 vous pouvez voir qu'un total de sept connexions S7 on été configurées, mais que seule deux ressources de communication sont réservées dans la CPU.


Figure 01

Le tableau suivant indique quel coupleur Ethernet supporte le multiplexage de liaison:
 
Nom Référence de commande
CP343-1 6ES7 343-1EX11-0XE0
CP343-1 6ES7 343-1EX20-0XE0
CP343-1 6ES7 343-1EX21-0XE0
CP343-1 IT 6ES7 343-1GX11-0XE0
CP343-1 IT 6ES7 343-1GX20-0XE0

Instructions:
Procédez de la façon suivante pour activer le multiplexage de liaison :
 
Nr. Procédure
1 Ouvrez les propriétés du CP dans la configuration matérielle
2 Allez dans l'onglet "Options"
3 Validez l'option "Affecter des ressources de liaison CPU"


Figure 02 

4 Sauvegarder et charger les réglages dans votre automate.

Note:
Veuillez noter les points suivants s'il vous plait :

  • Le multiplexage de liaison ne fonctionne que pour les liaisons S7 bilatérales totalement décrites.
  • A partir du moment ou le multiplexage de liaison est activé, une ressource de communication est réservée, même si aucune liaison n'a été encore configurée.
  • Une ressource de liaison séparée est réservée dans la CPU pour chaque communication S7 unilatérale.
  • Seules les liaisons configurées S7 unilatérales sont affichées dans la boite de dialogue des propriétés de la CPU (onglet "Communication"). Les liaisons multipléxées ainsi que les liaisons non configurées ne sont pas affichées, mais sont néanmoins comptées. Lorsque le service de communication se connecte (la connexion est établie), les ressources de liaison de la CPU sont réservées dans l'ordre chronologique.

Exemple:
Vous disposez d'une CPU qui dispose d'un maximum de 6 connexions. Une fois enlevé les connexions PG/PC et OP, ceci laisse 4 liaisons pour la communication S7 (La valeur pour la communication S7 de base à été mise à 0)


Figure 03

Vous configurez une ou plusieurs liaisons S7 bilatérale vers d'autres équipement. Ces connexions fonctionnent via le mode multiplexage, c'est à dire qu'une seule ressource de communication est occupée sur la CPU. Mais cela n'est pas affiché dans les propriétés.


Figure 04

Maintenant vous désirez établir 4 connexions de la CPU vers un autre équipement ( Un serveur OPC par exemple). Chacune des liaison est configurée unilatéralement et de ce fait requiert une ressource de liaison séparée dans la CPU. Maintenant dans les propriétés de la CPU vous pouvez voir que 4 liaisons sont configurées. Et vous ne pouvez plus créer d'autre liaison. Il est cependant possible de créer quelques liaisons non configurées supplémentaires, qui sont également non affichées. Vous n'aurez pas non plus d'avertissement dans NetPro.

Lorsque vous testez les liaisons via OPC Scout, par exemple, vous vous rendrez compte qu'une des trois liaisons ne peut pas être établie.


Figure 05

La raison pour cela est qu'une ressource de communication est réservée pour le multiplexage, et que ainsi seule 3 autres liaisons S7 sont possible.



 ID contribution:22276762   Date:2005-12-19