|
Descrizione
Le quantità di connessioni di cui è dotato il CP343-1, sono indicate nel catalogo di ordinazione o nell’articolo con ID 16767769
I CP più recenti supportano il multiplex delle connessioni, cioè tutte le connessioni bilaterali S7 progettate occupano una sola risorsa di connessione nella CPU. Se invece si progettano diverse connessioni S7 unilaterali, è possibile progettare solo un numero limitato di connessioni S7. La causa di questo è che il punto terminale delle connessioni S7 non è il CP, ma bensì una CPU. Per cui nelle impostazioni di connessione della CPU occorre provvedere alle corrispondenti modifiche.
Quali CP supportano il multiplex delle connessioni e ulteriori informazioni sull'argomento si trovano nell’articolo con ID 22276762.
Requisito
Con le seguenti CPU S7-300 è possibile adattare le risorse di comunicazione.
|
Nome |
N. di ordinazione |
Versione |
|
CPU 312 |
6ES7 312-1AD10-0AB0 |
|
|
CPU 312 IFM |
6ES7 312-5AC02-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 312 IFM |
6ES7 312-5AC82-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 312C |
6ES7 312-5BD0x-0AB0 |
|
|
CPU 313 |
6ES7 313-1AD03-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 313C |
6ES7 313-5BE0x-0AB0 |
|
|
CPU 313C-2 DP |
6ES7 313-6CE0x-0AB0 |
|
|
CPU 313C-2 PtP |
6ES7 313-6BE0x-0AB0 |
|
|
CPU 314 |
6ES7 314-1AE04-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 314 |
6ES7 314-1AE84-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 314 |
6ES7 314-1AF1x-0AB0 |
|
|
CPU 314 IFM |
6ES7 314-5AE03-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 314 IFM |
6ES7 314-5AE10-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 314 IFM |
6ES7 314-5AE83-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 314C-2 DP |
6ES7 314-6CF0x-0AB0 |
|
|
CPU 314C-2 PtP |
6ES7 314-6BF0x-0AB0 |
|
|
CPU 315 |
6ES7 315-1AF03-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 315-2 DP |
6ES7 315-2AF03-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 315-2 DP |
6ES7 315-2AF83-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 315-2 DP |
6ES7 315-2AG10-0AB0 |
|
|
CPU 315-2 PN/DP |
6ES7 315-2EG10-0AB0 |
da V2.3 |
|
CPU 315F-2 DP |
6ES7 315-6FF0x-0AB0 |
|
|
CPU 316-2 DP |
6ES7 316-2AG00-0AB0 |
da V1.1 |
|
CPU 317-2 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
da V2.1 |
|
CPU 317-2 PN/DP |
6ES7 317-2EJ10-0AB0 |
da V2.2 |
|
CPU 317F-2 |
6ES7 317-6FF00-0AB0 |
da V2.1 |
|
CPU 614 |
6ES7 614-1AH03-0AB3 |
da V1.1 |
Istruzioni Per poter utilizzare più connessioni di comunicazione, si devono limitare le risorse riservate per la comunicazione di base S7.
Procedere nel modo seguente.
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Aprire le proprietà oggetto della CPU. |
|
2 |
Scegliere la scheda di registro "Comunicazione". |
|
3 |
Per la "Comunicazione base S7" impostare p. es. il valore su 2.
  Figura 01
|
Chiarimento
Il massimo numero delle connessioni per la comunicazione S7 si ottiene dal massimo numero di risorse di comunicazione dedotte quelle per la comunicazione di base S7, la comunicazione OP e la comunicazione PG. Nella figura 01 si ottengono le 12 connessioni per la comunicazione S7 (16-2-1-1 = 12).
Normalmente il valore per la comunicazione di base S7 è impostato molto alto, per cui per la comunicazione S7 rimangono solo ca. 4 connessioni. In questo caso una quinta connessione non è più possibile. Limitare perciò il valore per la comunicazione di base S7.
Nella tabella seguente si trova una descrizione dei singoli tipi di comunicazione.
|
Tipo di comunicazione |
Descrizione |
|
Comunicazione PG |
- caricamento di programmi e dati di configurazione
- funzioni di test e di diagnostica
- servizio e supervisione |
|
Comunicazione OP |
|
Comunicazione S7-Base |
- connessioni di comunicazione non progettate
- comunicazione MPI con i blocchi XPUT/XGET
- definizione delle proprietà della rete MPI e dei partecipanti |
|
Comunicazione S7 |
- connessioni progettate
- scambio dati
- interfaccia tra stazioni SIMATIC S7 e PG/PC tramite blocchi di comunicazione |
Avvertenza
Nello "Stato unità" online della CPU nel registro "Comunicazione" si possono vedere le risorse effettivamente occupate.
|