visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Perché nel catalogo hardware di STEP 7 non è disponibile una voce con la versione firmware attuale del modulo?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Quali Industrial Ethernet CP supportano l'opzione 12 DHCP (Host Name) e come viene progettata l'opzione 12 DHCP?
Come viene disattivata la funzione "Link Layer Discovery Protocol" sulle porte di un CP IE di S7-300 opp. S7-400?
Dove si trovano sul CP Quickstart SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite gateway e componenti di rete e sulla sicurezza nelle reti?
A cosa occorre fare attenzione se un CP443-1EX20 V2.0 viene fatto funzionare su una CPU V5.1?
Modifica dei dati di progettazione relativi agli utenti per CP 343-1 IT e CP 443-1 IT
Caricamento della progettazione tramite LAN in un CP IE nello stato di funzionamento "STOP"
Messa in servizio di sistemi di automazione tramite Industrial Ethernet senza previa assegnazione dell'indirizzo del nodo via MPI
Connessione di diagnostica tramite protocollo TCP/IP rifiutata dopo la modifica dell'indirizzo MAC
Creazione di una connessione on-line tramite i diversi accessi Ethernet su una CPU S7-300/S7-400
A cosa occorre fare attenzione nella formattazione del File system con il CP Industrial Ethernet S7-300 e S7-400?
A cosa occorre fare attenzione nella sostituzione del CP443-1EX11 con un CP443-1EX20?
Significato dell'opzione di progettazione "Attiva server web" con il CP443-1 EX20?
Perché con il CP443-1 Advanced nella diagnostica NCM S7 nel testo di informazione C-PLUG viene visualizzata una versione firmware diversa da quella dell'unità?
Quali possibilità ci sono di assegnare al PROFINET IO Controller un nuovo indirizzo IP?
Come si può configurare per l'esecuzione un CP S7?
Come è possibile disattivare le funzioni di Routing S7?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
Come è possibile proteggere l'accesso ad un controllore S7 tramite Ethernet?
A cosa occorre fare attenzione nell'impiego del blocco funzionale FB55 "IP_CONFIG" per la configurazione di un CP Industrial Ethernet?
Perché nel Catalogo hardware mancano in parte le denominazioni delle versioni più recenti delle unità SIMATIC NET?
Perché il CP Ethernet del SIMATIC S7-300 non permette di operare con le connessioni di comunicazione S7 indicate?
Come funziona il multiplexing delle connessioni e come lo si configura nei CP Ethernet del SIMATIC S7-300?
Perché il CP Ethernet del SIMATIC S7-300 non permette di operare con le connessioni di comunicazione S7 indicate?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Le quantità di connessioni di cui è dotato il CP343-1, sono indicate nel catalogo di ordinazione o nell’articolo con ID 16767769

I CP più recenti supportano il multiplex delle connessioni, cioè tutte le connessioni bilaterali S7 progettate occupano una sola risorsa di connessione nella CPU. Se invece si progettano diverse connessioni S7 unilaterali, è possibile progettare solo un numero limitato di connessioni S7. La causa di questo è che il punto terminale delle connessioni S7 non è il CP, ma bensì una CPU. Per cui nelle impostazioni di connessione della CPU occorre provvedere alle corrispondenti modifiche.

Quali CP supportano il multiplex delle connessioni e ulteriori informazioni sull'argomento si trovano nell’articolo con ID 22276762.

Requisito
Con le seguenti CPU S7-300 è possibile adattare le risorse di comunicazione.
 

Nome

N. di ordinazione

Versione

CPU 312

6ES7 312-1AD10-0AB0

 

CPU 312 IFM

6ES7 312-5AC02-0AB0

da V1.1

CPU 312 IFM

6ES7 312-5AC82-0AB0

da V1.1

CPU 312C

6ES7 312-5BD0x-0AB0

 

CPU 313

6ES7 313-1AD03-0AB0

da V1.1

CPU 313C

6ES7 313-5BE0x-0AB0

 

CPU 313C-2 DP

6ES7 313-6CE0x-0AB0

 

CPU 313C-2 PtP

6ES7 313-6BE0x-0AB0

 

CPU 314

6ES7 314-1AE04-0AB0

da V1.1

CPU 314

6ES7 314-1AE84-0AB0

da V1.1

CPU 314

6ES7 314-1AF1x-0AB0

 

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AE03-0AB0

da V1.1

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AE10-0AB0

da V1.1

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AE83-0AB0

da V1.1

CPU 314C-2 DP

6ES7 314-6CF0x-0AB0

 

CPU 314C-2 PtP

6ES7 314-6BF0x-0AB0

 

CPU 315

6ES7 315-1AF03-0AB0

da V1.1

CPU 315-2 DP

6ES7 315-2AF03-0AB0

da V1.1

CPU 315-2 DP

6ES7 315-2AF83-0AB0

da V1.1

CPU 315-2 DP

6ES7 315-2AG10-0AB0

 

CPU 315-2 PN/DP

6ES7 315-2EG10-0AB0

da V2.3

CPU 315F-2 DP

6ES7 315-6FF0x-0AB0

 

CPU 316-2 DP

6ES7 316-2AG00-0AB0

da V1.1

CPU 317-2

6ES7 317-2AJ10-0AB0

da V2.1

CPU 317-2 PN/DP

6ES7 317-2EJ10-0AB0

da V2.2

CPU 317F-2

6ES7 317-6FF00-0AB0

da V2.1

CPU 614

6ES7 614-1AH03-0AB3

da V1.1

Istruzioni
Per poter utilizzare più connessioni di comunicazione, si devono limitare le risorse riservate per la comunicazione di base S7.
Procedere nel modo seguente.
 

N.

Modo di procedere

1

Aprire le proprietà oggetto della CPU.

2

Scegliere la scheda di registro "Comunicazione".

3

Per la "Comunicazione base S7" impostare p. es. il valore su 2.


Figura 01 

Chiarimento
Il massimo numero delle connessioni per la comunicazione S7 si ottiene dal massimo numero di risorse di comunicazione dedotte quelle per la comunicazione di base S7, la comunicazione OP e la comunicazione PG. Nella figura 01 si ottengono le 12 connessioni per la comunicazione S7 (16-2-1-1 = 12).

Normalmente il valore per la comunicazione di base S7 è impostato molto alto, per cui per la comunicazione S7 rimangono solo ca. 4 connessioni. In questo caso una quinta connessione non è più possibile. Limitare perciò il valore per la comunicazione di base S7.

Nella tabella seguente si trova una descrizione dei singoli tipi di comunicazione.
 

Tipo di comunicazione

Descrizione

Comunicazione PG

- caricamento di programmi e dati di configurazione
- funzioni di test e di diagnostica
- servizio e supervisione

Comunicazione OP

Comunicazione S7-Base

- connessioni di comunicazione non progettate
- comunicazione MPI con i blocchi XPUT/XGET
- definizione delle proprietà della rete MPI e dei partecipanti

Comunicazione S7

- connessioni progettate
- scambio dati
- interfaccia tra stazioni SIMATIC S7 e PG/PC tramite blocchi di comunicazione

Avvertenza
Nello "Stato unità" online della CPU nel registro "Comunicazione" si possono vedere le risorse effettivamente occupate.


 Articolo con ID:22276718   Data:2006-04-21