afficher la liste des articles
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
A quoi faut-il faire attention lorsqu'une adresse MAC est saisie pour l'interface PROFINET ou l'interface GBIT dans la configuration du coupleur Industrial Ethernet CP343-1/CP443-1 ?
Comment configurer un Shared Device, lorsque l’on utilise un CPx43-1 Advanced comme contrôleur PROFINET IO et quand son interface Gigabit est connectée à un autre sous-réseau ?
Quel "local_device_id" doit-on paramétrer pour établir une liaison pour communication ouverte via Industrial Ethernet avec le FB65 "TCON" ?
Quels CPs Industrial Ethernet supportent la fonction DHCP-option 12 (Host Name) et comment fait-on pour paramétrer cette fonction ?
A quoi faut-il prendre garde dans le paramétrage du délai de réponse lorsqu'un anneau redondant est mis en œuvre avec le protocole MRP ?
Comment utiliser un coupleur industriel CP Ethernet ou un SCALANCE S en tant que passerelle (Gateway) ?
Comment désactiver la fonction "Link Layer Dicovery Protocol" sur le port IE d'un CP du S7-300 ou S7-400 ?
Où trouver des programmes exemples S7 et la documentation pour la communication via des passerelles et des composants réseaux, et pour la sécurité dans les réseaux sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
De quoi faut-il tenir compte lorsqu'un CP443-1EX20 V2.0 est associé à une CPU V5.1 ?
Modifier les données de configuration relatives à l'utilisateur de CP343-1 IT et CP443-1 IT
Chargement de la configuration via un réseau LAN d-un CP IE à l-état "STOP"
Particularités dans le réglage du support de transmission réseau avec des CP Industrial Ethernet
Mise en route de systèmes d'automatisation via Industrial Ethernet sans définition préalable d'adresse MPI
Liaison de diagnostic refusée via le protocole TCP/IP après modification de l'adresse MAC
Etablissement d’une liaison On-line vers des CPU S7-300/S7-400 à travers plusieurs interfaces Ethernet
A quoi faut-il faire attention lors du formatage du système de fichiers sur les coupleurs Industrial Ethernet des S7-300 et S7-400 ?
A quoi faut-il prendre garde lors du remplacement d'un CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) par un CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) dans STEP 7 V5.4 SP3 ?
Quelle est la signification de l'option "Serveur Web Activé" avec un CP443-1 EX20 ?
Pourquoi une autre version de Firmware que celle du module est affichée pour le CP443-1 Advanced dans le C-PLUG Infotext du diagnostic NCM ?
Quels sont les options disponibles pour affecter une nouvelle adresse IP sur un Contrôleur PROFINET IO ?
Comment configurer un CP S7 en fonctionnement?
Comment désactive t'on les fonctions de routage S7
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
Comment protéger les S7-300/400 contre des accès non autorisés dans un réseau LAN (Local Area Network) ?
A quoi faut-il prendre garde en cas d'utilisation de la configuration IP avec le FB55 "IP_CONFIG" sur CP Industrial Ethernet ?
Pour quelle raison, est-ce que certaines des versions des nouvelles cartes de SIMATIC NET, manquent du catalogue matériel ?
Pourquoi est ce que mon CP Simatic NET ne peut pas utiliser autant de connexions S7 que spécifié normalement ?
Comment fonctionne le multiplexage de connexion et comment le configurer pour les coupleurs CP du SIMATIC S7-300 ?
Pourquoi est ce que mon CP Simatic NET ne peut pas utiliser autant de connexions S7 que spécifié normalement ?
Nº de référence:

Description:
Vous pouvez voir le nombre de connexion disponibles sur votre CP343-1, dans le catalogue de commande ou dans la contribution d'ID 16767769

Les  CPs les plus récents supporte le multiplexage des connexions, c'est à dire que toutes les liaisons S7 configurées bidirectionnelles n'occupent qu'une seule ressource de liaison dans la CPU. Si d'autre part vous configurez de multiples liaison S7 unidirectionnelles, vous ne pourrez configurer qu'un nombre limité de liaison S7. La raison pour cela est que le point final de connexion n'est pas le CP mais la CPU. C'est la raison pour laquelle vous devez les réglages de communication de la CPU en conséquence.

Quels CP peuvent multiplexer les liaisons et de plus amples informations sur le sujet peuvent être trouvées sur la contribution d'ID: 22276762.

Conditions:
Vous pouvez changer les ressources de communication sur les CPU de S7-300 suivantes:
 

Nom

Référence Version
CPU 312 6ES7 312-1AD10-0AB0  
CPU 312 IFM 6ES7 312-5AC02-0AB0 à partir de V1.1
CPU 312 IFM 6ES7 312-5AC82-0AB0 à partir de V1.1
CPU 312C 6ES7 312-5BD0x-0AB0  
CPU 313 6ES7 313-1AD03-0AB0 à partir de V1.1
CPU 313C 6ES7 313-5BE0x-0AB0  
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE0x-0AB0  
CPU 313C-2 PtP 6ES7 313-6BE0x-0AB0  
CPU 314 6ES7 314-1AE04-0AB0 à partir de V1.1
CPU 314 6ES7 314-1AE84-0AB0 à partir de V1.1
CPU 314 6ES7 314-1AF1x-0AB0  
CPU 314 IFM 6ES7 314-5AE03-0AB0  à partir de V1.1
CPU 314 IFM 6ES7 314-5AE10-0AB0 à partir de V1.1
CPU 314 IFM 6ES7 314-5AE83-0AB0 à partir de V1.1
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF0x-0AB0  
CPU 314C-2 PtP 6ES7 314-6BF0x-0AB0  
CPU 315 6ES7 315-1AF03-0AB0 à partir de V1.1
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AF03-0AB0 à partir de V1.1
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AF83-0AB0 à partir de V1.1
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0  
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EG10-0AB0 à partir de V2.3
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF0x-0AB0  
CPU 316-2 DP 6ES7 316-2AG00-0AB0 à partir de V1.1
CPU 317-2 6ES7 317-2AJ10-0AB0 à partir de V2.1
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EJ10-0AB0 à partir de V2.2
CPU 317F-2 6ES7 317-6FF00-0AB0 à partir de V2.1
CPU 614 6ES7 614-1AH03-0AB3 à partir de V1.1

Instructions:
Afin d'etre en mesure d'utiliser plus de liaisons de communications vous devez réduire les ressources réservées pour la communication S7 Standard.
Procédez de la façon suivante:
 
Nr. Procédure
1 Ouvrez les propriétés de la CPU.
2 Sélectionnez l'onglet "Comunication".
3 Réglez les valeurs pour la "communication S7 Standard" à 2 par exemple.


Figure 01

   

Explication:
Le nombre maximal de liaisons pour la communication S7 vient du nombre maximal de liaison moins le nombre de liaisons pour la communication S7 standard, le nombre de liaisons OP et le nombre de liaisons communication PC. Su la figure 1 cela résulte en 12 liaisons (16-2-1-1 = 12).

La valeur pour les liaisons de communication S7 standards est très haute par défaut aussi seulement 4 liaisons restent disponibles pour la communication S7. Une 5eme liaison n'est dans ce cas pas possible. De ce fait, vous devez réduire la valeur pour les liaison de communication S7 Standard .

Le tableau suivant décrit le différent type de fonctionnement :
 
Type de communication Description
Communication PG - Chargement du programme et des données de configuration
- Fonctions de Test et de Diagnostique
- Surveillance et commande par l'opérateur
Communication OP
Communication S7 de base - Liaison de communications non configurées
- Communication MPI avec XPUT/XGET
- Définition des propriétés des réseaux MPI et des utilisateurs
Communication S7 - Liaisons configurées
- Données de communication
- Interface entre les stations SIMATIC S7 et les PG/PC via les blocs de communication

Note:
Dans le mode "État du module" en ligne, sur votre CPU, dans l'onglet "Communication" vous pouvez voir les ressources exactement occupées.



 ID contribution:22276718   Date:2005-11-28