Instructions : Si toutes les Stations composées d'automates programmable ne sont pas raccordées sur le même bus (sous-réseaux) , ces stations ne seront pas directement accessibles on-line . Pour pouvoir établir une liaison entre ces appareils , il doit y avoir un routeur entre ces stations . Une Station SIMATIC peut également jouer le rôle de Routeur si cette Station dispose d'interfaces adéquates pour se raccorder sur les réseaux . Les modules disposant de possibilités de communication ( CPU ou CP ) , qui sont destinés à devenir une passerelle entre les sous-réseaux , doivent supportés la fonction de routage .
Veuillez pour cela vous reportez aux caractéristiques techniques de votre module pour connaître si votre carte supporte ou pas cette fonction de routage . Vous pouvez également , pour vérifier cela , créer votre configuration en insérant le composant choisie dans votre architecture en utilisant le NetPro ou la Configuration matérielle . L'onglet "Général" contient une brève description du composant .
Vous trouverez des informations à propos de possibilités de routage des modules sur le FAQ Nr: 584459.
Notes :
- Toutes les Stations doivent être configurées en réseau avec NetPro /Configuration Matérielle , et qui seront assujetis aux mêmes exigences que lors d'une fonction transfert en passant par le Routage S7 .
- Pour pouvoir établir une liaison de Routage S7 , tous les partenaires de communication doivent disposés d'un projet STEP7 dans lequel les partenaires ont tous été configurés puis chargés.
  Image 01
Dans l'Image 01 une liaison de Routage a été établie entre une SIMATIC HMI-Station(1) et un automate programmable SIMATIC 300 .L'automate programmable SIMATIC 400 jouera le rôle de routeur. Ce type de liaison de routage peut être établi directement dans le projet intégré . Pour cela , une liaison doit être définie entre dans la Station SIMATIC HMI et l'automate SIMATIC 300 est sélectionné directement an tant que partenaire de liaison .La liaison de Routage est détecté automatiquement par le Système . Les propriétés de la liaison dans WinCC flexible montre que c'est une liaison de Routage .
  Image 02
Vous trouverez de plus amples explications dans le manuel utilisateur (Voir le FAQ Nr 18796010) et dans l'Aide en Ligne de WinCC flexible 2005.
Remarques :
- Une liaison S7 configurée via un Routage S7 , occupe une ressource en liaison supplémentaires sur la Station SIMATIC qui est utilisée comme Routeur . Assurez vous que la Station SIMATIC dispose de ressources de liaisons suffisantes . Si cette Station ne dispose pas suffisamment de ressources , il y a des chances qu'une liaison S7 ne puisse s'établir et que cette Station ne soit pas joignable .Dans ce cas il vous faudra utiliser une Station SIMATIC qui dispose de plus de puissance ou bien de revoir votre configuration de vos liaisons .
- Si une modification de configuration de réseaux se fait sur une des Stations du projet à partir du STEP 7 (via NetPro / HW-Config) , alors toutes les Stations devront être rechargées .
|