afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S7
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour utiliser une seule et même configuration WinCC flexible sur plusieurs automates différents ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment faire pour utiliser WinCC flexible 2004 pour transférer un projet vers un pupitres opérateur à travers le Routage S7
Quelles sont les précautions et possibilités pour le raccordement d’un automate S7-200 avec un pupitre SIMATIC ou un Runtime WinCC flexible sur PC ?
Quels sont les ports utilisés en relation avec WinCC flexible?
Comment augmenter les performances des appareils HMI ?
Quels sont les réglages à effectuer pour accéder à un pupitre ainsi qu'à un automate S7-200 par Téléservice ?
Comment configurer une connexion entre un Runtime WinCC flexible (PC ou Panel) et un automate SIMATIC S7-300/S7-400 par Industrial Ethernet ?
Comment peut-on faire une connection PROFINET vers un automate S7 dans WinCC flexible ?
Comment l'adresse MPI d'une FM peut être indiquée dans l'outil de configuration HMI lorsque celle-ci n'apparaît pas dans HW Config et qui est par conséquent inconnue ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels sont les réglages à faire pour connecter un pupitre opérateur avec WinCC flexible sur un S7 200 via PROFIBUS DP?
Pourquoi dans un projet WinCC flexible les pilotes de communication sont-ils affichés en orange, quand une liaison Ethernet est rajoutée en plus d’une liaison existante MPI/DP ?
Communication PROFIBUS- entre un pupitre basé sur Windows (configuré avec WinCC flexible 2004) et WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
Comment dois-je configurer une liaison entre WinCC flexible Runtime et WinLC par SOFTBUS sur un PC ?
Comment paramétrer une communication entre WinCC flexible Runtime ou un pupitre basé sous Windows et un S7-200 ( CP 243-1 ) sur Ethernet ?
Comment faire pour utiliser WinCC flexible 2004 pour transférer un projet vers un pupitres opérateur à travers le Routage S7
Nº de référence:

Instructions :
Si toutes les Stations composées d'automates programmable ne sont pas raccordées sur le même bus (sous-réseaux) , ces stations ne seront pas directement accessibles on-line . Pour pouvoir établir une liaison entre ces appareils , il doit y avoir un routeur entre ces stations . Une Station SIMATIC peut également jouer le rôle de Routeur si cette Station dispose d'interfaces adéquates pour se raccorder sur les réseaux . Les modules disposant de possibilités de communication ( CPU ou CP ) , qui sont destinés à devenir une passerelle entre les sous-réseaux , doivent supportés la fonction de routage .
Veuillez pour cela vous reportez aux caractéristiques techniques de votre module pour connaître si votre carte supporte ou pas cette fonction de routage . Vous pouvez également , pour vérifier cela , créer votre configuration en insérant le composant choisie dans votre architecture en utilisant le NetPro ou la Configuration matérielle . L'onglet "Général" contient une brève description du composant .
Vous trouverez des informations à propos de possibilités de routage des modules sur le FAQ Nr: 584459.

Notes :

  • Toutes les Stations doivent être configurées en réseau avec NetPro  /Configuration Matérielle , et qui seront assujetis aux mêmes exigences que lors d'une fonction transfert en passant par le Routage S7 .
  • Pour pouvoir établir une liaison de Routage S7 , tous les partenaires de communication doivent disposés d'un projet STEP7 dans lequel les partenaires ont tous été configurés puis chargés.


Image 01
 

Dans l'Image 01 une liaison de Routage a été établie entre une SIMATIC HMI-Station(1) et un automate programmable SIMATIC 300 .L'automate programmable SIMATIC 400 jouera le rôle de routeur. Ce type de liaison de routage peut être établi directement dans le projet intégré . Pour cela , une liaison doit être définie entre dans la Station SIMATIC HMI et l'automate SIMATIC 300 est sélectionné directement an tant que partenaire de liaison .La liaison de Routage est détecté automatiquement par le Système . Les propriétés de la liaison dans WinCC flexible montre que c'est une liaison de Routage .


Image 02
 

Vous trouverez de plus amples explications dans le manuel utilisateur (Voir le FAQ Nr 18796010) et dans l'Aide en Ligne de WinCC flexible 2005.

Remarques :

  • Une liaison S7 configurée via un Routage S7 , occupe une ressource en liaison supplémentaires sur la Station SIMATIC qui est utilisée comme Routeur . Assurez vous que la Station SIMATIC dispose de  ressources de liaisons suffisantes . Si cette Station ne dispose pas suffisamment de ressources , il y a des chances qu'une liaison S7 ne puisse s'établir et que cette Station ne soit pas joignable .Dans ce cas il vous faudra utiliser une Station SIMATIC qui dispose de plus de puissance ou bien de revoir votre configuration de vos liaisons .
  • Si une modification de configuration de réseaux se fait sur une des Stations du projet  à partir du STEP 7 (via NetPro / HW-Config) , alors toutes les Stations devront être rechargées .


 ID contribution:22257781   Date:2005-11-23