Beitragsliste anzeigen
S7-300 CPU 31x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- PROFINET Schnittstelle projektieren
Wie kann der Diagnosepuffer einer Simatic CPU mit integriertem Webserver an einem SIMATIC Panel angezeigt werden?
Welche "local_device_id" parametrieren Sie, um mit dem FB65 "TCON" eine Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet aufzubauen?
Wie setzen Sie die IP-Adresse und den Gerätenamen eines I-Devices zurück?
Warum wird im Webbrowser die Meldung "Die Seite ist nicht verfügbar" angezeigt, wenn Sie z.B. die HTML-Seite "Topologie" aufrufen, um über den Webserver der CPU die Topologie auslesen?
Wie aktivieren Sie die Funktion "priorisierte BuB-Kommunikation", um die Performance der OP-Kommunikation zu erhöhen?
Was ist bei der Parametrierung der Ansprechüberwachungszeit zu beachten, wenn eine Ringredundanz mit dem Media Redundancy Protocol aufgebaut wird?
Welche CPU können Sie als PROFINET I-Device betreiben?
Was ist beim Fernzugriff auf eine SIMATIC S7 mit STEP 7 über das Internet zu beachten?
Wie können Sie im Anwenderprogramm einer S7-300 oder S7-400 CPU mit integrierter PN-Schnittstelle die aktuelle Topologie des angeschlossenen PROFINET IO-Systems auslesen?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über PROFINET?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über Industrial Ethernet?
Welche Unterschiede gibt es in der Projektierung von S7-Verbindungen?
Mit welchen Einstellungen ist der Webserver der CPU über einen PC mit einer zweiten Netzwerkkarte, trotz eingestelltem Proxyserver, erreichbar?
Kann eine S7 317-2 PN/DP CPU, statt einer in iMap projektierten S7 315-2 PN/DP CPU, verwendet werden?
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?
Was können Sie tun, wenn bei einer PROFINET-Schnittstelle, der S7300 CPU 31x-2 PN/DP sporadisch Kommunikationsfehler auftreten?
Welcher Bibliothek sind die Kommunikations-FBs zu entnehmen?
Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede gibt es zwischen projektierten Kommunikationsverbindungen und der offenen Ethernetkommunkation?
Welche Unterschiede gibt es bei der Vergabe der MAC-Adresse?
Welcher Bibliothek sind die Kommunikations-FBs zu entnehmen?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:

1. Kommunikation über die integrierte IE-Schnittstelle der CPU:

  • Die Funktionsbausteine für die S7-Kommunikation auf der CPU 317-2 PN/DP bzw. CPU315-2 PN/DP werden mit der Standard Library von STEP 7 V5.3 mitgeliefert.
  • Die S7-Kommunikationsbausteine USEND/URCV (FB8/FB9), BSEND/BRCV (FB12/FB13), GET/PUT (FB14/FB15) aus der Standard Library laufen auf allen SIMATIC S7-300 CPUs mit FW-Ausgabestand ab 2.x.y (z.B. 6ES7315-2AG10-...).
    Diese Kommunikationsbausteine sind auch für den CP343-1 geeignet.



Bild C2-01
 

2. Kommunikation über einen CP343-1

  • Die Funktionsbausteine für die Kommunikation mit dem CP 343-1 befinden sich in der SIMATIC_NET_CP Bibliothek.
  • Die S7-Kommunikationsbausteine USEND/URCV (FB8/FB9), BSEND/BRCV (FB12/FB13), GET/PUT (FB14/FB15) aus der SIMATIC_NET_CP Library sind bei allen SIMATIC S7-300 CPUs mit FW-Ausgabestand 1.x.y (z.B. 6ES7315-2AF03-...) einzusetzen. Diese Bausteine sind ausschließlich für die Kommunikation über SIMATIC NET-IE CPs geeignet.


Bild C2-02
 


 Beitrags-ID:22167389   Datum:2005-10-10 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour