Mostrar lista de artículos
S7-300 CPU 31x -- Configuración y programación de la comunicación -- Configuración interfase PROFINET
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
¿Cómo se resetean la dirección IP y el nombre de un equipo I-Device?
Por qué se muestra el aviso "La página no está disponible" en el buscador Web, si se llama por ejemplo a la página HTML "Topología" para leer dicha topología a través del servidor Web de la CPU?
¿Cómo se activa la función "Comunicación OCM priorizada" para mejorar el rendimiento de la comunicación OP?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Qué hay que tener en cuenta en el acceso remoto a un equipo SIMATIC S7 utilizando STEP 7, a través de Internet?
¿Cómo se puede leer la topología actual del sistema PROFINET IO conectado, en el programa de usuario de una CPU del S7-300 o del S7-400 con interfase PN integrada?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
¿Con qué ajustes está accesible el servidor WEB de la CPU, a través de un PC con una segunda tarjeta de red, a pesar de que el servidor Proxy esté ajustado?
¿Se puede utilizar una CPU S7 317-2 PN/DP en lugar de una CPU S7 315-2 PN/DP configurada en el software iMap?
¿Cómo se pueden leer datos de forma consistente de un esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO, y escribirlos de la misma forma en otro esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO?
¿Qué se puede hacer cuando aparecen errores esporádicos de comunicación en una interfase PROFINET del S7-300, CPU 31x-2 PN/DP?
¿De qué librería se extraen los FBs de comunicación?
¿Qué coincidencias o diferencias existen entre los enlaces de configuración configurados y la comunicación Ethernet abierta?
¿Qué diferencias existen en la asignación de las direcciones MAC?
¿De qué librería se extraen los FBs de comunicación?
Referencia:

Indicaciones de configuración:

1. Comunicación a través de la interfase IE integrada en la CPU:

  • Los módulos de función para la comunicación S7 en la CPU 317-2 PN/DP o la CPU315-2 PN/DP se suministran en la librería estándar delSTEP 7 V5.3.
  • Los módulos de comunicación S7 USEND/URCV (FB8/FB9), BSEND/BRCV (FB1/FB13) y GET/PUT (FB14/FB15) de la librería estándar funcionan en todas las CPUs del SIMATIC S7-300, con versión de FW a partir de la V2.x.y (por ejemplo, la 6ES7315-2AG10-...).
    Estos módulos de comunicación también son adecuados para la CP343-1.



Figura C2-01
 

2. Comunicación a través de la CP343-1

  • Los módulos de función para la comunicación S7 en la CP 343-1 se suministran en la librería SIMATIC_NET_CP.
  • Los módulos de comunicación S7 USEND/URCV (FB8/FB9), BSEND/BRCV (FB1/FB13) y GET/PUT (FB14/FB15) de la librería SIMATIC_NET_CP funcionan en todas las CPUs del SIMATIC S7-300, con versión de FW a partir de la V1.x.y (por ejemplo, la 6ES7315-2AF03-...). Estos módulos sólo son adecuados para la comunicación a través de CPs de SIMATIC NET-IE.


Figura C2-02
 



 Nr. de identificación (ID):22167389   Fecha:2005-11-10